Voestalpine Signaling: Push-in klemenslerle raylı taşımada emniyet

Voestalpine'ın diyagnostik sisteminde Phoenix Contact'tan Push-in direkt bağlantı teknolojisi

Voestalpine Signaling Genel bakış

  • Voestalpine Signaling Siershahn GmbH, demiryolu taşımacılığında operasyonel güvenlikte uzmanlaşmıştır.
  • Yüksek raylı taşıma emniyet düzeyleri, birinci sınıf komponentler gerektirir.
  • Demiryolu hatlarında emniyet sistemlerinin hızlı şekilde kurulmasını ve güvenilir veri iletimini sağlamak için şirket, Phoenix Contact'ın Push-in direkt bağlantı teknolojisine güveniyor.
  • Temas ve operatör emniyetine ilaveten bu teknoloji Voestalpine'ın işlemeyle ilgili potansiyel tasarruflardan da yararlanmasını sağlıyor.

Müşteri profili

Raylı taşımada güvenlik konusunda, Voestalpine Signaling şirketinin tren dingilleri için fazla ısıtma tespit sistemi son derece önemli bir rol oynamaktadır. Diyagnostik ve izleme sistemlerinin tedarikçisi, Avusturya şirketi Voestalpine AG'nin bir alt kuruluşudur ve aynı zamanda asılıp sallanan parçaların veya tren profilinden çıkıntı yapan parçaların tespitinde uzmanlaşmıştır.

Voestalpine Signaling'den Rudolf Mühlenbein bir demiryolu hattının önünde diz çökmüş halde

Voestalpine Signaling'den Rudolf Mühlenbein, Push-in Teknolojili klemenslere güveniyor.

Uygulama

Siershahn'da Voestalpine'deki AR-GE departmanında çalışan Rudolf Mühlenbein, “Raylı taşıt kasası hakkında mekanik ve fiziksel verilerin temassız alınması ve aynı zamanda hazırlanan neticelerden doğru sonuçların çıkarılabilmesi kapsamlı teknik know-how gerektirir” diyor. Veriler, sensörlerden bakır tel, FO veya telsiz yoluyla, değerlendirme cihazı için kontrol kabinlerini içeren trafo odasına iletilir.

Sistem düzeyine bağlı olarak, örneğin alarm sistemleri için, Voestalpine ürünleri montajdan önce Federal Demiryolu Kuruluşu (Eisenbahn Bundesamt – EBA) tarafından onaylanmalıdır. Mühlenbein, “Yine bu nedenle, tüm elektronik ve elektrik tesisatlarımızda güvenilir kontaklarla yakından ilgileniyoruz” diyor. Demiryolu Kuruluşunun sıkı gereklilikleri nedeniyle, Voestalpine tüm sensörlerini ve değerlendirme cihazlarını, aygıt yazılımlarını ve programlarını bağımsız olarak geliştiriyor. Geliştirme ve test maliyetleri buna bağlı olarak yüksektir.

Push-in bağlantı teknolojili komponentlerle donatılmış kontrol panosu

İç ve dış bağlantılar için Push-in bağlantı teknolojili komponentler

Çözüm

Mühlenbein, “Test ve simülasyonlar sırasında yapılan tüm elektriksel anahtarlama işlemleriyle zaman kaybetmemek için Phoenix Contact Push-in direkt bağlantı teknolojisini seçtik” diyor ve ekliyor: “Bu bağlantı teknolojisi bize büyük zaman kazandırıyor ve daha fazla test döngüsü uygulamamıza yardım ediyor.”

Voestalpine, kullanıma hazır sistemlere kadar tüm elektriksel yapılar için yüksüklü, ön montajlı iletkenler kullanıyor. Mühlenbein, “Ağırlıklı olarak küçük kesit alanlarıyla çalıştığımızdan, Push-in bağlantı teknolojisi hem kendi tesisimizdeki ve son varış yerindeki montajı hem de daha sonraki bakım ve servis işlemlerini daha kolay ve hatasız hale getiriyor. Özellikle sistemlerimizin dünyanın her yerine sevkedilmesi ve işletmeye alınması nedeniyle” diyor.

Turuncu butonlu elemanlara sahip klemensler

Turuncu butonlar yaylı kontakları hasara karşı korur

Turuncu butonlu elemanlar, özellikle kontağın herhangi bir sivri uçlu veya tornavida tipi aletle açılabildiği klemenslerde yardımcıdır. Bilhassa, bağlantı noktaları açıkça belirlenebilir. Ve ayrıca, aktivasyon sırasında akım taşıyan parçalarla kazara temas gibi diğer bağlantı teknolojisiyle karışıklığı önlerler. Dahası, iletkenler önceden bir işlem yapmadan push-in klemenslere bağlanabilir.

Raylı taşıtlar sensörleri ve trafo odalarını geçerken yüksek titreşimler üretilir. Bu nedenle, Mühlenbein, monte edilmiş komponentlerin titreşim dayanımına büyük önem veriyor. Phoenix Contact, bağlantı teknolojisine bakmaksızın tüm klemensleri DIN EN 50155 (Alman demiryolu standardı) şiddet derecesine göre titreşim testine tabi tutmaktadır. Komponentler üzerinde her yönde 150 'e kadar frekanslarda yapılan bu testler sırasında, bir mikrosaniyeden büyük temas kesilmelerine izin verilmez.

Özet

Yüksek raylı taşıma emniyet düzeyleri aynı zamanda elektro-teknik komponentlerin güvenilir olmasını gerektirir. Mühlenbein, “Phoenix Contact Push-in direkt bağlantı teknolojisinin seçimi bizim için iyi bir karardı” diyerek konuyu özetliyor ve ekliyor: “Çünkü sonuçta bu teknoloji bize sadece temas ve operatör emniyeti değil, zamandan kazandıran proseslerle ilgili gereken tasarruf potansiyelini de sunuyor. Bundan dolayı, tasarımlarda devamlı olarak sadece bu tip bağlantı teknolojisine sahip ürünler kullanıyoruz. Ayrıca, kontrol panosu imalatçılarımızın da bu teknolojiyi kullanmasını tercih ediyoruz."