Mobil depolama ve hızlı şarj çözümü (SBOW referansı)
Mobil depolama ve hızlı şarj çözümü
Entegre hızlı şarj işlevine sahip mobil batarya depolama sistemleri, şebeke bağlantısı kesildiğinde veya geciktiğinde bile güvenilir bir güç ve şarj kaynağı sağlar. Özellikle enerji altyapısının esnek bir şekilde ve talep doğrultusunda genişletilmesi gereken uygulamalar için uygundurlar. Phoenix Contact ve SBOW, işbirliğine dayalı bir ortaklıkla böyle bir sistemi teknik açıdan mükemmelleştirmiş bir seri çözüme dönüştürdü.
Zorluk
Mobil şarj ve enerji altyapısı konusunda artan talepler
E-mobilitenin hızla yaygınlaşması, yüksek performanslı şarj altyapısına olan talepte önemli bir artışa neden olmaktadır. Özellikle şantiyeler ve etkinliklerin gerçekleştirildiği geçici lokasyonlarda ve şebeke bağlantısının yetersiz olduğu bölgelerde, operatör kısa sürede erişilebilir esnek enerji ve şarj çözümleri sağlama zorluğuyla karşı karşıyadır. Burada geleneksel sabit şebeke bağlantıları genellikle mevcut değildir; böyle bir bağlantı kurmak ise ciddi maliyetlere yol açar ve çok fazla zaman alır.
Aynı zamanda, mobil sistemlerin özellikle yüksek teknik gereksinimleri vardır. Sabit sistemlerle aynı performans ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaları ve aynı zamanda kompakt, dayanıklı ve taşınabilir olmaları gerekir.
Yüksek şarj güçleri, istikrarlı bir güç kaynağı, akıllı kontrol ve koruma konseptleri ve güçlü batarya depolama sistemlerinin güvenli entegrasyonu büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, değişen işletim şartları, taşıma ve işletimden kaynaklanan mekanik gerilimler ve farklı iklim ortamları, kullanılan bileşenlerin yüksek derecede güvenilir ve arızaya karşı emniyetli olmasını gerektirir. Ölçeklenebilirlik ve esneklik gereksinimleri de yüksektir. Mobil sistemler farklı uygulama senaryolarına hızlı ve güvenilir şekilde adapte edilebilmelidir. Bunlar, bireysel elektrikli araçlar için şebekeden bağımsız hızlı şarj sistemlerinden, tüm şarj parkları veya ağır iş makineleri için geçici güç kaynaklarına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.
Bu çerçevede karşılaşılan temel zorluk, sabit yüksek performanslı şarj teknolojisinin karmaşık donanım ve yazılım modüllerini sağlam, taşınabilir bir genel sisteme entegre etmekti. Aynı zamanda, bir teknoloji fikrinden sağlam ve üretime hazır bir çözüme giden ortak adımın başarıyla hayata geçirilmesi gerekiyordu.
Her engel için net bir çözüm geliştirdik. Bu yakın işbirliği, fikrimizi uzun ömürlü bir seri üretim çözümüne dönüştürmemize yardımcı oldu.
Phoenix Contact İspanya'dan David Álvarez González ve SBOW'dan Santiago Antelo Muñiz
SBOW ile başarılı işbirliği
Mobil depolama ve hızlı şarj sistemleri için inovasyon ortağı
İspanya merkezli SBOW, mobil depolama ve hızlı şarj sistemleri alanında uzmandır. Şirket, sürdürülebilir enerji ve mobilite çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Diggia Grup'un bir parçasıdır. Şirket; esnek, şebekeden bağımsız veya şebekeyi rahatlatan güç kaynakları için bütünsel çözümler geliştirmekte ve böylece özellikle e-mobilitenin artan gereksinimlerine hitap etmektedir. Şirketin hedefi, her zaman ve her yerde hızlı şarjı mümkün kılmak ve böylece klasik şebeke bağlantılarının sınırlarından bağımsız olarak yüksek performanslı şarj altyapısını kullanılabilir hale getirmektir. SBOW, bu sofistike konseptleri hayata geçirmek için güçlü teknoloji ortaklıklarına güveniyor. SBOW iFlex mobil çözümü, uzun yıllara yayılan ve aşamalı olarak ilerleyen bir geliştirme sürecinin sonucudur. Phoenix Contact İspanya ile işbirliği, projenin başarısında belirleyici bir faktör oldu.
Eşit şartlarda teknoloji iş birliği
Çözüm
Entegre hızlı şarj işlevli mobil batarya depolama sistemi
Phoenix Contact ile birlikte SBOW, güçlü batarya depolama sistemlerini en son DC hızlı bağlantı teknolojisiyle birleştiren bir mobil depolama ve hızlı şarj çözümü gerçekleştirdi. Sistem, klasik şarj altyapısının kendi sınırlarına ulaştığı uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir. SBOW kendi sistem ve uygulama uzmanlığıyla, Phoenix Contact ise endüstriyel otomasyon, e-mobilite ve güvenli güç altyapısı alanlarındaki kapsamlı uzmanlığıyla çözüme katkıda bulundu. DC-bağlantılı sistem tasarımı SBOW iFlex'in teknolojik temelini oluşturmaktadır. Bu mimari, şarj gücü ve depolama kapasitesinin optimum koordinasyonunu mümkün kılar ve özellikle verimli çalışma sağlar. Sistem, 240 kW'a kadar şarj gücü ve 180 kWh'a kadar entegre batarya depolama kapasitesi ile yüksek performans ve kullanılabilirlik gereksinimlerini karşılamaktadır. Aynı zamanda iki aracın aynı anda şarj edilmesini mümkün kılar.
SBOW iFlex ile birlikte, kendini kanıtlamış yüksek güçlü şarj teknolojisini sabit ortamdan sağlam ve taşınabilir bir genel sisteme aktarmayı başardık. Phoenix Contact'ın kendini kanıtlamış seri bileşenleri akıllıca bir araya getirildi. CCS şarj kabloları ve CCS şarj girişleri, çift yönlü güç modülleri, kontrol ve röle teknolojisi ve araç tarafı arayüzleri tutarlı ve güvenli bir sistem mimarisi oluşturmak üzere bir araya getirildi. Titreşime dayanıklı batarya kutbu ve PCB konnektörleri, entegre batarya depolama sistemi içinde düşük kayıplı güç iletimi sağlar. Bu, uzun hizmet ömrüne ve sahada bakım kolaylığına önemli ölçüde katkıda bulunur.
SBOW ve Phoenix Contact arasındaki iş birliği, bilinçli olarak klasik bir tedarikçi ilişkisinin ötesine taşındı. İşbirliğine dayalı fikir alışverişi sayesinde her iki şirketin güçlü yönleri hedef odaklı şekilde bir araya getirildi. Geliştirme aşamasındaki yakın koordinasyon ile pazar gereksinimleri ve uygulanabilirlik konusundaki ortak anlayış, projenin başarıya ulaşmasında temel rol oynadı. Sonuç olarak, gerçek hayattaki kullanımda kendini şimdiden kanıtlamış olan ve mobil enerji depolama ve hızlı şarj çözümlerinde yeni standartlar belirleyen, güçlü ve modüler bir genel sistem ortaya çıktı.
Ana sistemlerde Phoenix Contact bileşenlerini kullanıyoruz: DC/DC ve çift yönlü AC/DC güç modüllerinden kontrolörlere ve bağlantı elemanlarına kadar. Bu, entegrasyonu hızlandırdı ve sahadaki güvenilirliği artırdı.
Mobil depolama ve hızlı şarj sistemleri için ürünler