Kritik altyapılarda daha yüksek kullanılabilirlik ve esneklik Güvenli uç birim zekâsı ve bulut yedekliliği ile kritik altyapılar için maksimum çalışma süresi ve güvenlik sağlıyoruz. Anında müdahale imkânı tanıyan gerçek zamanlı izleme sayesinde riskler azalır, süreçleriniz korunur. Uyumluluğu koruyun, kesintilerin önüne geçin ve verimliliğinizi yükseltin.
Müşteri profili
HIKAR Kanada ile birlikte, dünyanın en büyük beş mühendislik ve çevre danışmanlık şirketinden biri için bir çözüm hayata geçirdik. İşbirliği, müşterinin kritik altyapısının dijital dönüşümüne odaklanmaktadır. Sonuç: Kuzey Amerika'daki iş birimlerinde daha yüksek verimlilik, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlanması.
Phoenix Contact ile işbirliğimiz güçlü teknik koordinasyon ve ortak sorumluluk temeline dayanmaktadır. Bu, müşterilerin güvendiği ve güvenle genişletebileceği uçtan-buluta ölçeklenebilir bir platform sunmamıza olanak sağladı.
Zorluk
Kritik çevresel ve operasyonel verilerin elde edilmesi
Müşteri, kritik çevresel ve işletim verilerinin üretildiği çok sayıda uzak konumda faaliyet göstermektedir. Ancak, geleneksel özel sistemler; çoklu bulut ve gerçek zamanlı çevresel operasyonlar için gereken açıklığı ve veri işleme yeteneklerini sunmuyordu.
Son kullanıcı, dayanıklı ve yenilikçi bir çözüm gerektiren bir dizi karmaşık zorlukla karşı karşıyaydı. Mevcut eski nesil altyapı ortamları, farklı protokollerle çalışan çeşitli saha cihazlarından oluşuyordu ve bu da entegrasyonu zorlaştırıyordu. Ayrıca, coğrafi olarak dağınık konumlarda manuel veri toplamaya olan yoğun bağımlılık, verimlilik kayıplarına yol açmakta ve hata riskini artırıyordu.
Verilerin kaydedilmesi için güvenli, standart ve yedekli bir sistemin olmaması operasyonları zora sokuyordu. Edge cihazların hem müşterinin hem de son kullanıcının bulut platformuna sorunsuz ve gerçek zamanlı entegrasyonu başarı için kritik önem taşıyordu. İşle ilgili kritik senaryolarda güvenilir şekilde çalışabilmesi için çözümün aynı zamanda sıkı siber güvenlik gereksinimlerini karşılaması ve kesintisiz çalışma süresi sağlaması gerekiyordu.
Son olarak, ölçeklenebilirlik temel bir gereksinimdi: Uzun vadeli operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağlamak için düzinelerce uzak lokasyonun uzaktan erişim yoluyla devreye alınabilmesi, işletilebilmesi ve bakımının yapılabilmesi kritik bir öneme sahipti.
Çözüm
Toplanmış, doğrulanmış ve güvenli veriyi garanti eden birleşik bir ekosistem
PLCnext Technology Ecosystem'imiz üzerine inşa edilen SIEN (Güvenli Akıllı Kenar Düğümü) çözümü HIKAR tarafından başarıyla teslim edildi. Bu, kapsamlı bir donanım ve yazılım çözümüdür. AXC F 2152 cihazımız özünde güvenli, açık ve siber dayanıklılığı yüksek bir donanım temeli olarak hizmet vermektedir. Buna ek olarak, HIKAR’ın SIEN yazılım yığını, çeşitli saha cihazlarının tak ve üret yöntemiyle sisteme dahil edilmesi ve güvenli veri yedekliliğine sahip bir yerel geçmiş gibi güçlü işlevler de sunar. Çözüm ayrıca, uç noktadan hem müşterinin bulutuna hem de son kullanıcının bulutuna uçtan uca, gerçek zamanlı veri aktarımı sağlar. Bu çözüm, şifrelenmiş MQTT/HTTPS protokolleri ile güvence altına alınmıştır. Mimari, Zero Trust network tasarımı ile güçlendirilmiş olup maksimum güvenlik sağlar.
Kritik çevresel uygulamalar için geliştirilen SIEN çözümü, yüksek kullanılabilirlik ve operasyonel emniyet garanti eder. HIKAR tarafından başlatılan ortak kavram kanıtlama çalışması, çözüm mimarisini doğruladı ve PLCnext Technology'nin performans yeteneklerini ortaya koyarak yüksek müşteri memnuniyeti sağladı. Pilot projenin başarıyla tamamlanmasının ardından, HIKAR iş birliğiyle 1. aşamada 65 lokasyonda kurulum gerçekleştirilmiş olup önümüzdeki 24 ay içinde toplam 130 lokasyonda tam ölçekli geçiş planlanmaktadır.
Bu entegre ekosistem, saha verilerinin toplanmasını, doğrulanmasını, güvenliğinin sağlanmasını ve birden fazla bulut hedefine eşzamanlı olarak aktarılmasını sağlar. Böylece maksimum şeffaflık, güvenlik ve ölçeklenebilirlik elde edilir.
Avantajlarınız
- Yedekli haberleşme, güvenli uç kontrolü ve kesintisiz veri depolama sayesinde daha yüksek kullanım kapasitesi
- Pompalar, fanlar, sensörler ve diğer kritik bileşenler için varlık sağlığı izleme
- 65'ten fazla lokasyonda manuel veri toplama sürecinin ortadan kaldırılması
- Önceden yapılandırılmış SIEN mimarisi ve PLCnext Technology'nin açıklığı sayesinde %60 daha hızlı mühendislik ve uygulama süresi
- Cihazların optimize edilmiş kullanımı ve azaltılmış enerji tüketimi sayesinde daha iyi sürdürülebilirlik
- Siber dayanıklı uzak uygulamaları destekleyen tamamen IEC 62443 uyumlu tasarım
- Yapısal bir değişikliğe gerek duymadan 130'dan fazla noktaya hızlı genişlemeye hazır ölçeklenebilir mimari
- Sürekli çevresel şeffaflık ve mevzuata uygunluk sağlayan gerçek zamanlı, sorunsuz çoklu bulut entegrasyonu
İletişim
Ürünler
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?
Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için size danışmanlık sağlayacağız.
Özet
PLCnext Technology’nin açık ve siber güvenli otomasyon ekosistemini kendi SIEN uç birim zekâmız ile birleştirmek suretiyle mühendislik süreçlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi ve birden fazla lokasyonda tutarlı, tekrarlanabilir uygulamalar gerçekleştirmeyi başardık.
HIKAR iş birliğiyle PLCnext Technology Ecosystem'imizi kullanan kritik altyapı operatörleri, daha yüksek kullanılabilirlik ve esneklik elde edebilirler. Entegre SIEN çözümü; güvenli uç birim zekâsı, bulut yedekliliği ve gerçek zamanlı veri akışları sağlar, manuel süreçleri ortadan kaldırır ve IEC 62443 standartlarına uygunluğu garanti eder.
Bu yaklaşım yalnızca çalışma süresini ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda önleyici bakımı da mümkün kılar. Çoklu bulut entegrasyonu ve düzinelerce uzak konumda ölçeklenebilir kullanım, daha fazla sürdürülebilirlik, siber güvenlik ve verimlilik sağlar. Bu, kritik altyapılarda dijital dönüşüm için yeni bir standart belirliyor.