IN kampüsündeki enerji ölçüm cihazları Kaliteli veri, yüksek enerji verimliliğine doğru atılan ilk adımdır. Bu nedenle Audi, EEM-EM377 enerji ölçüm cihazlarını kullanmaya karar verdi. Planlamayla ilgili zorluklar ve uygulanan çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sunucu odası
AUDI AG veri merkezinin yukarıdan görünümü

Veri merkezi, AUDI AG'nin gelecek projelerini son teknoloji ürünü donanım ve yazılımlarla destekliyor (görsel kaynak: Audi MediaCenter)

Veri tabanlı üst düzey enerji verimliliği IN kampüsündeki Audi veri merkezinde bulunan enerji ölçüm cihazları

Audi AG ve Ingolstadt kentinin bir projesi olan IN kampüsü, Almanya'nın Ingolstadt kentindeki eski bir rafineri alanında inşa ediliyor. İlk inşaat aşaması, 2023 yılında tamamlanan Audi Araç Güvenlik Merkezi'ni içermektedir. İlerleyen süreçte, 2.000 m²'lik bir alanda son teknoloji BT bileşenlerine sahip yeni bir veri merkezi de planlandı. Veri merkezleri, sürdürülebilir bir gelecek için enerji tüketiminin optimize edilmesi gereken, enerjiye aç altyapılardır. Audi, Phoenix Contact'ın enerji sayaçlarını kullanmaya karar verdi. İyi bir veri temeli ve buna bağlı olarak etkili bir enerji yönetimi sağlarlar. Bu temelde, potansiyel belirlenir ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik önlemler uygulanır.

Veri merkezi için soğutma sistemi vanaları

Kendi soğutma sistemi: mevsime ve güce bağlı olarak sabit bir sıcaklık için soğutma sisteminde üretim ve sunucu odalarına talep odaklı dağıtım (resim kaynağı: Audi MediaCenter)

Zorluk Enerji tüketimini optimize etmek için enerji yönetim sistemi

Veri merkezindeki ortam her zaman aynı sıcaklıkta olmalıdır. Kurulu güç elektroniği çok fazla ısı ürettiğinden, soğutma önemli bir enerji tüketen unsurdur. Audi, özellikle artan enerji maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltma ihtiyacı göz önüne alındığında, veri merkezinin yüksek enerji ihtiyacını azaltma zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Bina, bir enerji yönetim sisteminin entegrasyonunu sağlayan DIN EN 50600 temelinde planlanmış, inşa edilmiş ve işletilmiştir. Audi, Congiv GmbH ile birlikte veri merkezlerindeki yüksek enerji gereksinimlerini ve maliyetlerini azaltmak ve çevreyi korumak için özel olarak tasarlanmış bir enerji yönetim sistemi (EMS) geliştirdi. EMS, enerji ile ilgili tüm değerleri kaydeder, birleştirir, görselleştirir ve analiz eder.

Her sayaç akım, gerilim, aktif, reaktif ve görünür güç, enerji (kWh) ve güç faktörü (cosPhi) dahil olmak üzere yaklaşık 60 elektriksel değeri kaydeder. Bu nedenle, tek bir çıkış ünitesine monte edilen dört adet üç fazlı sayaç [...] 240 adede kadar ölçüm değeri toplar.

Christian Kraus
Christian Kraus'un Portresi

Görüntü kaynağı: Audi MediaCenter

Sunucu rafları aracılığıyla tap-off ünitesinde dört enerji sayacı

EEM-EM377 serisindeki MID sertifikalı enerji sayaçları 500 V/80 A'e kadar şebekelerde aktif güç ölçümü için kullanılır (resim kaynağı: Audi MediaCenter)

Çözüm Etkin enerji yönetimi için iletişimsel enerji sayaçları

Phoenix Contact, veri merkezi için enerji verimliliğini izleyen ve kontrol eden 1.200 adet üç fazlı enerji sayacı (EEM-EM377) tedarik etmektedir. Bu sayaçlar kompakttır, yapılandırılması kolaydır ve çeşitli elektriksel değerleri ölçer. Bir busbar sistemi sunucuları, depolamayı ve ağ bileşenlerini birbirine bağlar, böylece EEM-EM377 Ethernet üzerinden EMS'ye veri iletir. Endüstriyel Raspberry Pi tabanlı son teknoloji IoT ağ geçitleri, gerçek zamanlı olarak işlenen ve izlenen sayaç verilerinin bağlanmasını ve yönetilmesini sağlar. Bu veriler Audi'nin enerji tüketimini optimize etmesine ve enerji verimliliğini artırmasına yardımcı olur; bu da kapsamlı elektrifikasyon ve sürdürülebilir güç kaynağına sahip bir gelecek olan All Electric Society'ye doğru bir adımdır.

İndir
Referans raporunun tamamı

Enerji tasarruflu bir veri merkezinin uygulanması hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Audi'nin kullandığı önlemler ve çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu teknolojilerden sizin de nasıl faydalanabileceğiniz konusunda ilham alın.

Şimdi indirin
Referans raporu: IN kampüsündeki enerji ölçüm cihazları

Sonuç

Phoenix Contact'ın EMpro cihazlarının mevcut sistemlere entegrasyonu kolaydır ve elde edilen verilerin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. EEM-EM377 enerji ölçüm cihazları AUDI AG'ye gerekli verileri sağlar. Bu veriler değerlendirilerek enerji verimliliğinin daha da iyileştirilmesine yönelik önlemler belirlenebilir. Bilgisayar merkezlerindeki enerji talebinin azaltılması, Tüm Elektrik Toplumunda ileriye doğru atılmış bir başka adımdır. Sürdürülebilir şekilde üretilen enerjinin yeterli miktarlarda ve ekonomik olarak mevcut olduğu bir dünyayı tanımlar. Phoenix Contact, ürünleri, çözümleri ve hizmetleri ile endüstrilerin bu stratejik yönde ilerlemesini sağlar.