Binalar

Akıllı network'e bağlı binalar, konforu ve verimliliği artırmak için verileri kullanır. Bu, saha seviyesi ve bina otomasyonundan bina yönetimi ve işletmeye kadar bütüncül bir yaklaşım benimseyen bir iş ortağı sayesinde mümkün olur. Bu, insanlar ve binalar arasında gerçekten akıllı bir etkileşim yaratır.
Akıllı bir binanın içine bir bakış

Dijital dönüşüm, gelecekteki ihtiyaçları şimdiden dikkate alan uyarlanabilir binalar gerektiriyor. Bunun anahtarı akıllı network'ler ve kapsamlı bina otomasyonudur.

Bernhard Tillmans, Global Endüstri Müdürü
Bernhard Tillmanns – Phoenix Contact
Dokunmatik ekranın önünde sohbet eden insanlar

Kapsamlı bina otomasyonu sayesinde tüm ticaretin akıllı network'e entegrasyonu

Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı binalar giderek daha fazla birbirine bağlı hale geliyor. Bu nedenle, saha seviyesinden bina otomasyonuna, bina yönetimi ve operasyonuna kadar bütünsel yaklaşıma sahip bir ortağınız olması çok daha önemlidir.
İster bir elektrikçi, sistem entegratörü, planlamacı, mimar veya gayrimenkul geliştiricisi olun, verimli, akıllı ve sürdürülebilir binalar inşa etmek ve işletmek ancak dahil olan herkesin işbirliği ile mümkündür. Bu nedenle, birbirine ait olanları bir araya getiriyoruz: kapsamlı bina otomasyonu ve her şeyin bir arada toplandığı akıllı bir BIoT çerçevesi. Otomasyon, enerji izleme, veri toplama ve sistemlerin, tesislerin ve bileşenlerin güvenli bağlantısı. Bundan ne avantaj sağlarsınız? Temel olarak, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek kullanıcı konforu.

Bir bar masasında sohbet eden insanlar

Akıllı bir binanın temeli olan bütünsel bina planlaması

Her akıllı binanın temeli: Bütünsel bina planlaması

Akıllı binalar inşa etmek isteyen herkes için en başından bütünsel planlama esastır. Ne de olsa yüksek bina verimliliği ancak tüm altyapının kapsamlı bir network oluşturmasıyla elde edilir. Bunu yapmak için, planlama aşamasından bile önce tüm ticaretin sorunsuz etkileşimine odaklanılmalıdır. Sonuç: sürdürülebilir ve enerji verimli bina işletimi ile özel ve talep odaklı kullanıcı konseptleri. Bu sizin ve çevre için iyidir.

Kontrol panosunun önünde bina teknolojisi sistem entegratörü

Teknik bina hizmetlerinin akıllı network entegrasyonu

Bugün, yarın ve ötesi için akıllı otomasyon

Teknoloji sizi takip etmelidir, tersi değil. Bu nedenle BIoT çerçevemiz, bu platformdaki üçüncü taraf sistemler de dahil olmak üzere tüm teknik bina araçlarının sorunsuz entegrasyonunu sağlar. Çünkü gelecek açıksa tüm arayüzler de açık olmalıdır. Bu nedenle platformumuz yalnızca verimli ve güvenli olmakla kalmaz aynı zamanda esnek modüler genişlemeyi de destekler. Bu, sizinle birlikte gelişen binalarla sonuçlanır.

Bir bakışta avantajlarınız Dijitalleşen binalar kullanıcı memnuniyetini ve üretkenliği artırır

  • Kapsamlı otomasyon kolaylaştı:
    Tüm uygulama ve süreçler için açık ve esnek bir platform

  • :Maliyet tasarrufu sağlayın ve potansiyeli ortaya çıkarın:
    Gerektiğinde alt ticaretler için tüm verileri kontrol edin, değerlendirin ve işleyin

  • Uzun vadeli yatırımları koruyun:
    Çalışırken herhangi bir zamanda güncellenebilir, yükseltilebilir ve modüler şekilde kolayca genişletilebilir

  • Enerji verimliliğini artırın:
    CO2 emisyonlarının azaltılması

  • Pazar ilgisini artırın:
    Yüksek kullanıcı konforu, düşük işletme maliyetleri

Dijital dönüşümü birlikte şekillendirmek
Akıllı, dijital ve geleceğe hazır

Binaların verimli ve geleceğe hazır şekilde işletilmesi için kapsamlı ve akıllı network haberleşmesi gereklidir. E-bültenimizde bina otomasyonunun dijitalleştirilmesi yoluyla tam da bunu nasıl yapacağınızı gösteriyoruz.

Şimdi e-bülteni görüntüleyin
E-bülten – Akıllı Binalar

Akıllı binanız için her şeyi tek bir kaynaktan temin edebilirsiniz

Akıllı bir bina mı istiyorsunuz? O halde saha seviyesinden haberleşme ve genel yönetime kadar bütünsel bir yaklaşımı benimsemiş bir ortağa ihtiyacınız var. Bir kez tasarlanır ve her zaman güncel kalır. 60.000'den fazla ürünle sunduğumuz şey tam olarak bu - bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

Modern bir binanın iç görünümü

Bina IoT çözümlerini sanal olarak deneyimleyin! Akıllı binamızı deneyimleyin

Bad Pyrmont'taki Phoenix Contact Endüstri Çözüm Merkezi'ni 360° panoramik turla keşfedin. Binanın içinde sanal gezinti yapın ve IoT-tabanlı bina yönetimimizin olanakları hakkında fikir edinin

Phoenix Contact ile bina otomasyonu

Bina otomasyonu terimi, kısaca BA, karmaşık bina teknolojisi sistemlerinin kontrolü, kapalı döngü kontrolü ve izlenmesi için kullanılan tüm ekipmanı ve ayrıca çalışma verilerinin toplanmasını içerir.

Bunun için ortağınız olmak istiyoruz. Amacımız: Herşey network üzerinden birbirine bağlanır. Bu, ancak bina otomasyonunun klasik yapısından uzaklaşırsak mümkün olur. Artık sadece saha, otomasyon ve yönetim düzeylerinden bahsetmiyoruz, tüm ticaretin entegrasyonundan bahsediyoruz. Ve tüm bunlar binanın tüm yaşam döngüsü boyunca gerçekleşir. Bu günlerde bina otomasyonu, entegre şekilde birbirine bağlı binalar, sürdürülebilir ve verimli bina işletimi ve bu binalarda yaşayan ve çalışan insanlar için kendini iyi hissetme faktörü anlamına gelmektedir. Ürünlerimiz, çözümlerimiz ve uzmanlarımız bunu başarmanıza yardımcı olmak için hazırdır.

Ürünler