Arntz Optibelt için güvenli, istikrarlı bir üretim ağı Arntz Optibelt Group, küresel üretim sahalarını dijital üretimin gerekliliklerine uygun hale getirmek için ağını kapsamlı bir şekilde modernize etti. Yeni altyapı, proses verisinin istikrarlı bir şekilde toplanmasını sağlarken aynı zamanda siber saldırılara karşı da güvenilir bir koruma sağlıyor.
Müşteri profili
Arntz Optibelt sürücü teknolojisi için güvenilir bir ortaktır
Yüksek performanslı tahrik çözümleri uzmanı
Arntz Optibelt, yüksek performanslı güç aktarım kayışları ve sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde 150 yılı aşkın deneyime sahip uluslararası bir şirkettir. Kalite ve yeniliğe net bir şekilde odaklanan şirket, sürücü teknolojisinde güvenilir bir ortak olarak kendini kanıtlamıştır.
Arntz Optibelt ürünleri otomotiv endüstrisi, makine imalatı ve tarım dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Şirket, müşterilerinin yüksek taleplerini karşılamak için çeşitli küresel üretim sahalarında modern teknolojilere güvenmektedir.
Zorluk
Şebekenin kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi gerekiyordu
Sınırda bir ağ
On yıldan uzun bir süre önce Arntz Optibelt, makine verilerini verimli bir şekilde elde etme ve kullanılabilir hale getirme zorluğuyla karşı karşıya kaldı. Fabrika daha dijital hale gelecekti. Ancak mevcut IT ağı ile bu mümkün değildi. Ağ istikrarsızdı ve C Sınıfı bir ağ olarak yalnızca sınırlı sayıda cihazı entegre edebiliyordu. Ayrıca, modern üretim standartlarını karşılamayan çok sayıda izole çözüm ve geçiş dönemi yapıları kullanılmıştı.
Sonuç olarak, istikrarlı ve güvenilir bir üretim ağının kurulması gerekiyordu. Odak noktası, üretim süreçlerinin daha verimli bir şekilde izlenebilmesi ve hedefe yönelik bir şekilde optimize edilebilmesi için makinelere arızaya karşı güvenli bir veri bağlantısıydı.
Çözüm
Yedekli bir altyapı ile güvenilir haberleşme
Yedekli network'ler
Almanya'nın Höxter kentindeki üretim sahası için birlikte kapsamlı bir ağ konsepti geliştirildi. İlk adım, istikrarlı ve verimli bir ağ geliştirmekti. Bu, alt ağların kurulmasını ve yedekli ağ yapıları oluşturmak için endüstri standardı layer 2 ve layer 3 switch'lerin kullanılmasını içeriyordu. Bu, kısmi bir arıza durumunda bile ağın işlevsel kalacağı anlamına gelir.
Konsept bir pilot bölgede başarıyla test edildikten sonra, ağ kademeli olarak diğer Alman lokasyonlarının yanı sıra Çin, Romanya ve Meksika'daki diğer üretim sahalarına da yaygınlaştırıldı.
Güvenlik ön planda
Siber saldırılara karşı koruma
İşbirliği devam ettikçe ağ konsepti daha da geliştirildi ve özellikle network güvenliğine odaklanıldı. Önemli bir bileşen de üretim salonları ile IT ağı arasındaki tüm iletişim ilişkilerini izleyen ve düzenleyen üst düzey bir güvenlik duvarının devreye sokulmasıydı. Güvenlik router'ı görevi gören ve ağı yetkisiz erişime karşı koruyan endüstriyel güvenlik router'ları, üretim ağını bölümlere ayırmak için kullanıldı. Merkezi bir yönetim sistemi, güvenlik bileşenlerinin yönetilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır. Buna ek olarak, düzenli eğitim kursları çalışanların her zaman güncel kalmasını sağlar.
2024 yılında yaşanan bir olay network güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu: Arntz Optibelt, IT sisteminin bazı bölümlerini de felç eden büyük bir siber saldırının hedefi oldu. Ancak güvenli ağ konsepti sayesinde saldırganlar üretim ağına erişemedi.
Güvenli üretim süreçleri için merkezi ağ yönetimi
Verimli ağ yönetimi
Arntz Optibelt, büyüyen üretim ağını yönetmek için profesyonel ağ yönetimine güveniyor. Ağ yönetim yazılımı, sahada kullanılan cihazları merkezi olarak yapılandırmak, izlemek ve iletişim ilişkilerine dayalı olarak güvenlik duvarı kural setleri oluşturmak için kullanılabilir. Cihaz yönetim yazılımı, konteyner tabanlı bir platform üzerinde esnek bir çözüm olarak uygulandı.
Özet
Güvenli ve verimli süreçler için birlikte çalışma
Güvenlik ve verimlilik için ortaklık
Arntz Optibelt Group, üretim ağlarını modernize ederek dijital üretim için geleceğe dönük bir temel oluşturdu. Yüksek düzeyde kullanılabilir ve güvenli ağ, makine verilerini güvenilir bir şekilde yakalar ve siber tehditlere karşı etkili koruma sağlar.
Arntz Optibelt projeyi Phoenix Contact ile yakın işbirliği içinde gerçekleştirdi. Ağ konsepti ortaklaşa geliştirildi ve daha sonra diğer üretim sahalarında da kullanılmaya başlandı. Phoenix Contact, Arntz Optibelt çalışanlarına hedefe yönelik eğitim sağladı ve ağın daha da geliştirilmesinde onlara destek oldu. Şebeke de yakın koordinasyon içinde kurulmuştur. Örneğin, üretim tesislerine kurulan çok sayıda switch kutusu Phoenix Contact tarafından hazır olarak tedarik edildi.
Bu switch kutularının üçüncü nesli şu anda kullanımda ve başka ortak projeler de planlanıyor.