FL Network Manager Kolay network kurulumu ve cihaz izleme. Phoenix Contact'ın yönetilebilir switch'leri, WLAN bileşenleri ve güvenlik ekipmanları yeni FL Network Manager yazılımıyla kolayca devreye alınabilir. Ayrıca bu network bileşenlerini izleyebilir ve yazılımınızı güncel tutabilirsiniz. Çoklu cihaz konfigürasyonu, Ethernet network'ünün devreye alınması ve işletimi sırasında büyük ölçüde zaman kazandırır.
Avantajlarınız
- BOOTP, DHCP ve DCP yoluyla network'te rahat IP adresi atama
- VLAN konfigürasyon asistanı ile ön bilgiye bile ihtiyaç duymadan kolay VLAN konfigürasyonu
- Çoklu cihaz konfigürasyonu kullanarak çok sayıda komponentin hızlı konfigürasyonu
- Grafik topoloji temsiliyle tüm network komponentlerinin genel görünümü ve diyagnostiği
- Çok sayıda cihazda hızlı ve eş zamanlı yazılım güncellemeleri
- SNMPv3 üzerinden network komponentleriyle güvenli haberleşme
FL NETWORK MANAGER yazılımı, network'ünüzü hızlı ve kolay şekilde kurup çalıştırmanıza destek olur. Yazılım aşağıdaki adımlarla size yardımcı olur:
FL NETWORK MANAGER'da konfigüre edilebilir tarama seçenekleri
Network taraması – mevcut cihazları kolayca tespit eder
Mevcut network'lerde cihazları okumak için çeşitli mekanizmalar kullanan Network Manager kullanılabilir. Bir IP bölgesinin tipik arama yöntemine ek olarak DCP veya SNMP gibi mekanizmalar kullanılabilir.
Bulunan cihazlar bir tabloda açıkça gösterilir ve bir tuşla projeye dahil edilebilir.
FL Network Manager'da IP adresinin değiştirilmesi
IP atama ve cihaz yapılandırması
Çeşitli IP atama mekanizmaları (BootP, DHCP, DCP) desteklendiği için Endüstriyel Ethernet cihazlarının yanında PROFINET ve EtherNet/IP™ komponentleri için bir tuşla IP atayabilirsiniz. IP adresinin atanması cihazın MAC adresleri yardımıyla da planlanabilir.
Projenize entegre ettiğiniz network komponentleri ayrıntılı konfigüre edilebilir. Ayrıca adresi, alt ağ maskesi, gateway adresi ve cihaz adı tablo görünümünde rahatlıkla değiştirilebilir.
VLAN konfigürasyon asistanı uygun konfigürasyon sağlar
Ön bilgi gerekmeden VLAN konfigürasyonu
Bir VLAN'ın üyeleri olacak nihai cihazlar, grafik network topolojisi kullanılarak basitçe seçilir. Seçiminiz temelinde, nihai cihazlar ve switch'ler için konfigürasyonlar FL Network Manager tarafından otomatik olarak üretilir ve daha sonra sistem ölçeğinde sunulur. VLAN konfigürasyonunun cihazlara sunulmadan önce doğrulanması haberleşme kesintilerini engeller. VLAN konfigürasyon asistanı sayesinde, VLAN'ları konfigüre etmek için ön bilgi gerekmez.
Uzman modu, ayrıca otomatik olarak üretilen VLAN konfigürasyonunun manuel olarak değiştirilmesine izin verir. Bu, örneğin port ve cihazların eklenip çıkarılmasını ve aynı zamanda önceliklerin değiştirilmesini içerir.
FL NETWORK MANAGER ile cihaz yapılandırmasının yüklenmesi
Yapılandırma dosyalarının kolay yönetimi
Hızlı cihaz değişimi veya yedekleme için yapılandırma dosyaları birden çok cihazdan iki tuşa basarak aynı anda yüklenebilir. Dosyalar IP adresi ve zaman etiketiyle birlikte saklanır, böylece hızlı ve kolay atama ve revizyon yönetimine imkân tanır.
Yapılandırma dosyalarının cihazlara yüklenmesi de birkaç tuşa basarak yapılabilir:
- Uygun cihazları seçin
- “Yapılandırma dosyasını cihaza yükle” işlevini seçin
- Klasörden her cihaz için dosyayı seçin ve bir tuşla tümünü başlatın
FL NETWORK MANAGER ile yazılım güncellemesi için dosyaların seçilmesi
Birden çok cihazın yazılım güncellemesi
Network Manager ile tüm cihazları aynı anda birkaç tuşa basarak güncelleyebilirsiniz. Yazılım, gerekli tüm fonksiyonları sağlar, dolayısıyla ilave yazılıma gerek kalmaz.
- Cihazları seçin
- Yazılım dosyalarını seçin
- Aynı anda tüm cihazları güncelleyi seçin
Çoklu cihaz yapılandırması
Birçok cihazı eş zamanlı yapılandırın
Network Manager, aynı parametreleri farklı cihazlarda, örneğin yedeklik mekanizmalarını etkinleştirmek gibi ayarlamanıza izin veren çoklu cihaz yapılandırması sunar. Sadece birkaç tıklamayla, network'ünüzdeki herhangi bir sayıdaki cihazda bir işlevi kolayca etkinleştirebilirsiniz.
SNMP komut dizisi oluşturma
Her SNMP özellikli cihaz için yapılandırma ve diyagnostik
Tüm cihazın yapılandırması SNMP komut dosyaları oluşturularak gerçekleştirilebilir. Bu komut dosyaları kaydedilebilir ve daha sonra diğer cihazlarda tekrar kullanılabilir. Bu, parametreleri ayarlamayı ve her SNMP özellikli cihaza tanımlama yapmayı mümkün kılar. Switch'ler, WLAN erişim noktaları ve Ethernet genişleticiler gibi network altyapı ürünlerine ek olarak, bunları Phoenix Contact I/O istasyonlarını ve Ethernet özellikli güç kaynaklarını yapılandırmak için de kullanabilirsiniz. Basit söz dizimi ve hazır şablonlarla bu yalnızca IT uzmanlarının işi olmaktan çıktı.
FL Network Manager'ın RSTP topolojisi
Entegre ring diyagnostikli topoloji temsili
FL Manager, Ethernet network'lerini algılamak ve görüntülemek için ring diyagnostikli topoloji temsilini destekler. Topoloji, network altyapısı bileşenlerini, son cihazları, VPN bağlantılarını, NAT mimarilerini algılar ve bunları çeşitli görünümlerde sunar. Ayrıca, yedeklilik protokolleri, VLAN'lar, PROFINET, vb. için diyagnostik parametreleriyle detaylı görünümler mevcuttur.