Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Siglatura a laser

Siglatura resistente per esigenze elevate

La moderna tecnologia laser viene utilizzata per creare materiali di siglatura per le elevate esigenze degli ambienti industriali. Grazie alla sua enorme resistenza, la marcatura laser convince anche quando è esposta a varie influenze ambientali e impatti meccanici. Il sistema di marcatura laser TOPMARK NEO lavora una gamma versatile di materiali per la siglatura di varie applicazioni.

Vai al sistema di marcatura laser
Marcatore laser
Marcatura laser di targhette in acciaio inossidabile per la siglatura di apparecchiature

Siglatura a laser La tecnologia

La siglatura a laser descrive il processo di siglatura dei materiali mediante la tecnologia laser. Nel processo un raggio laser viene focalizzato e portato sopra il componente da siglare. L'energia del raggio laser che colpisce il componente innesca una reazione, lasciando una siglatura resistente e permanente. A seconda del materiale, esistono diverse opzioni per la realizzazione del contrasto necessario rispetto al materiale di base. La scelta del processo di siglatura appropriato per la rispettiva applicazione è fondamentale.

I vantaggi

  • Ampia gamma di materiali per diverse applicazioni in alluminio, acciaio inossidabile, plastica e pellicole
  • Processo che consente di risparmiare sui materiali di consumo, poiché non sono necessari inchiostro, nastri inchiostrati o toner
  • Siglatura resistente, poiché la marcatura laser viene applicata direttamente sul materiale di base
  • Immagine di stampa di alta qualità grazie a una risoluzione di 500 dpi
  • Elevata facilità di manutenzione grazie al funzionamento a bassa manutenzione con il laser in fibra
Brochure
MARKING system

Nella brochure troverai informazioni complete sul nostro portafoglio di siglatura, sulle tecnologie dei nostri sistemi di siglatura e sulla garanzia di qualità dei nostri materiali di siglatura.

Apri la brochure
Due persone si scambiano informazioni sui materiali di siglatura
Lunghezze d'onda dei laser

Laser

I laser sono classificati in base agli stati termodinamici aggregati del loro mezzo laser. Un mezzo laser è il materiale adatto a generare raggi laser attraverso l'emissione stimolata. Oltre alla sorgente di pompaggio e al risonatore, il mezzo laser ha un'influenza decisiva sulla lunghezza d'onda, sulla potenza e sulle proprietà dell'impulso del laser. Un mezzo attivo al laser può essere un solido, un liquido o un gas. A seconda delle proprietà del materiale da siglare, è fondamentale la scelta della lunghezza d'onda e quindi del tipo di laser.

I laser si distinguono anche in base al loro modo operativo. Mentre i laser a onda continua emettono un'onda luminosa costante con la stessa intensità, i laser a impulsi generano una radiazione pulsante che raggiunge picchi di energia più elevati con la stessa potenza laser. I materiali metallici vengono quindi marcati principalmente da laser pulsati perché richiedono una maggiore densità di energia. I materiali organici, invece, vengono lavorati con fasci laser continui.

Panoramica dei tipi di laser Determinazione del tipo di laser corretto, tenendo conto del materiale da siglare

I materiali di siglatura sono composti in modo diverso e quindi assorbono solo determinate lunghezze d'onda. La siglatura di un materiale metallico richiede quindi una lunghezza d'onda diversa da quella di un materiale in legno. Un laser genera una singola lunghezza d'onda, quindi il tipo di laser deve essere selezionato in base al materiale da siglare.

Yb: laser YAG

Laser CO₂

Laser UV

Tipo di laser
Mezzo laser Stato solido Gas Liquido
Lunghezza d'onda del laser 1064 nm 10,6 µm 355 nm
Materiale da siglare Specialmente per siglature ad alto contrasto su plastica, acciaio e alluminio Materiali non metallici come legno, pelle, vetro o pietra Soprattutto per i materiali sensibili
Struttura schematica del laser a fibra

Il laser in fibra

Il sistema di marcatura laser TOPMARK NEO della nostra gamma è un laser in fibra. Si tratta di una forma speciale di laser a stato solido. Il principio attivo nei laser a stato solido è costituito da vetri o cristalli "drogati". Qui gli ioni vengono incorporati nel cristallo ospite in diverse concentrazioni (drogaggio). Materiali di drogaggio tipici sono il neodimio, l'itterbio, il titanio e l'erbio. Il mezzo attivo del TOPMARK NEO è una fibra di vetro drogata con ioni di itterbio. Il laser pulsato in fibra di itterbio alimenta la radiazione di diversi diodi laser di pompa in un'ottica a singolo accoppiamento. Dopo essere uscito dalla sezione centrale della fibra di vetro drogata con ioni di itterbio, il raggio laser entra in una fibra ottica. Uno speciale sistema ottico focalizza quindi la radiazione. La radiazione laser, guidata attraverso la fibra laser attiva, subisce un'amplificazione molto elevata grazie alla sua lunghezza altrettanto elevata. I laser in fibra ottica offrono inoltre un'elevata efficienza elettrico-ottica e un'eccezionale qualità del fascio. Per la ridotta lunghezza d'onda, questo laser può essere concentrato su superfici di piccole dimensioni, raggiungendo una risoluzione più elevata rispetto al laser CO₂.

Principio di siglatura della tecnologia laser A seconda del materiale, esistono diverse opzioni per la realizzazione del contrasto necessario rispetto al materiale di base.

Incisione di materiali solidi con asportazione
Incisione con asportazione dello strato di rivestimento
Siglatura tramite brunitura
Siglature mediante carbonizzazione o schiumatura
Taglio di un pezzo
Incisione di materiali solidi con asportazione

L'incisione laser si basa su potenti impulsi laser. La densità di potenza degli impulsi laser è così elevata che il materiale da trattare si fonde ed evapora. Quando si incide un materiale solido, il raggio laser colpisce la superficie del materiale solido e la rimuove creando un avvallamento, la cosiddetta incisione.

Incisione con asportazione dello strato di rivestimento

Nell'incisione con asportazione dello strato di rivestimento, la siglatura è creata dal contrasto tra lo strato di rivestimento e il materiale di base che diventa visibile attraverso il raggio laser. Questo processo è tipicamente utilizzato per l'alluminio anodizzato, gli strati di vernice o pellicole speciali per la marcatura laser.

Siglatura tramite brunitura

Con la siglatura per brunitura, il laser applica uno strato di ossido al materiale. Il colore dello strato dipende della temperatura. Con questo metodo non viene rimosso alcun materiale, la superficie del componente da siglare rimane liscia e uniforme.

Siglature mediante carbonizzazione o schiumatura

Questo processo crea una siglatura attraverso la fusione del materiale. La carbonizzazione è adatta alle plastiche di colore chiaro, in quanto scurisce il materiale. Al contrario, la schiumatura forma piccole bolle di gas nella plastica che riflettono la luce, creando siglature chiare su plastiche scure.

Taglio di un pezzo

Dopo la marcatura laser, è possibile ritagliare varie forme di contorno utilizzando il raggio laser. Il laser asporta il materiale lungo tutto il profilo desiderato e taglia completamente il pezzo.

Dispositivo per l'aspirazione di polveri e gas

Aspirazione

Durante la siglatura a laser si possono creare polveri e gas che devono essere rimossi dal luogo in cui si effettua la siglatura per garantire una buona qualità dell'aria. Un sistema di aspirazione è necessario anche per motivi di sicurezza sul luogo di lavoro e deve essere adeguato al tipo di applicazione. Per poter garantire un grado di aspirazione il più possibile elevato, è consigliabile utilizzare una combinazione di filtri di classi diverse.

I filtri si distinguono in base alle dimensioni delle particelle:

  • Filtri per polveri grosse (particelle > 10 µm)
  • Filtri per polveri sottili (particelle da 1 a 10 µm)
  • Filtro HEPA (particelle < 1 µm)

L'ideale sarebbe filtrare a priori l'aria nel luogo in cui viene eseguita la lavorazione con diversi filtri per polveri sottili. In un secondo momento, anche le particelle più piccole verranno filtrate dall'aria con un filtro HEPA. In questo modo è possibile raggiungere un grado di separazione complessivo del 99,9%.