Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Equipaggiamento dei circuiti stampati Grazie alle varie tecnologie di connessione dei circuiti stampati potrai scegliere la tipologia di montaggio che meglio risponde alle tue esigenze. È adatta sia per l'equipaggiamento manuale sia per i cicli di produzione semiautomatici o completamente automatici. I circuiti stampati possono quindi essere equipaggiati in modo efficiente e montati in modo sicuro. Vieni a scoprire gli ambiti di applicazione delle varie tipologie di montaggio e di saldatura per circuiti stampati nonché i relativi requisiti e vantaggi.

Equipaggiamento dei circuiti stampati

Procedura di saldatura


Funzionamento della saldatura SMT

Nella saldatura SMT, i componenti sono saldati sulla parte superiore del circuito stampato

Saldatura SMT: un processo di saldatura moderno

Il montaggio superficiale (Surface Mounting Technology, SMT) è la base della moderna produzione di componenti. Al contrario dei componenti cablati mediante fissaggio passante, i componenti a montaggio superficiale (Surface Mount Device, SMD) dispongono di superfici di connessione saldabili, che vengono saldate direttamente sul lato superiore del circuito stampato mediante il processo di reflow. La saldatura SMT consente di ottimizzare la fabbricazione dei componenti, garantendo un equipaggiamento dei circuiti stampati vantaggioso e di alta qualità.

Funzionamento della saldatura THR

Nella saldatura THR, i componenti cablati, realizzati con materiali ad alta temperatura, vengono integrati nel processo SMT

Saldatura THR: resistenza meccanica nell'equipaggiamento automatico

La saldatura THR (Through Hole Reflow - THR) unisce le connessioni saldate, realizzate con tecnologia passante e meccanicamente stabili, con gli efficienti cicli di produzione automatizzabili del montaggio superficiale. In questo caso, la pasta di saldatura viene premuta nei fori con contatti passanti utilizzando la stessa apparecchiatura di processo. Il funzionamento di questo processo è oggi considerato affermato e regolamentato in una norma apposita, la DIN EN 61760-3.

Funzionamento della saldatura a onde

La saldatura a onde è un processo di saldatura tradizionale, principalmente per componenti cablati

Saldatura a onde: processo di saldatura rapido e vantaggioso

Nella saldatura a onde i componenti cablati o gli elementi di connessione, dopo l'equipaggiamento, possono essere saldati sul circuito stampato manualmente o tramite dispositivi di equipaggiamento automatici. A tal fine, i componenti vengono prima bagnati in un disossidante sul lato da saldare, quindi vengono preriscaldati e infine fatti passare attraverso un impianto di saldatura a onda semplice o a onda doppia, dove vengono bagnati con la lega. Dopo il processo di saldatura, i componenti vengono fatti raffreddare, per ridurre il carico termico del circuito stampato. Nel caso in cui debbano essere saldati soltanto componenti cablati mediante fissaggio passante (Through Hole Technology, THT), che a causa della loro struttura devono sopportare maggiori carichi meccanici, la procedura standard prevista è la saldatura a onde.

Processo di assemblaggio senza saldatura


Funzionamento della tecnologia a innesto diretto

Nell'innesto diretto, i connettori sono spinti sulle basi di contatto su entrambi i lati del circuito stampato

Tecnologia a innesto diretto: soluzione flessibile per applicazioni wire-to-board e board-to-board

Nell'innesto diretto, il connettore diretto si collega alle basi di contatto corrispondenti sul bordo del circuito stampato. In questo modo, i connettori wire-to-board e board-to-board possono essere montati in posizione orizzontale su circuiti stampati di 1,6 mm di spessore in tutta semplicità e senza utensili. Per evitare errori di connessione, le spine sono dotate di codifica già al momento della consegna. Appositi dispositivi a molla provvedono al fissaggio sul circuito stampato. Poiché viene meno il processo di saldatura, i componenti di connessione non sono esposti ad alcuna sollecitazione di temperatura.

Connettori diretti SKEDD

SKEDD: una tecnologia a innesto diretto innovativa

SKEDD è una tecnologia di montaggio innovativa per collegare i connettori per circuiti stampati direttamente al circuito stampato attraverso fori con contatti passanti. Il montaggio si esegue senza utensili o elementi di base aggiuntivi. I rivetti a espansione laterali del connettore garantiscono un collegamento affidabile e resistente alle vibrazioni. I connettori diretti SKEDD di Phoenix Contact si basano sulla tecnologia con licenza di Würth Elektronik. I connettori diretti, così come l'intera gamma di connettori per circuiti stampati, sono qualificati a norma DIN EN 61984.

Brochure Connettori per la produzione SMT


Brochure Connettori per la produzione SMT

Approfondisci le tue conoscenze sulla protezione SMT

Impara le nozioni fondamentali della moderna produzione di componenti, utilizzando la tecnologia SMT e THR. La brochure mostra anche una panoramica dei morsetti per circuiti stampati, dei connettori per circuiti stampati e dei connettori circolari per la saldatura THR e SMT. Il glossario alla fine della brochure spiega importanti termini tecnici relativi alla produzione SMT.

Scarica qui la brochure: