Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ACB Technology Per impedire che il guasto di un alimentatore si trasformi in un fermo dell'impianto, nelle applicazioni con elevate esigenze di affidabilità operativa vengono utilizzati alimentatori in ridondanza. I moduli di ridondanza attivi QUINT ORING dispongono della ACB Technology. La ACB Technology garantisce l'equiripartizione della corrente tra gli alimentatori, raddoppiando così la durata del circuito in ridondanza.

Modulo di ridondanza nel quadro elettrico

Massimizza la durata e risparmia l'energia

Gli alimentatori ridondanti garantiscono i più elevati requisiti di sicurezza negli impianti, in modo che il guasto di un alimentatore non comporti l'interruzione del funzionamento. La ACB Technology (Auto Current Balancing) prolunga la durata degli alimentatori collegati in ridondanza, garantendo l'equiripartizione attiva della corrente erogata dai due alimentatori.

Alimentatore con equipartizione della corrente di carico

Equipartizione della corrente di carico

Equipartizione degli alimentatori

La ACB Technology estende la durata degli alimentatori ridondanti regolando il carico massimo
Alimentatori con equiripartizione degli alimentatori. A causa di differenti tensioni d'uscita degli alimentatori, succede spesso che un solo alimentatore eroghi la corrente necessaria al carico, mentre l'altro funziona a vuoto. Questa condizione porta a un sovraccarico termico dell'alimentatore e di conseguenza a un invecchiamento più rapido. L'uso della moderna tecnologia MOSFET riduce le sollecitazioni termiche risultanti fino al 70 %. Grazie a questa minore potenza dissipata, tutti i componenti del quadro elettrico rimarranno più freschi, raddoppiando così la durata complessiva del sistema ridondante.

  • Equiripartizione della corrente erogata dagli alimentatori
  • Riduzione della dissipazione termica degli alimentatori
  • Aumento della durata degli alimentatori
Visualizzazione dell'equipartizione del potenziale su un alimentatore

Visualizzazione dell'equipartizione del potenziale sul dispositivo

Segnalazione dell'equipartizione del potenziale

Un grafico a barre segnala l'equipartizione del potenziale degli alimentatori. L'utente riconosce immediatamente qual è la tensione d'ingresso più alta e quale alimentatore viene quindi caricato maggiormente.

È possibile leggere stati diversi in modo semplice, nonché riconoscere e risolvere rapidamente i problemi. La visualizzazione e la rappresentazione corrispondono alle indicazioni NAMUR.

Riconoscere ed evitare le condizioni critiche

I moduli QUINT ORING monitorano la corrente di carico e forniscono un segnale al superamento di una soglia impostata. Nel caso di ampliamento dell'impianto, l'accoppiamento di carichi aggiuntivi a un alimentatore ridondante da parte dell'utente può causare la perdita della ridondanza.

Se l'alimentazione ad es. di due alimentatori ridondanti con 5 A di corrente nominale ciascuno necessita di un controllore di 5 A e viene collegata a un carico ulteriore di 3 A, questo carico viene sostenuto dalla riserva di potenza dell'alimentatore. La corrente necessaria pari a 8 A viene messa a disposizione senza cadute di tensione.

Tuttavia, in questo modo non è presente alcuna ridondanza: in caso di guasto di uno dei due alimentatori, il secondo dispositivo non può più erogare gli 8 A. Il LED segnala immediatamente all'operatore dell'impianto l'assenza di ridondanza.

I moduli QUINT ORING monitorano la corrente di carico

Esempio 1: ridondanza ok; esempio 2: nessuna ridondanza