Esempio applicativo
07.08.2024

Soluzioni di illuminazione in rete nell'All Electric Society Park Per una maggiore efficienza, qualità e sostenibilità.

Soluzioni di illuminazione in rete nell'All Electric Society Park

Sintesi

L'implementazione di sistemi di illuminazione smart presso l'All Electric Society Park è un esempio impressionante di come la tecnologia moderna possa aiutare le aziende industriali a superare le sfide che devono affrontare. Essi offrono un'infrastruttura di comunicazione digitale che supporta le aziende nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità ed efficienza attraverso la digitalizzazione e promuove efficacemente l'accoppiamento settoriale.

Pilone della luce nell'All Electric Society Park

Gli speciali piloni garantiscono un'illuminazione funzionale e basata sulle esigenze in tutta l'area del parco. Il sensore è discretamente integrato nell'elemento inferiore del proiettore

Soluzioni intelligenti per l'illuminazione

Le aziende industriali, così come le città e le autorità locali, sono costantemente sotto pressione per ridurre i costi operativi, aumentare l'efficienza e allo stesso tempo soddisfare elevati standard di sicurezza e ambientali.

Anche l'illuminazione degli immobili è un tassello di questo puzzle. L'All Electric Society Park di Phoenix Contact a Blomberg mostra come questo puzzle possa essere risolto in modo personalizzato e a prova di futuro.

Ripresa di notte padiglione All Electric Society Park

Anche tutta l'illuminazione del padiglione è collegata al controllo dell'illuminazione centrale. Ciò significa che la luce giusta è sempre disponibile nel posto giusto al momento giusto, ovunque ci si trovi nell'All Electric Society Park

Illuminazione smart: efficiente e sostenibile

Come si può attuare in modo efficiente e sostenibile? La risposta sta nell'implementazione di sistemi di illuminazione intelligenti che offrono molto di più della semplice luce.

Nell'All Electric Society Park di Phoenix Contact a Blomberg, il sistema di illuminazione è parte integrante della gestione dell'energia complessiva del parco. Allo stesso tempo, fornisce la necessaria infrastruttura di comunicazione per le varie utenze, attuatori, sensori, consumatori di energia e generatori di questa rete.

Un moderno pilone dell'illuminazione nell'All Electric Society Park

Ogni pilone è collegato in modalità wireless al sistema complessivo tramite LoRaWAN e integrato nella rete dati

Più luce, più sicurezza

Il parco è liberamente accessibile e aperto tutto il giorno. È quindi necessario renderlo sicuro, attraente e accessibile al crepuscolo e al buio. Il piano di illuminazione generale è invitante, suggestivo e armonioso. In questo modo il parco, già attraente dal punto di vista del design, diventa un fiore all'occhiello dell'azienda anche di notte.

I piloni della luce nell'All Electric Society Park sono dei veri e propri tuttofare. L'illuminazione a LED e i sensori di movimento e di luminosità si trovano nell'area superiore. Questi includono altoparlanti e sistemi speciali a LED per luci colorate per l'illuminazione d'atmosfera.

Stazioni di ricarica coperte nell'All Electric Society Park

Anche i carport del parco di ricarica sono illuminati. Si tratta di elementi altrettanto importanti per la sicurezza generale e il confort degli utenti del parco

La potenza totale dell'illuminazione dell'All Electric Society Park è di circa 7,8 kW. I lampioni a LED utilizzati a questo scopo, tra l'altro, hanno una potenza assorbita massima di 36 watt e una resa luminosa di circa 91 lumen/watt. Possono essere dimmerati in modo continuo e senza ritardi.

Ciò consente di regolare il livello di illuminazione dell'All Electric Society Park in base alla domanda e alla frequenza dei visitatori. Questo perché il parco è dotato di una serie di sensori e attuatori, compresi i sensori di movimento, che sono collegati all'impianto di illuminazione. Se non ci sono visitatori nel parco, il livello di illuminazione viene abbassato a circa il 40% delle specifiche normative. Se viene rilevato un movimento, l'impianto funziona alla massima potenza. Questo soddisfa i requisiti e garantisce la massima sicurezza possibile sui percorsi.

In questo modo è possibile soddisfare i requisiti normativi e allo stesso tempo realizzare ulteriori risparmi. Rispetto all'illuminazione tradizionale, questa variante di tecnologia a LED efficiente, combinata con una gestione intelligente e basata sulle esigenze, è circa l'80% più efficiente e quindi più sostenibile.

Soluzione di comunicazione intelligente come base

Il presupposto in tal senso è una soluzione di comunicazione intelligente che colleghi il sistema di illuminazione con l'intero parco. Questa soluzione offre hardware personalizzato, assistenza individuale, una piattaforma IoT trasparente e ad alte prestazioni e un software intuitivo.

Insieme, questi blocchi formano un sistema flessibile ed efficiente che migliora la qualità dell'illuminazione, riduce i costi operativi e ottimizza il consumo energetico. Il sistema di controllo del parco è collegato alla piattaforma IoT grovez.io, che viene utilizzata per controllare l'illuminazione stradale.

Scala di accesso all'All Electric Society Park di notte

Anche i corrimano lungo le scale del parco sono illuminati. Si tratta di elementi altrettanto importanti per la sicurezza generale e il confort degli utenti del parco

Ecco come funziona il sistema

L'hardware è costituito da Luminaire Controller Unit (LCU) o Segment Controller Unit (SCU) compatibili con LoRaWAN. LoRaWAN consente un lungo raggio d'azione a fronte di un basso consumo energetico, unito a un elevato livello di sicurezza della trasmissione basato sulla codifica end-to-end, ed è quindi adatto all'uso in aree esterne estese. I controller stabiliscono la connessione dalle singole lampade o gruppi di lampade a un gateway. Questi gateway fungono da interfaccia per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra le unità di controllo e altri sistemi di gestione della proprietà.

La piattaforma IoT è il cuore del sistema. Qui convergono tutte le informazioni provenienti dai sensori ambientali, dai rilevatori meteorologici e dagli stati operativi degli impianti partecipanti. I dati del parco vengono registrati a livello centrale e collegati tra loro.

Il software, con la sua dashboard chiara, consente il pieno controllo del sistema in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Le funzioni comprendono il monitoraggio in tempo reale, le analisi dell'energia, la pianificazione e l'automazione degli scenari di illuminazione e un sistema di allarme in caso di irregolarità o guasti del sistema.

L'implementazione di sistemi di illuminazione smart presso l'All Electric Society Park è un esempio impressionante di come la tecnologia moderna possa aiutare le aziende industriali a superare le sfide che devono affrontare. L'uso di luci a LED ad alta efficienza energetica e di un controllo intelligente basato sulle esigenze non solo riduce significativamente il consumo energetico, permette di ridurre anche i costi operativi migliorando la sicurezza.

Nel complesso, l'esempio dimostra che l'illuminazione smart offre molto di più della semplice luce: può fornire un'infrastruttura di comunicazione digitale di cui anche le aziende possono beneficiare nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità ed efficienza attraverso la digitalizzazione.

Conclusione

L'implementazione di sistemi di illuminazione smart presso l'All Electric Society Park è un esempio impressionante di come la tecnologia moderna possa aiutare le aziende industriali a superare le sfide che devono affrontare. Essi offrono un'infrastruttura di comunicazione digitale che supporta le aziende nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità ed efficienza attraverso la digitalizzazione e promuove efficacemente l'accoppiamento settoriale.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Ti offriamo consulenza sulle questioni relative all'accoppiamento settoriale e ti supportiamo con le nostre soluzioni."

Ulteriori contributi