Cabine di rete locali intelligenti Modernizzare la tecnologia. Digitalizzare le infrastrutture. Garantire la sicurezza dell'alimentazione. Ridurre i costi.

Cabina di rete locale intelligente presso l'All Electric Society Park di Blomberg

Sfida


Un uomo addetto alla manutenzione di un traliccio del trasformatore

Consentire la sicurezza dell'energia e dell'alimentazione

La forte espansione degli impianti fotovoltaici ed eolici pone nuove sfide nel contesto dell'alimentazione elettrica sotto forma di carenze di capacità non pianificate e problemi di stabilità della tensione. Tuttavia, l'espansione delle stazioni intelligenti e l'ammodernamento delle reti esistenti richiedono spesso tempi lunghi. Il monitoraggio delle reti oggi è già garantito con l'ausilio dell'acquisizione dei dati dei valori di tensione e potenza. Inoltre, le misure di controllo garantiscono anche il funzionamento sicuro di una cabina di rete locale intelligente in futuro. Con le soluzioni di Phoenix Contact è possibile automatizzare e digitalizzare le cabine elettriche e garantire una comunicazione coerente nella rete elettrica del gestore di rete.

Soluzione


Diversi quadri elettrici all'interno di una cabina di rete locale

Sistema di automazione modulare per cabine di rete locali intelligenti

Phoenix Contact offre una soluzione flessibile, robusta e altamente sicura per la digitalizzazione delle cabine di rete locali nella rete a media e bassa tensione. Grazie all'uso della tecnologia di connessione e di rete, è possibile combinare in un'unica piattaforma la tecnologia di misura, il telecontrollo e il software industriale PLCnext. In questo modo, tutti i componenti più importanti sono collegati per formare un sistema controllabile e altamente affidabile, caratterizzato da Cyber Security. È disponibile un sistema di gestione dei dispositivi e delle patch industriali per la messa in servizio sicura, la manutenzione semplice e l'aggiornamento dei sistemi di telecontrollo e automazione.

I vantaggi di una cabina di rete locale intelligente

  • Tutte le informazioni sulla tua cabina di rete locale a colpo d'occhio: potenza attiva e reattiva, corrente, tensione, messaggi di guasto e di avvertimento
  • Localizzazione rapida dei guasti ed eliminazione selettiva da remoto
  • Tempi di reazione brevi in caso di guasto e riduzione al minimo dei tempi di interruzione
  • Disconnessione rapida del carico e commutazione attraverso il trasferimento del punto di disconnessione
  • Rilevamento del cortocircuito e della direzione del guasto a terra per il rilevamento e la disconnessione dei guasti di rete in prossimità della causa

Quadro di telecontrollo per l'automazione di stazioni digitali

Mappa interattiva: quadro di telecontrollo con unità funzionali associate in una cabina di rete locale
Alimentazione e protezione
Soluzioni di alimentazione affidabili, costituite da alimentatore, protezione contro la sovratensione e protezione dei dispositivi, sono essenziali per il funzionamento di tutti i dispositivi elettrici o elettronici in una cabina di rete locale intelligente. Per garantire la continuità della comunicazione anche in caso di guasto di rete, l'alimentatore è stato predisposto in combinazione con una batteria di riserva.
Maggiori informazioni su Power Reliability
Alimentazione e protezione
Collegamento
Nel quadro elettrico o sul campo: il settore dell'energia pone, giustamente, esigenze elevate alla tecnologia di connessione nelle cabine di rete locali intelligenti. Deve essere sicura, di lunga durata e facile da usare. Le tecnologie di connessione di Phoenix Contact soddisfano questi requisiti, dalla connessione a vite al contatto a perforazione di isolante, fino alla connessione Push-in.
Richiedi maggiori informazioni sui morsetti
Collegamento
Energy Automation
Il termine Energy Automation indica le soluzioni per il funzionamento efficiente delle reti elettriche. La tecnologia modulare di telecontrollo e controllo di Phoenix Contact soddisfa gli elevati requisiti di disponibilità, EMC e sicurezza IT delle cabine di rete locali intelligenti. Tra le altre cose, viene utilizzata per registrare informazioni e trasmettere i dati attuali dell'elettricità e del sistema sul lato della bassa tensione a un centro di controllo della rete o a un database centrale.
Richiedi maggiori informazioni sull'unità terminale remota
Energy Automation
Comunicazione sicura
In quanto parte dell'infrastruttura critica, il settore energetico richiede una rete di comunicazione sicura e ad alte prestazioni per il funzionamento affidabile delle stazioni di rete locali intelligenti. Il monitoraggio delle stazioni nelle reti di distribuzione è soggetto a requisiti elevati in termini di disponibilità, affidabilità e sicurezza. Phoenix Contact offre i prodotti necessari per raggiungere questo obiettivo, ad esempio con il collegamento Modbus.
Richiedi maggiori informazioni sulla comunicazione industriale
Comunicazione sicura

Per un'espansione efficiente e un funzionamento affidabile delle smart grid, il monitoraggio delle dimensioni aziendali è una base essenziale. Phoenix Contact offre tutto, dai componenti ai sistemi completi personalizzati.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Riferimento


Una persona davanti a un quadro elettrico con il laptop

Concetto di protezione della rete per il Gruppo GRÄPER

A causa dell'aumento della capacità produttiva di un'azienda industriale, è necessaria una nuova connessione alla rete a 10 kV del gestore di rete. Per la quantità di energia richiesta, il cliente ha bisogno di un trasformatore di dimensioni adeguate e di un sistema di protezione della rete. Phoenix Contact fornisce quindi al Gruppo GRÄPER il quadro di telecontrollo appropriato e la soluzione di telecontrollo modulare smartRTU per la realizzazione.

Contatto

Il tuo interlocutore Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Ti sosteniamo nel percorso verso la rete elettrica digitale del futuro.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.