Dalla custodia per l'elettronica al modulo per quadro elettrico per AS-Interface Pepperl+Fuchs, in collaborazione con Phoenix Contact, ha sviluppato la custodia ME-IO per un modulo per quadro elettrico.

Modulo per quadro elettrico AS-i KE5 di Pepperl+Fuchs

Profilo cliente Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH è uno dei leader di mercato nello sviluppo e nella produzione di sensori e componenti elettronici per le tecnologie di automazione. Fondata a Mannheim nel 1945, l'azienda offre soluzioni per l'automazione di fabbrica e di processo.

Sfida

Nella costruzione di impianti, ad esempio per l'industria delle bevande, soluzioni economiche e semplici da installare sono sempre più apprezzate. I moduli compatti per livelli di campo inferiori, e con elevato numero di punti di collegamento, sono ancora rari. In stretta collaborazione con Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs ha sviluppato il modulo per quadro elettrico KE5, che colma questa lacuna.

Modulo per quadro elettrico AS-i KE5 di Pepperl+Fuchs

Grazie all'esclusivo design della custodia, il KE5 offre vantaggi decisivi per l'installazione, il cablaggio e la manutenzione

Soluzione

Spesso il percorso dallo sviluppo di un nuovo dispositivo all'impiego pratico presso l'utente finale è piuttosto lungo. Non è sempre scontato che i requisiti specifici del dispositivo posti dall'utente finale vengano soddisfatti già dagli sviluppatori dei singoli componenti.

"Con Phoenix Contact, specialista in custodie per l'elettronica e tecnologia di connessione per circuiti stampati, abbiamo potuto migliorare con precisione fin dai singoli componenti i nostri requisiti nel settore della costruzione di impianti per l'industria delle bevande" ricorda Konrad Kern, product manager per l'automazione di fabbrica alla Pepperl+Fuchs GmbH di Mannheim.

"Per i produttori leader degli impianti per imbottigliamento, l'AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor-Interface) riveste un ruolo determinante" dichiara Kern. Sviluppato come standard per la comunicazione con bus di campo per il collegamento di attuatori e sensori, l'AS-i oggi si distingue non solo per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ma anche per la sua semplicità e flessibilità come sistema d'interfaccia decentrato.

Con Phoenix Contact come specialista in custodie per l'elettronica e tecnologia di connessione per circuiti stampati, abbiamo potuto migliorare con precisione fin dai singoli componenti i nostri requisiti nel settore della costruzione di impianti per l'industria delle bevande.

Dott. Konrad Kern, Product manager per l'automazione di fabbrica
Campione gratuito
Testa le custodie multifunzione della serie ME-IO

Desideri testare la custodia per l'elettronica della serie ME-IO con tecnologia di connessione modulare frontale? Ordina subito un campione gratuito. Forniamo consulenza completa per la scelta e il Design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Scopri i vantaggi delle soluzioni di Phoenix°Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ME-IO
Custodia per l'elettronica ME-IO

Prodotti Custodie per l'elettronica multifunzionali ME-IO

Le custodie per l'elettronica della serie ME-IO sono particolarmente adatte per applicazioni con spazio di installazione limitato ed elevati requisiti funzionali. I componenti su misura, come controllori e moduli I/O, possono essere facilmente combinati grazie alla struttura modulare.

Conclusione

Le soluzioni orientate all'applicazione vengono create attraverso una cooperazione precoce e intensa tra i partner coinvolti. Lo dimostrano Phoenix Contact, esperto di custodie per l'elettronica e tecnologie di connessione, e Pepperl+Fuchs, promotore delle innovative soluzioni AS-i.

Per soddisfare i requisiti della costruzione di impianti, è stato sviluppato un innovativo modulo per quadro elettrico di impianti di imbottigliamento. L'innovativa tecnologia di connessione della custodia si è rilevata particolarmente efficace. Inoltre, il connettore a molla Push-in consente un cablaggio semplice e senza utensili. I connettori codificabili possono essere scollegati rapidamente con un sistema di sblocco, per una semplice sostituzione dei dispositivi in caso di manutenzione. La comunicazione tra i moduli è affidata a un connettore bus per guide DIN.