Retrofit dell'installazione elettromeccanica nel vano interno dell'interblocco

I nuovi interblocchi sono interblocchi elettronici (ESTW). Parallelamente, esistono tuttavia gli interblocchi a relè convenzionali (RSTW) che vengono modernizzati, affinché possano continuare a funzionare. Dalla modernizzazione degli impianti esistenti deriva la sfida di combinare le vecchie tecnologie con quelle nuove. La modifica di vecchi cablaggi e la posa di nuovi sono operazioni complesse, che rappresentano una potenziale fonte di errore. La tecnologia di collegamento elettromeccanica deve essere adattata.

Phoenix Contact offre diversi prodotti e soluzioni che ti supportano nella modernizzazione degli impianti esistenti: per permettere la conversione "da un giorno all'altro", Phoenix Contact offre ad esempio il concetto di cablaggio del sistema. Il cablaggio del sistema consente un cablaggio veloce, senza errori e standardizzato, grazie a cavi di sistema preconfezionati.

Inoltre, per la modernizzazione degli impianti esistenti sono particolarmente adatti i blocchi di ripartizione, che, grazie al loro design compatto, permettono un'elevata densità di segnale anche in spazi ristretti. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori.

Se sono necessari prototipi tridimensionali o piccole serie a partire da grandezza lotto 1, PROTIQ, una società di Phoenix Contact, può offrire componenti in vari metalli e plastiche realizzati per mezzo della produzione additiva (stampa 3D).