Servoazionamenti compatti modulari con la tecnologia di connessione intelligente dei connettori M8 e M12 Jenaer Antriebstechnik GmbH produce soluzioni e sistemi di azionamento personalizzati per un numero cospicuo di mercati diversi.

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: design modulare nella costruzione di motori con connettori M8 e M12

Profilo cliente

Da oltre 28 anni, Jenaer Antriebstechnik GmbH (JAT) sviluppa e produce a Jena, in Turingia, soluzioni e sistemi di azionamento personalizzati per un numero cospicuo di mercati diversi, ciascuno con requisiti specifici. Con più di 160 collaboratori, l'azienda a conduzione familiare è ormai una realtà affermata sul mercato.

Thomas Hertwig, ingegnere del settore ricerca e sviluppo presso JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Thomas Hertwig, ingegnere del settore ricerca e sviluppo presso JAT Jenaer Antriebstechnik GmbH

Sfida

Uno dei pilastri importanti dello sviluppo dei prodotti JAT è l'obiettivo di garantire flessibilità ai clienti. A tal scopo è necessario adattare il servomotore ai requisiti specifici dei clienti in modo che questi ultimi possano incrementare la produttività e il rendimento del proprio impianto. Da tale ambizione è nato un sistema di servoazionamento compatto decentralizzato, il cui controllore non necessita di spazio all'interno del quadro elettrico, consentendo quindi di ridurre al minimo il lavoro di installazione. Ciò non solo consente di risparmiare sui costi, ma lascia anche molta libertà in fase di progettazione delle macchine e degli impianti.

"Il nostro obiettivo era progettare un dispositivo di base ed eliminare tutto quello che non era necessario per le funzionalità essenziali degli azionamenti compatti" spiega Thomas Hertwig, sviluppatore responsabile del progetto, illustrando la filosofia di prodotto dell'azienda. "Per gli adattamenti specifici del cliente è disponibile il modulo opzionale, sul quale noi potremo caricare tutte le funzioni supplementari necessarie per l'applicazione". I costi per il sistema hardware dei componenti del dispositivo non utilizzati non ricadranno quindi sugli utenti. Secondo Hertwig, "ai nostri clienti offriamo inoltre un prodotto personalizzato ed economico, disponibile in tempi rapidi".

Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: motore con modulo opzionale

Il circuito stampato semplifica l'intero processo di produzione e le interfacce dei livelli di espansione del motore possono essere combinate tra loro

Soluzione

Per mantenere il lavoro di produzione minimo e la flessibilità alta, JAT ha deciso di usare i connettori M8 e M12 bicomponenti di Phoenix Contact. "La possibilità di scegliere tra numeri di poli e codifiche diversi consente ai nostri sviluppatori di integrare tutti i livelli di espansione opzionali del nuovo sistema di servoazionamenti su un solo circuito stampato ovvero sul modulo opzionale" riferisce Hertwig. "Questo non solo crea spazio nel motore, ma riduce anche i costi di produzione e di montaggio".

Il dispositivo di base è costituito da diversi moduli. A seconda della necessità vengono usati motori a basso o a elevato numero di poli con dimensioni della flangia di 80 o 86 mm. Grazie al concetto di motore multipolare, è prevista una coppia di serraggio elevata anche a 1.500 giri/min. Ciò consente a sua volta di eliminare singoli stadi di trasmissione o persino l'intera trasmissione. In questo modo diminuiranno non solo i costi per il dispositivo, ma anche i valori di tolleranza, garantendo al contempo una maggiore precisione. Poiché tale concetto prevede un componente meccanico a rischio danneggiamento in meno, anche i costi di manutenzione saranno più contenuti. Ciò porterà quindi a un ulteriore incremento della disponibilità dell'impianto.

La possibilità di scegliere tra numeri di poli e codifiche diversi consente ai nostri sviluppatori di integrare tutti i livelli di espansione opzionali del nuovo sistema di servoazionamenti su un solo circuito stampato, ovvero sul modulo opzionale.

Thomas Hertwig, Ingegnere di sviluppo
Jenaer Antriebstechnik GmbH e Phoenix Contact: macchine con tecnologia di connessione dei cavi adeguata

I motori intelligenti supportano macchine intelligenti con la tecnologia di connessione dei cavi appropriata

Già con l'equipaggiamento di base, il cliente ha a disposizione numerosi ingressi e uscite digitali per collegare i sensori e gli attuatori alla macchina. "Tale concetto flessibile è impensabile senza i connettori M8 e M12" afferma Hertwig. "Se necessario, la gamma di sensori e attuatori da collegare può essere ampliata in qualsiasi momento".

A seconda della classe di potenza i motori funzionano con una bassa tensione di protezione di 60 V DC o "agganciando" un modulo ad alta tensione aggiuntivo con alimentazione di rete di 230 V AC o 325 V DC. Anche in questo caso, i connettori circolari metrici di Phoenix Contact forniscono supporto. "Aspetti quali efficienza, affidabilità e robustezza sono stati decisivi per la nostra scelta" spiega Hertwig. "Infatti, anche nei settori industriali spesso soggetti a condizioni difficili, i nostri motori devono sempre eseguire il loro lavoro in modo affidabile".

Connettori circolari

Prodotti Connettori circolari M8 e M12

Per l'automazione industriale, Phoenix Contact offre connettori circolari metrici in numerose dimensioni: da piccolo a grande, diritti o angolati, stampati o assemblabili in campo. La vasta gamma di prodotti offre varie soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

Conclusione

Motori intelligenti sempre più piccoli richiedono connettori intelligenti di dimensioni sempre più piccole. "Per consentire un adattamento quanto più economico possibile alle applicazioni del cliente, abbiamo concepito il sistema di dispositivi così da non dover modificare il dispositivo di base" conclude Hertwig. "In questo modo è possibile ridurre al minimo il lavoro di progettazione e, di conseguenza, i costi e i tempi di sviluppo". Che si tratti di opzioni standard o di esigenze specifiche del costruttore di macchine, quasi tutti i requisiti richiesti dai clienti potranno essere implementati nel modulo opzionale in modo pratico e flessibile. Oltre a varie interfacce di comunicazione e parametrizzazione, sono disponibili ulteriori uscite e ingressi digitali veloci e analogici per la configurazione personalizzata.