Soluzioni di connessione affidabili per i moderni sistemi di illuminazione a LED La WE-EF Leuchten GmbH si affida alla tecnologia di connessione LED di Phoenix Contact. Con i nostri prodotti e le nostre soluzioni, è possibile produrre concetti di illuminazione intelligenti, cablarli in modo sicuro e farli funzionare in modo affidabile.

Strada con illuminazione stradale a LED
  • La WE-EF Leuchten GmbH produce lampade per tutte le applicazioni esterne.
  • A seconda del campo d'impiego, le moderne sorgenti luminose contribuiscono alla sicurezza, al benessere e al comfort nelle strade e negli edifici.
  • Per lo sviluppo delle lampade esterne, l'azienda si affida esclusivamente alla tecnologia a LED.

Profilo cliente


WE-EF Leuchten GmbH, con sede a Bispingen, in Bassa Sassonia, produce lampade per tutte le applicazioni esterne e per le aree che richiedono lampade dalla protezione particolarmente alta. Le sue priorità sono l'illuminazione architetturale e l'illuminazione di strade e piazze. La gamma di prodotti comprende lampade per lampioni e a sospensione, lampade a parete e a soffitto, lampade a colonna e a piedistallo, faretti, proiettori e fari, nonché lampade da incasso a pavimento e subacquee.

Applicazione


Peter Oetjens, responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici presso la WE-EF Leuchten

Peter Oetjens, responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici, mostra una lampada WE-EF con connessione QPD

Nella sua nuova gamma di lampade stradali a LED, la WE-EF ha voluto includere, oltre al driver a LED intelligente, anche un modulo di comunicazione per la trasmissione dati dei sensori integrati. "Per un progetto a Bielefeld abbiamo reinventato completamente il cosiddetto controller per il montaggio di lampade" spiega Peter Oetjens, responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici.

"Diversamente dal solito, l'elettronica non viene montata sul lampione, ma direttamente sull'alloggiamento della lampada". La progettazione del sistema elettronico rispetta le specifiche del Consorzio ZHAGA secondo il book 18. In questo modo i progettisti e gli installatori possono essere certi che la struttura elettrica, e quindi l'installazione, funzioni allo stesso modo in tutto il mondo.

Soluzione


Sistema di installazione rapida QPD

Con il sistema di installazione rapida QPD, gli installatori risparmiano fino all'80% del tempo di collegamento

I progettisti della WE-EF hanno eseguito il cablaggio di potenza delle lampade utilizzando il sistema di installazione rapida QPD di Phoenix Contact. Il vantaggio principale consiste nel facile utilizzo: grazie alla collaudata connessione rapida IDC QUICKON, gli installatori possono collegare i cavi sul posto senza eseguire nessun pretrattamento né utilizzare utensili speciali. Ciò significa che il collegamento elettrico può essere effettuato in modo sicuro e in breve tempo.

Con pochi passaggi, i conduttori vengono infilati nei passafili dei connettori, l'isolamento lì presente viene tagliato automaticamente e il contatto elettrico viene realizzato in modo affidabile. Inoltre, se il dado per raccordi è serrato, il connettore stabilisce automaticamente lo scarico della trazione.

Il principio riduce il tempo di collegamento fino all'80% e previene in modo affidabile gli errori di collegamento. L'idea di fondo è che la soluzione possa essere messa in funzione con facilità senza dover aprire la lampada o l'impianto elettrico per eseguire il collegamento. "In virtù di questa funzione, l'uso del sistema QPD è ormai irrinunciabile" afferma Oetjens.

Facili da installare e altamente affidabili: questi criteri sono stati decisivi anche per la parte elettrica interna delle lampade per lampioni. Benché i prodotti completamente montati resistano per decenni al vento e alle intemperie, l'impianto elettrico integrato richiede ugualmente molto know-how di progettazione e precisione.

Connettori e morsetti (a sinistra) per circuiti stampati della serie PTSM 0,5

I morsetti (a sinistra) e i connettori per circuiti stampati della serie PTSM 0,5 sono compatti, compatibili con la tecnologia SMT e stabili nel colore

Pertanto i connettori e morsetti per circuiti stampati della serie PTSM 0,5 si sono rapidamente affermati come la soluzione di collegamento ideale. La serie è stata progettata appositamente per l'impiego in lampade a LED e offre tre enormi vantaggi: gli elementi di base e i morsetti componibili non cambiano colore in caso di sollecitazione termica, di conseguenza possono essere fissati con i LED sul circuito stampato in un processo SMT. Inoltre, i componenti bianchi non rappresentano un contrasto rispetto alla maschera di saldatura, anch'essa di colore bianco, e quindi non sono visibili attraverso il coperchio trasparente.

La sfida non sta nell'hardware. Per noi il potenziale risiede soprattutto nelle funzionalità e nel servizio.

Peter Oetjens - WE-EF Leuchten GmbH, Responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici
Peter Oetjens, responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici presso la WE-EF Leuchten GmbH

Peter Oetjens, responsabile del reparto di sviluppo dei componenti elettrotecnici presso la WE-EF Leuchten GmbH

Prodotti


Conclusione


 Illuminazione stradale

I componenti elettronici attivi, come i driver a LED e i controller, fanno delle lampade a LED sistemi di illuminazione intelligenti. Grazie all'elettromeccanica passiva, questi sistemi di illuminazione possono essere prodotti in modo efficiente, cablati in modo sicuro e gestiti in modo affidabile. Tre buone ragioni per cui il produttore di lampade WE-EF di Bispingen si affida al sistema di installazione rapida QPD e alle connessioni per circuiti stampati della serie PTSM 0,5. "La sfida non sta nell'hardware. Per noi il potenziale risiede soprattutto nelle funzionalità e nel servizio" afferma Peter Oetjens. "La mia visione è che tutte le nostre lampade siano intelligenti e collegabili in rete".