Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Custodia per l'elettronica con connessione frontale e Push-in per l'automazione di edifici Neuberger Gebäudeautomation GmbH punta sulle custodie per l'elettronica ME-IO.

Custodie per l'elettronica della serie ME-IO per controllori e moduli I/O

Profilo cliente Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH è un azienda con sede a Rothenburg leader nella fornitura di sistemi per l'automazione di edifici. L'azienda sviluppa soluzioni per l'automazione degli ambienti - per uffici, hotel, cliniche e scuole. La sua gamma di custodie specifiche per il settore impone elevati requisiti per lo sviluppo dell'elettronica e per la custodia per l'elettronica stessa. Anche il comfort dell'utente diventa una priorità quando temperatura, illuminazione e ombreggiatura sono regolabili in modo personalizzato. Anche l'efficienza energetica, il miglioramento del comfort e l'ottimizzazione dei costi stanno diventando fattori sempre più importanti.

Moduli elettronici personalizzati con custodie della serie ME-IO

I controllori e i moduli I/O possono essere comodamente assemblati grazie alla struttura modulare del sistema di custodie ME-IO

Sfida

Nel 2015 Neuberger aveva iniziato lo sviluppo di un nuovo sistema di automazione dei locali e stava cercando un sistema di custodie adatto a questo scopo. Il requisito principale era che i numerosi cavi potessero essere collegati per mezzo di una connessione frontale, utilizzando quindi la tecnologia di connessione Push-in già ampiamente utilizzata. Tra gli altri requisiti per la realizzazione di un sistema di custodie figuravano l'elevata modularità delle varianti di custodie e la presenza di un connettore bus per guide DIN.

Fu quindi una fortuna che Phoenix Contact, quale fornitore leader di custodie per l'elettronica vuote, avesse appena introdotto una nuova famiglia di prodotti con tecnologia di connessione frontale: la ME-IO. Alla ricerca di un sistema di custodie adeguato, gli sviluppatori di Neuberger si rivolsero quindi a Phoenix Contact. I requisiti già definiti con precisione da Neuberger furono così abbinati alle funzionalità del sistema di custodie ME-IO.

Si decise di lavorare in stretta collaborazione, non appena emersero importanti punti d'incontro. Con Neuberger come cliente principale e considerati i requisiti specificati per il nuovo sistema di automazione dei locali Open.Room, la custodia con tecnologia di connessione frontale fu successivamente adattata alle esigenze di un progetto congiunto.

Custodie per l'elettronica della serie ME-IO: raggruppamento personalizzato dei sistemi di connessione frontale

La connessione frontale con tecnologia Push-in e la struttura compatta consentono di realizzare dispositivi con un massimo di 54 poli per 18,8 mm di larghezza di installazione

Soluzione

La tecnologia di connessione frontale basata sulla connessione Push-in è una delle caratteristiche specifiche del sistema di custodie ME-IO. Con il connettore a molla dotato di sistema Push-in, il cablaggio è comodo e non richiede l'uso di utensili: un grande vantaggio rispetto alla tradizionale connessione a vite o a molla. Ciò è dovuto alla presenza di una specifica molla di contatto che, in caso di connessione Push-in, assicura elevate forze di contatto e di estrazione dei conduttori, nonché un collegamento duraturo e a prova di vibrazioni. La tecnologia di connessione frontale consente un facile accesso ai moduli Open.Room.

I connettori per circuiti stampati codificabili possono essere facilmente sbloccati, utilizzando la consolidata tecnica Lock and Release. Inoltre, i blocchi di connessione innestati vengono sbloccati e sollevati dall'elemento di base azionando una singola leva di sblocco; possono quindi essere facilmente rimossi dalla posizione di innesto e scollegati dalla tensione. Non sarà quindi un problema sostituire il dispositivo in modo sicuro e senza errori.

Per la selezione e la combinazione delle tecnologie di connessione sono disponibili cinque tipi di spine a connessione frontale, che sono combinabili tra loro a seconda delle esigenze. I blocchi di connessione a 4 e 6 poli possono così essere disposti in modo misto. Nei morsetti componibili per tensioni superiori è possibile separare i blocchi di connessione con campi di tensione inferiori. I blocchi di connessione e anche gli elementi di azionamento per la connessione Push-in sono disponibili in diverse versioni di colore e possono essere disposti secondo le esigenze del cliente. Con gli elementi di connessione a 6 poli sono disponibili fino a 54 connessioni.

Non è solo grazie al suo design modulare che il sistema di custodie ME-IO offre numerose possibilità applicative. Non appena i moduli di custodie vengono configurati secondo le esigenze del costruttore del dispositivo, la comunicazione tra diversi moduli può essere comodamente realizzata tramite un connettore bus per guide DIN. I connettori bus per guide DIN vengono applicati sulla guida di supporto. I singoli moduli I/O del sistema di custodie ME-IO possono quindi essere ruotati senza modificarli sulla guida DIN con i connettori bus innestati, collegandoli tra loro in modo immediato e sicuro.

Custodia per l'elettronica ME-IO

Prodotti Custodie per l'elettronica multifunzionali ME-IO

Le custodie per l'elettronica della serie ME-IO sono particolarmente adatte per applicazioni con spazio di installazione limitato ed elevati requisiti funzionali. I componenti su misura, come controllori e moduli I/O, possono essere facilmente combinati grazie alla struttura modulare.

Campione gratuito
Testa le custodie multifunzione della serie ME-IO

Desideri testare la custodia per l'elettronica della serie ME-IO con tecnologia di connessione modulare frontale? Ordina subito un campione gratuito. Forniamo consulenza completa per la scelta e il Design-in delle custodie nell'applicazione desiderata. Scopri i vantaggi delle soluzioni di Phoenix°Contact.

Ordina un campione gratuito
Custodie per l'elettronica della serie ME-IO
Controllori intelligenti di Neuberger

Il controllore Open.Room riduce i costi e aumenta il comfort abitativo

Conclusione

Il controllo e la regolazione di edifici complessi richiede un sistema di automazione dei locali flessibile, intelligente e all'avanguardia. Nella ricerca di una custodia adeguata, Neuberger ha deciso di utilizzare il sistema ME-IO di Phoenix Contact.

Con Neuberger come cliente principale, Phoenix Contact ha adattato le custodie per l'elettronica modulari ME-IO al fine di soddisfare tutte le esigenze di un progetto congiunto. Per il suo sistema di automazione dei locali altamente flessibile Open.Room, Neuberger utilizza la custodia di connessione frontale con tecnologia Push-in.

Open.Room soddisfa così tutte le funzionalità richieste dall'automazione di locali: dall'illuminazione e ombreggiatura alla visibilità e tecnologia multimediale fino alla climatizzazione dei locali. La disposizione e il numero di moduli nella custodia ME-IO sono flessibili, di conseguenza tutti i moduli Open.Room sono combinabili tra loro. Grazie alla tecnologia di connessione Push-in, il cablaggio è facile e veloce senza l'uso di utensili. Grazie al sistema di bloccaggio intuitivo, i moduli possono essere sostituiti rapidamente durante il funzionamento, se necessario.