PLCnext Control certificato per la comunicazione sicura in conformità a IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3

21.05.2024
Consegna del certificato per PLCnext Control alla Hannover Messe

PLCnext Control di Phoenix Contact è stato certificato da DNV in conformità agli standard internazionali IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 per una comunicazione sicura nei sistemi di gestione dell'energia. Il controllore è stato il primo sul mercato a essere certificato con una gamma di funzioni conformi alla norma IEC 62443 4-2 SL2.

Con questo nuovo sviluppo, PLCnext Control stabilisce nuovi standard nel mondo della sicurezza IT industriale. La combinazione di IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3, basata sulla certificazione IEC 62443, è più di un semplice progresso tecnico. Essa contribuisce a migliorare la sicurezza e l'affidabilità dell'alimentazione elettrica e a dare forma a un futuro sostenibile. IEC 61850 Ed. 2.1 è lo standard internazionale per la trasmissione dei dati nelle reti elettriche. Esso consente una comunicazione efficiente e affidabile, essenziale per la moderna distribuzione dell'alimentazione. La norma IEC 62351-3 descrive lo standard per la Cyber Security nei sistemi di gestione dell'energia. Essa garantisce la sicurezza dello scambio di dati, in quanto tutti i dati trasmessi vengono protetti per evitare accessi non autorizzati. L'integrazione di questi standard nei controllori PLCnext Control significa che non solo è disponibile una piattaforma robusta per l'automazione, ma consente anche una comunicazione sicura dei dati. Questo è fondamentale perché il mondo sta diventando sempre più interconnesso e la sicurezza IT deve essere al centro di tutti gli sviluppi tecnologici.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management