Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Componenti modulari per caricatore per la fornitura efficiente di componenti per il montaggio

22.10.2024
Fornitura del materiale con vari caricatori di alimentazione

I processi di assemblaggio nella costruzione di quadri elettrici possono essere ottimizzati con le soluzioni di Phoenix Contact per una fornitura efficiente del materiale. La gamma comprende caricatori in varianti diverse, dai divisori per scaffali ai sistemi di alimentazione. Sono adattabili e flessibili in base alle rispettive esigenze e alla diversità dei componenti. È indifferente se vengano utilizzati singolarmente come aggiunta alle postazioni di assemblaggio esistenti o in combinazione con i sistemi di assistenza operatore di Phoenix Contact.

Grazie alla loro elevata adattabilità ai diversi lavori di assemblaggio, i caricatori consentono una fornitura efficiente ed ergonomica del materiale. In tal modo aumenta la produttività e si riducono i tempi di ricerca e gli errori durante l'assemblaggio.
La facile disposizione dei caricatori di alimentazione personalizzati per morsetti componibili, componenti e materiali di etichettatura o dei caricatori per materiali sfusi per piccoli pezzi garantisce una rimozione ergonomica e un'alimentazione efficiente dei componenti richiesti. Il riempimento e la ricarica sono facili e veloci grazie al fermo di alimentazione situato sul lato posteriore. Per aumentare la superficie di spinta dei caricatori di alimentazione, ad esempio, la gamma è completata da divisori per ripiani e da un set di accessori composto da vari profili ausiliari. Si installano semplicemente agganciandoli ai profili a T degli adattatori. Il caricatore può essere spostato in un secondo momento, offrendo quindi flessibilità nel posizionamento senza grandi sforzi.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications