Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Un uomo al tablet durante l'attivazione del client mGuard Secure VPN

Attivazione del client mGuard Secure VPN

Il client mGuard Secure VPN viene attivato tramite Internet. La licenza del software viene concessa solo dopo l'attivazione. Questo è necessario in caso di nuove installazioni o di modifiche significative all'hardware del dispositivo finale utilizzato.

I termini della licenza consentono l'uso del software su un singolo terminale. Il software è assegnato in modo permanente a questo terminale e dotato di protezione anticopia (attivazione del software). In casi eccezionali (difetto dell'hardware, modifiche multiple dell'hardware), la licenza può essere disattivata o riattivata su richiesta a determinate condizioni.

L'attivazione della licenza avviene offline. In caso di aggiornamento del software, riceverai una nuova chiave di licenza.

Nel menu del monitor "Guida" di mGuard Secure Client Monitor, alla voce "Informazioni sulla licenza e attivazione" vengono visualizzate la versione del software installata e, se applicabile, la versione del software con licenza e numero di serie.

Il software client viene sempre installato inizialmente come versione di prova. Esiste un'eccezione se il software client è già stato installato o se l'attivazione del software non è ancora avvenuta con una versione precedente già installata. Questo vale anche se la versione precedente è già stata concessa in licenza. In tal caso questa versione viene riportata allo stato di versione di prova. I dati della licenza devono poi essere inseriti nuovamente entro 30 giorni tramite la finestra di dialogo dell'attivazione.

Il tempo rimanente fino all'attivazione del software, ovvero il periodo di validità della versione di prova, viene visualizzato nella barra dei suggerimenti del monitor accanto al pulsante di attivazione.

Per poter utilizzare una versione completa valida per un periodo di tempo illimitato, il software deve essere attivato con la chiave di licenza e il numero di serie ricevuti nella finestra di dialogo dell'attivazione. Con l'attivazione accetti le condizioni di licenza, che possono essere visualizzate facendo clic sul pulsante corrispondente.

La finestra di dialogo dell'attivazione può essere aperta sia tramite il pulsante di attivazione nella barra dei suggerimenti a video, sia tramite il menu a video "Aiuto/Informazioni sulla licenza e attivazione". Di seguito, i dati della licenza possono essere inseriti online o offline tramite una procedura guidata.

Nella variante offline, dovrai inviare al server di attivazione un file generato dopo l'immissione della chiave di licenza e del numero di serie e dovrai annotare la chiave di attivazione visualizzata sul sito web. Questa chiave di attivazione può essere inserita in un secondo momento nella finestra delle licenze del menu del monitor.

Nella versione online, i dati di licenza vengono trasmessi al server di attivazione tramite un assistente subito dopo l'inserimento e il software viene così attivato senza ritardi.

Periodo di validità della versione di prova

La versione di prova è valida per 30 giorni. Senza attivazione del software o licenza, non è più possibile stabilire una connessione dopo questo periodo.

Dal momento dell'installazione, il periodo di validità viene visualizzato nella finestra pop-up a ogni avvio del software. Inoltre, un piè di pagina sul monitor indica per quanto tempo è ancora possibile utilizzare la versione di prova. Dieci giorni prima della data di scadenza, comparirà un messaggio promemoria che il software non è ancora stato concesso in licenza. In seguito, questa casella appare una volta al giorno.

Se la fase di prova è scaduta, è possibile stabilire connessioni con il software client VPN solo ai sistemi di destinazione utilizzati per l'attivazione/licenza del software. In questo modo, uno dei profili del cliente può essere utilizzato per stabilire una connessione a Internet ai fini della concessione di licenze.

Attivazione online

Al più tardi al termine della fase di prova, il software deve essere attivato o disinstallato. Per l'attivazione, seleziona la voce di menu "Informazioni sulla licenza e attivazione" nel menu del monitor "Aiuto".

Qui puoi leggere di quale versione del software si tratta e vedere che la versione di prova è scaduta e che il software non è ancora stato attivato o concesso in licenza.

Fai clic sulle condizioni di licenza per visualizzare il testo del contratto corrispondente. Attivando o concedendo in licenza il software, accetti le condizioni di licenza.

Per attivare il software, fai clic sul pulsante "Attivazione". Nella finestra seguente è possibile scegliere tra una versione online e una offline.

Nella variante offline è necessario inviare al server di attivazione un file generato dopo l'immissione della chiave di licenza e del numero di serie. Sul sito web verrà quindi visualizzata una chiave di attivazione. Nella versione online, i dati di licenza vengono trasmessi al server di attivazione tramite un assistente subito dopo l'inserimento e il software viene così attivato senza ritardi.

Dopo aver selezionato il tipo di attivazione, i dati della licenza vengono inseriti negli appositi campi. Quindi fai clic su "Avanti".

Attivazione offline

La variante offline viene eseguita in due fasi. La prima fase consiste nell'inviare un file al server di attivazione, che viene generato dopo aver inserito la chiave di licenza e il numero di serie. Sul sito web viene visualizzata una chiave di attivazione che deve essere annotata. Nella seconda fase la chiave viene inserita nella finestra delle licenze del menu del monitor. Questo può essere fatto anche in un secondo momento.

La versione offline viene avviata tramite il menu del monitor "Aiuto/Informazioni sulla licenza e attivazione" e selezionata nella prima finestra dell'attivazione guidata. Fai clic su "Avanti". La seconda finestra della procedura guidata di attivazione spiega le due fasi dell'attivazione offline.

La prima fase, ovvero la creazione del file di attivazione, viene selezionata automaticamente. Fai clic sul pulsante "Avanti" e inserisci i dati della licenza nella finestra seguente. Fai clic su "Avanti".

Ora inserisci il nome e il percorso del file di attivazione (ad esempio, sul desktop). Per impostazione predefinita, vengono utilizzati la directory di installazione del software e il nome ActiData.txt (con il numero di serie).

A questo punto viene creato il file di attivazione, che deve essere trasferito al server di attivazione.

Il trasferimento dei dati dal file di attivazione al server di attivazione può avvenire in due modi. Per la prima opzione, apri il file di attivazione nell'editor. Copia e incolla il contenuto del file nella finestra "Contenuto del file di attivazione" aperta sulla pagina web. In alternativa, fai clic sul pulsante "Sfoglia" e seleziona il file di attivazione. Quindi fai clic su "Invia".

Il codice di attivazione viene quindi generato e visualizzato sul sito web. Prendi nota del codice di attivazione e prosegui l'attivazione alla voce di menu "Aiuto/Informazioni sulla licenza e attivazione" eseguendo la seconda fase dell'attivazione nella versione offline.

Se il server di attivazione rileva che hai diritto a una licenza software più recente e la chiave di licenza corrisponde al software installato, la nuova chiave di licenza viene visualizzata automaticamente con l'attivazione. Se desideri attivare le nuove funzioni, annota la nuova chiave di licenza, completa l'attivazione e quindi utilizza la nuova chiave di licenza.

La seconda fase della variante offline viene attivata tramite il menu del monitor "Aiuto/Informazioni sulla licenza e attivazione". Dopo aver selezionato la variante offline, seleziona la seconda fase.

Si aprirà la finestra della procedura guidata di attivazione per l'inserimento del codice di attivazione. Dopo averlo inserito, è possibile fare clic su "Avanti".

Se durante l'attivazione offline hai ricevuto una nuova chiave di licenza dal server di attivazione (vedere sopra per la visualizzazione del codice di attivazione), inserisci anche questa chiave per l'aggiornamento della licenza.

Fai clic su "Avanti". I dati della licenza vengono controllati e rilevati.

Al termine dell'attivazione, nella finestra dei dati di licenza si può leggere che il software utilizzato è una versione completa correttamente attivata.