Værd at vide ·
29.01.2025

Hvad er grøn brint? Grøn brint er en energibærer, der produceres ved elektrolyse af vand udelukkende ved hjælp af vedvarende energi.

Udendørs billede af vedvarende energi med batterilager, vindmøller og brinttank

Resumé

I modsætning til grå brint, som produceres af fossile brændstoffer, resulterer produktionen af grøn brint ikke i nogen klimaskadelige CO₂-emissioner. Det kan også fungere som et lager til energi fra vedvarende kilder. Grøn brint giver mulighed for at transportere ren energi over lange afstande og bruge den i forskellige sektorer.

Applikationsobjekt for elektrolysator

Hvordan produceres grøn brint?

Grøn brint produceres ved elektrolyse. I denne proces nedbrydes vand til dets bestanddele brint og ilt ved hjælp af elektrisk energi. Brugen af vedvarende energikilder betyder, at der ikke udledes drivhusgasser under produktionsprocessen. I elektrolysatoren spaltes vandmolekyler (H₂O) til brint (H₂) og ilt (O₂) under påvirkning af elektrisk spænding.

Solcelleanlæg, vindmølle, container med Power-to-X-bogstaver

Grøn brint og Power-to-X

Grøn brint spiller en central rolle i alle Power-to-X-processer. Ved at tilsætte kulstof (f.eks. kuldioxid, CO₂) kan der produceres klimaneutral e-metan ved hjælp af Power-to-gas eller e-fuel (syntetisk fremstillet flydende brændstof) ved hjælp af Power-to-liquid. Det fungerer også som energilager og bærer for Power-to-heat. Den kan derfor bruges til alle tre kerneteknologier i Power-to-X.

Opbevaring af grøn brint

Der er forskellige metoder til opbevaring, herunder opbevaring i form af komprimeret gas eller som flydende brint ved ekstremt lave temperaturer for at reducere volumen og forbedre transportmulighederne. Transport af brint er en udfordring, da kravene til sikkerhed og opbevaring skal opfyldes for at minimere tab og farer. For at styrke den grønne brints rolle som pålideligt energilager og leverandør i et bæredygtigt energisystem er det vigtigt at investere i udvikling og udvidelse af infrastrukturen til brintlagring.

Vindmøller mod en blå himmel

Fordele og ulemper

Grøn brint er klimavenlig. Det kan bruges på mange forskellige måder, f.eks. som brændstof, til at generere elektricitet og varme og som råmateriale i industrien. Overskydende elektricitet fra vedvarende kilder kan omdannes til brint og om nødvendigt omdannes til elektricitet igen. Det kan også reducere afhængigheden af fossile brændstoffer.

Ulemperne er bl.a. de høje produktionsomkostninger og den energikrævende proces med elektrolyse. Desuden kræver udviklingen af en omfattende infrastruktur til produktion, lagring og fordeling af brint betydelige investeringer. Brint er trods alt meget brandfarligt, hvilket gør det nødvendigt med særlige sikkerhedsforanstaltninger under opbevaring og transport.

Anvendelsesområder for grøn brint

  • Transportsektoren: Reducerer luftforurening som et rent brændstof til brintbiler, -busser og -lastbiler
  • Luftfart og skibsfart: Områder, hvor det er svært at udnytte elektrisk energi
  • Industri, ren produktion: Alternative råmaterialer til fremme af dekarbonisering i energi- og kulstofintensive processer
  • Varmesystemer: Erstatning eller supplement til eksisterende naturgasnetværk (især i kolde regioner, hvor solenergi er mindre effektiv, når solen står lavt om vinteren)
  • Mulighed for energilagring: Lagring af overskydende vedvarende energi fra solrige og blæsende perioder (fremme af netstabilitet)

Konklusion

Grøn brint spiller en central rolle i den aktuelle debat om energiomstillingen, da den ses som en nøgleteknologi til dekarbonisering af forskellige sektorer. Derudover fremmer udviklingen og skaleringen af brintteknologi nye økonomiske muligheder og jobs ved at drive innovative teknologier og infrastrukturer, hvilket ikke kun bidrager til energiomstillingen, men også til erhvervsmæssige forandringer. Derfor er grøn brint ikke kun et skridt i retning af en bæredygtig energifremtid, men også en mulighed for vidtrækkende økonomiske og økologiske forandringer.

Grøn brint og the All Electric Society

The All Electric Society er en verden, hvor energi fra vedvarende ressourcer står til rådighed i tilstrækkeligt omfang og til en overkommelig pris. Vedvarende energi genereres og udnyttes konsekvent. Desuden reduceres behovet for primærenergi gennem effektiviseringstiltag, og der skabes intelligente og netværksforbundne systemer. En central udfordring i the All Electric Society er at gøre vedvarende elektricitet transportabel, mulig at lagre og dermed brugbar i tidsmæssigt afkoblet form. En måde at opnå dette på er at producere og bruge grøn brint.

Forfatter: Phoenix Contact

E-mail:

Kom i kontakt med vores eksperter

"Vi vil med glæde rådgive dig om All Electric Society og sektorkobling."

Yderligere bidrag