Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Maskiner uden CE-mærkning

CE-mærkning iht. EF-maskindirektiv

I praksis findes stadig maskiner og anlæg, der ikke har nogen CE-mærkning. EF-maskindirektivet regulerer indførelsen på markedet, importen af maskiner fra såkaldte tredjelande samt idriftsættelsen.

Er maskiner uden CE-mærkning iht. definitionen i EF-maskindirektivet 2006/42/EF sikre? Kan de bruges sikkert?

Få informationer nu
Maskine med CE-mærkning

I praksis findes stadig maskiner og anlæg uden CE-mærkning, der iht. EF-maskindirektivet siden den 1. januar 1995 skulle have en mærkning. Siden denne dato regulerer EF-maskindirektivet indførelsen på markedet, importen af maskiner fra såkaldte tredjelande samt idriftsættelsen.
Spørgsmålet er altså, om disse maskiner uden CE-mærkning iht. definitionen i EF-maskindirektivet 2006/42/EF er sikre og kan bruges sikkert.

Kræves handling af driftsoperatøren af sådanne maskiner?

Ifølge § 5 i driftssikkerhedsforordningen 06/2015 må arbejdsgiveren kun stille arbejdsudstyr til rådighed, der imødekommer Fællesskabets retningslinjer. Til Fællesskabets retningslinjer hører også EF-maskindirektivet.

Det er nærliggende for operatøren at følge op på CE-konformiteten. Konformitetserklæringen kan dog ikke oprettes efterfølgende. CE-konformiteten kan kun gennemføres efter EF-direktivernes og (harmoniserede) standarders aktuelle stade. Operatøren skal fortsat i særlige tilfælde etablere en ny konformitet. Det gælder f. eks. ved en væsentlig ændring af en maskine uden CE-mærkning (udlægning i BMAS 04/2015) eller ved en sammensætning af maskiner som helhed. Gamle maskiner, der blev taget i brug før den 01.01.1995, skal ikke have nogen CE-mærkning. Men det gælder kun, hvis de i henhold til driftssikkerhedsforordningen overholder sikkerheden.

Maskinpark robotter

Maskiner uden CE-mærkning kan også arbejde i området af en helhed af maskiner

Ny CE-konformitet

Den retsligt problemfrie fremgangsmåde skal oprette en ny CE-konformitet efter EF-direktivernes og de (harmoniserede) standarders aktuelle stade. Hvis en driftsoperatør beslutter sig for denne fremgangsmåde, overtager denne alle en producents forpligtelser. I overensstemmelse hermed skal den fuldstændige konformitetsvurderingsprocedure gennemføres på det aktuelle tidspunkt for tilvejebringelsen. Men hvis ikke alle dokumenter om maskinen foreligger, kan den fuldstændige gennemførelse af EF-konformitetsvurderingsprocessen være vanskelig. Fremgangsmåden ved risikovurderingen er klart beskrevet. Foruden risikovurderingen skal der udarbejdes yderligere tekniske dokumenter, eller de skal kunne forelægges på anmodning (se også EF-maskindirektiv 2006/42/EF, bilag VII). Det omfatter også betjeningsvejledningen og konformitetserklæringen.

Maskine med markerede faresteder

Via risikovurderingen detekteres farlige steder på maskiner

Hvilke andre muligheder har driftsoperatøren?

Driftsoperatøren kan ved hjælp af en risikovurdering (f. eks. på grundlag af EN ISO 12100) identificere ukendte farer og dokumentere dem detaljeret for forskellige driftstyper. På basis af driftssikkerhedsforordningen 06/2015 er der mulighed for at mindske farerne teknisk, organisatorisk og personrelateret (TOP-princip). Alternativet er efter EF-maskindirektivet først at omsætte konstruktive, derefter tekniske og til sidst henvisende foranstaltninger. Baseret på EN ISO 13849 registreres den nødvendige ydeevne (PLr, required performance level) pr. sikkerhedsfunktion. Herefter skal denne nødvendige ydeevne (PLr) testes i forhold til de installerede beskyttelsesforanstaltningers ydeevne (PL). Her registreres farer, der hidtil ikke blev taget i betragtning, og de installerede tekniske sikringer vurderes. Det giver operatøren et samlet billede. Operatøren kan beslutte sig for, om det kan betale sig at opgradere maskinen sikkerhedsteknisk, eller om der skal anskaffes en ny maskine.

Alt i alt kan det konstateres, at emnet maskiner uden CE-mærkning ikke er entydigt. Hvert tilfælde skal vurderes individuelt. Det formodes, at der i nær fremtid vil følge en kommentar eller en udlægning fra myndighedernes side.

To mænd ved maskininspektion til risikovurdering

Maskininspektion til risikovurdering

Registrering og konvertering af foranstaltninger

En kontrol i form af en maskininspektion er velegnet for at kunne bruge maskiner med eller uden CE-mærkning sikkert. Maskininspektionen indeholder driftssikkerhedsforordningens krav om at kontrollere med de formelle forudsætninger. Derudover undersøges den aktuelle tekniske stand, beskyttelseskonceptet og sikkerhedsfunktionerne. Det elektriske udstyr kontrolleres ligesom det pneumatiske, hydrauliske og andet udstyr. Som supplement er målinger, der er registreret i risikovurderingen, en vigtig del af maskininspektionen. Ud fra det samlede resultat er det muligt at konkludere, hvilke maskiner der skal bearbejdes med hvilken prioritet, og hvilke omkostninger der kan forventes.