Önden açık röle

PLC-INTERFACE röleleri, her zaman emniyetli ve güvenilir şekilde anahtarlama yapmanızı sağlar

PLC-INTERFACE ürün yelpazesi, herhangi bir uygulamanın gereksinimlerini karşılamak için 700'den fazla farklı ve tam otomatik ürün içerir.

Maksimum esneklik için PLC-INTERFACE röleleri vidalı veya Push-in bağlantı teknolojisiyle temin edilir. Geçmeli elektromekanik ve solid-state röleleri arasında seçim yapın. Seçim sürecinde, ürünlerin hem dış özellikleri hem de çekirdeği spesifik uygulama için belirleyicidir:

Çekirdek, muhafazada her zaman güvenilir bağlantılar ve ideal ısı dağılımı sağlayan, bakırdan yapılmış sağlam bir kurşun çerçeveden oluşur. Baskılı devre kartlı versiyonlar da mevcuttur.

Phoenix Contact röleleri ile her uygulama için standart ve özel versiyonlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi için en son, yenilikçi teknolojiden faydalanırsınız.

Rölelerimiz nasıl oluşturulur - sahne arkasına bir bakış

İnteraktif görüntü haritası: PLC-INTERFACE üretim hattının basitleştirilmiş grafiği
Hammaddelerin eklenmesi
Elektronik bileşenleri tutmak için kullanılan kurşun çerçeveler, bantlı ürünler olarak üretim hattına beslenir.
Hammaddelerin eklenmesi
Elektronik bileşenlerin alınması ve yerleştirilmesi
Robotik kollar, seri dirençleri, diyotları ve durum LED'lerini yüksek hızda ana çerçeveye tam olarak yerleştirir.
Elektronik bileşenlerin alınması ve yerleştirilmesi
Görsel kalite kontrolü
Müşterilerimizin yüksek kalite taleplerini karşılamak için, elektronik bileşenlerin montajından hemen sonra optik kamera incelemesi gerçekleştirilir.
Görsel kalite kontrolü
Fonksiyon ve yüksek gerilim testi
Görsel kamera incelemesine ek olarak, her röle modülü ek bir elektriksel işleve ve yüksek gerilim testine tabi tutulur.
Fonksiyon ve yüksek gerilim testi
Son test ve otomatik paketleme
Son olarak, röle modülleri görsel bir incelemeye tabi tutulur ve otomatik paketleme sistemine beslenir.
Son test ve otomatik paketleme
Bir röle modülünün açılmış görünümü

Kurşun çerçeve teknolojisi

Sinyallerin güvenilir şekilde anahtarlanması - en dar yerlerde bile
PLC-INTERFACE röle serisindeki kurşun çerçeve teknolojisi, sinyalleri güvenilir şekilde anahtarlamak, izole etmek ve güçlendirmek için sağlam bir temel sağlar. Ayrıca elektromekanik ve solid-state röleleri kullanılmaktadır. Bu kombinasyon, milyonlarca anahtarlama döngüsünde günden güne kendini kanıtlamaktadır. Phoenix Contact, 1997 yılında röle teknolojisinde bir kilometre taşı oluşturdu: Kurşun çerçeve teknolojisi ilk defa 6,2 mm toplam genişliğe sahip röle modüllerine entegre edildi.

Avantajlarınız

  • Presle takılan elektronik bileşenlerle artırılmış titreşim direnci
  • Optimize edilmiş ısı yönetimi bölgesel ısınmayı azaltır ve elektronik komponentlerin hizmet ömrünü uzatır
  • Son derece kompakt röle sistemleri için kanıtlanmış teknoloji
  • Kolayca ayrılabilen yapı elemanları ve geçmeli rölelerle sürdürülebilirlik
  • Push-in ve vidalı bağlantı teknolojisiyle kolay kablolama

Tam otomatik üretim sisteminin kalbine bakış

PLC-INTERFACE üretiminde ürün hattına bakan çalışanlar

Üst düzey imalat uzmanlığı ile tam otomatik olarak üretilen röleler, sistem ve uygulamalarınızın çalışmasında güvenilir, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde size destek olur.

Plastik parçalar granüllerden, iletkenler ise ham metal plakalardan şekillendirilip delinmiştir. Baskılı devre kartları yerleştirilir, birleştirilir ve lehimlenir. Elektronik bileşenler, sistem sürecinde doğru noktalara beslenir ve ardından tanımlanan varış noktasına ulaşır.