PLC-INTERFACE

Sürdürülebilir gelecek için röleler – perde arkasına bakış.
PLC-INTERFACE röle üretimine bir bakış
Kurşun çerçeve teknolojili PLC-INTERFACE rölesi hakkında bilgi

Bir PLC INERFACE rölesinin kurşun çerçeveli iç mekanizmaları

Sinyalleri dar alanlarda güvenilir şekilde anahtarlayın ​

Phoenix Contact'ın röle sistemleri, kontrolör ve sistem I/O cihazları arasında güçlü ve güvenilir arayüz oluşturur. PLC-INTERFACE röle serisinin kurşun çerçeve teknolojisi, sinyalleri güvenilir şekilde anahtarlamak, izole etmek ve güçlendirmek için sağlam bir temel sağlar. İlave olarak elektromekanik ve solid-state röleleri kullanılır - bu kombinasyon günden güne çok sayıda uygulamadaki milyonlarca şalt hareketinde ve röle anahtarlamada kendisini kanıtlamaktadır.

Phoenix Contact'ta kalite bir önceliktir, bu yüzden küçük ayrıntılar bile bizim için çok büyük öneme sahiptir. Kendi plastik ve metal parça üretim tesislerimizle, yüksek kaliteli komponentlerin temelini teşkil eden parçaları üretiyoruz. Ürünlerin %100'ü proses sırasında test edilmektedir. Yenilikçi ürün fikirlerinin tasarım ve geliştirme bölümlerinde sürekli olarak uygulanmasını sağlamak için, uzmanlık ve şirket içi beceriler daha fazla artırılmaktadır.

PLC-INTERFACE – akılcı çeşitlilik

İnteraktif görüntü haritası: PLC-INTERFACE: Aksesuarlarla birlikte ürüne genel bakış
Kurşun çerçeve teknolojisi
PLC-INTERFACE röle serisindeki kurşun çerçeve teknolojisi, sinyalleri güvenilir şekilde anahtarlamak, izole etmek ve güçlendirmek için sağlam bir temel sağlar: Presle takılan bileşenler yüksek titreşim direnci sağlar. Optimize edilmiş termal yönetim elektronik bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır. Kolay ayrılabilir malzemeler ve geçmeli röleler ile sürdürülebilirliği gerçekleştiriyoruz.
Kurşun çerçeve teknolojisi
VARIOFACE PLC-V8 adaptörler
Sistem kablolama adaptörü, röle modüllerinin kontrolöre hızlı, kolay ve hatasız bağlantısını sağlar.
VARIOFACE PLC-V8 adaptörler
Zengin aksesuar çeşitleri
Renk kodlu ve izole geçmeli köprülerle PLC röle modülleri kablolama zamanından %70'e kadar tasarruf sağlar. Toplam 6,2 mm genişliğe sahip sigorta adaptörü, DIN rayı üzerinde ek yer kaplamadan kanal-kanal sigortalamanızı mümkün kılar.
Zengin aksesuar çeşitleri
PLC logic programlanabilir lojik röle sistemi
Son derece kompakt ve esnek bir sistemle I/O sinyallerini anahtarlayın ve kontrol edin. Lojik modülü ilgili röle ve analog modüllerle kombine edebilirsiniz. Modüler yapı, çok geniş bir uygulama seçenekleri yelpazesini mümkün kılar.
PLC logic programlanabilir lojik röle sistemi
PLC logic – ´programlama ve yapılandırma
İlgili Bluetooth adaptörü ile uygulama aracılığıyla kolay parametre ayarlamaları ve esnek izleme. LOGIC+, projelerinizi hızlı şekilde uygulamak için sezgisel bir yazılımdır. PLC logic'i RS-485 (Modbus/RTU) aracılığıyla üst seviye kontrol sistemlerine entegre edin.
PLC logic – ´programlama ve yapılandırma
Her uygulamaya uygun versiyonlar
Elektromekanik, solid-state röleler, hibrit röleler, force-guided kontaklar, zone 2 uygulamaları için röleler (Ex), çok işlevli zaman röleleri, analog I/O modülleri, Pt 100/Pt 1000 sıcaklık transdüserleri, DC motorlar için röleler, manuel çalıştırma
Her uygulamaya uygun versiyonlar

1997'de tutku, inovasyon ve öncü ruh, röle teknolojisinde bir kilometre taşı haline geldi: Kurşun çerçeve teknolojisi ilk kez 6,2 mm toplam genişliğe sahip Phoenix Contact röle modüllerine entegre edildi. Bugün bile, bu ürün piyasada tektir.

Carsten Thörner - Phoenix Contact, Başkan Yardımcısı (Arayüz Komponentleri)
Carsten Thörner, Phoenix Contact Arayüz Komponentleri Başkan Yardımcısı

Sürdürülebilir bir gelecek için anahtarlama cihazları

PLC-INTERFACE ile enerji, endüstri, altyapı ve mobilite AES sektörleri

All Electric Society'ye güç veriyoruz Sürdürülebilir gelecek için röle modülleri

Bizimle tam otomatik üretimin perde arkasına göz atın. Yeni bir bakış açısıyla öncü ve yenilikçi ruhu deneyimleyin. Küresel uygulamalarda bize katılın ve geleceğe bir göz atın. PLC-INTERFACE, All Electric Society'nin tüm alanlarında geleceğin teknolojilerini destekler: power-to-X, sektör geçişi, yenilenebilir enerji, endüstriyel otomasyon, altyapı ve bina otomasyonu. Ve elbette odak noktası her zaman sürdürülebilirliktir.

All Electric Society'nin geleceğe yönelik vizyonunda kapsamlı bir altyapı özel ve iş hayatının tüm alanlarında gerekli güç, sinyal ve veri alışverişini ve aktarımını sağlar. Bu sektörler arası sistemde, elektrik makineleri ve sistemlerin emniyetli ve sorunsuz çalışması için güvenilir anahtarlama esastır.

Bilgi grafiği PLC-INTERFACE röleleri

PLC-INTERFACE'in tüm yönleri

İnovasyon kaynağı ve özellikleri
Biz, mühendislik uzmanlığına sahip güvenilir ortağınız ve inovasyon kaynağınızız: tüm uygulamalar için kapsamlı aksesuarlar ve gelişmiş işlevler.

Teknoloji
Röle modüllerimizle, yer tasarrufu, kolay kullanım ve alet gerektirmeyen kablolama özelliklerine sahip çok çeşitli standart ve elektronik versiyonlar için yenilikçi teknolojiden faydalanırsınız.

Uygulamalar
PLC-INTERFACE ile yenilikçi teknoloji sayesinde yasal ve teknik gereklilikleri güvenli bir şekilde karşılama güvencesine sahipsiniz.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik, PLC-INTERFACE rölelerinin tüm kullanım ömrü boyunca ana bileşendir. Optimum geri dönüşüm için ambalajın azaltılması, değiştirilebilir röleler, karbon ayak izi şeffaflığı ve kolayca ayrılabilir malzemeler.

Gelecek için hazır
Tüm sektör ve endüstrilerde elektrifikasyonun yardımıyla dijitalleşme, karbonsuz enerji ve Power-to-X gibi geleceğin önemli konularında sizi güçlendiren ortağınızız.