Phoenix Contact yapılarını daha da uluslararası hale getiriyor ve değer yaratımını satış pazarlarına yaklaştırıyor
Ulrich Leidecker, 25-27 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen SPS otomasyon ticaret fuarında düzenlenen Phoenix Contact basın toplantısında Almanya'da devam eden ekonomik gerilimler hakkında konuştu.
"Almanya'daki şirketlerin rekabetçi kalabilmek için yapılarını adapte etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Phoenix Contact olarak biz de esneklik ve değer yaratmayı güvence altına alabilmek için şirket yapılarımızı koşullara uyarlamak zorunda kaldık. Değer yaratımımızı satış pazarlarına yaklaştırıyor ve yapılarımızı uluslararası düzeyde uyumlu hale getiriyoruz" dedi.
Sanayi politikasında henüz iyimserlik ruhu yok ve aşırı düzenleme inovasyonu engelliyor. Tedarik Zinciri Yükümlülükleri Yasası ve CSRD raporlaması gibi uzun süredir tartışılan konularda bile gözle görülür bir hafifleme olmadı. Bu, sektöre yeniden yeniliklere odaklanma güvencesi vermek için gereklidir.
Piyasa, değişen çerçeve koşulları nedeniyle son yıllarda beklediğimizden önemli ölçüde farklı şekillerde gelişti. Almanya'daki mevcut ekonomik gelişme klasik bir ekonomik krizden ziyade jeopolitik yapılardaki temel bir değişimdir. leidecker durumu "Uluslararası alanda rekabetçi kalabilmek için daha güçlü bir şekilde birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz" sözleriyle özetledi. "Sektörümüzün bölünmüşlüğü ve bireysel çıkarların çokluğu, ortak standartların belirlenmesini ve inovasyonun teşvik edilmesini zorlaştırıyor".
Gümrük tarifeleri ve jeopolitik belirsizlikler gibi küresel zorluklar da Phoenix Contact tarafından alınan kararları etkiliyor. "Siyasi çerçeve koşulları değişken. Şirket olarak esnek ve uyarlanabilir kalmalıyız" diyor Leidecker. Şirket, özellikle Çin, Hindistan ve ABD'nin çekirdek bölgelerinde tanık olunan küresel büyümeye uyum sağlamayı hedefleyerek kendini geleceğe göre konumlandırıyor. Bunun bir parçası olarak Phoenix Contact bu ülkelerdeki yerel katma değer zincirlerini daha da genişletiyor.
Uluslararası gelişmeler
Çin'deki gelişmeler Phoenix Contact için olumlu olmaya devam ediyor. leidecker durumu şöyle açıklıyor: "Orada bir 'Çin-Alman şirketi' olarak tanınıyoruz ve uzun süredir varlığımızdan ve iyi itibarımızdan faydalanıyoruz." ABD ve Meksika dahil olmak üzere diğer bölgelerde de pazarlar istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Şirket, riskleri yaymak ve fırsatları yakalamak için dengeli bir uluslararası varlığa güveniyor.
Yatırımlar
Küresel tedarik zincirleri kapasite, teknoloji ve hıza bağlıdır. Bu nedenle Phoenix Contact Meksika'da, Querétaro bölgesinde yatırım yapıyor. 10.000 m²'si üretim için olmak üzere 20.000 m²'lik bu tesis, gelecekte küresel üretim ağında merkezi bir rol oynayacaktır. Querétaro bölgesi, Meksika'nın merkezinde, Veracruz ve Manzanillo limanları arasında yer alır ve ABD'ye lojistik açıdan iyi bağlantılara sahiptir.
Phoenix Contact Kasım ayı başında Vietnam'da yeni bir lokasyon açtı. Bu, Phoenix Contact için Güneydoğu Asya'da stratejik bir dönüm noktasıdır. Ho Chi Minh City yakınlarındaki tesis, Enerji Güvenilirliği ve Otomasyon ana iş kolları için üretim ve lojistiği bir araya getiriyor. Yaklaşık 100 çalışanı ve son teknoloji üretim süreçleriyle bu tesis, bölgesel ve küresel pazarlara hizmet verecek.
Phoenix Contact, Blomberg'deki mevcut lojistik binasına yaptığı eklentinin de gösterdiği gibi, Almanya'yı bir konum olarak da açıkça benimsemiştir. Bu binanın 2028 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Tam otomatik lojistik binası 200.000 m³ ek depolama hacmi sağlayacaktır. 100 milyon Euro'yu aşan bu yatırım, şirketin tek seferde yaptığı en büyük yatırım. Lojistik binası kararı geleceğe yönelik bir yatırımdır.
Ekonomik durum
Bu yıl Phoenix Contact, üst tek haneli aralıkta ılımlı bir pazar toparlanması yaşıyor. Bu, 2024 yılına kıyasla olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte, 2023 yılında satışlarda görülen düşüşü henüz telafi edemedik. Ana işimize ve yapılarımızın sürdürülebilir uyumuna odaklanmaya devam edeceğiz. Phoenix Contact'ın 2025 mali yılını 3,3 milyar avro ciro ile kapatması bekleniyor.
Yenilikçilik ve sürdürülebilirlik
leidecker, "Tüm zorluklara rağmen, teknolojinin sürdürülebilir bir geleceğin anahtarı olduğuna inanıyoruz" dedi. Bu nedenle Phoenix Contact bu yılki fuarda inovasyon, işbirliği, dijitalleşme, yapay zeka, siber güvenlik ve enerji esnekliği konularına da odaklandı. Bu konular geleceğin kaldıraçlarıdır. Phoenix Contact ayrıca müşterilerine gerçek katma değer sunan pratik uygulamalar da sergiledi.
Sürdürülebilirlik de Phoenix Contact için merkezi bir konu olmaya devam etmektedir. Şirket, geliştirme aşamasından üretime ve lojistiğe kadar süreçlerini ve ürünlerini daha sürdürülebilir bir şekilde tasarlamak için hedefli ve sürekli bir şekilde çalışmaktadır. "Mevcut mevzuat yoğunluğu, şirketlerin sürdürülebilir çözümleri hızlı ve verimli bir şekilde uygulamasını zorlaştırıyor. leidecker, "Bununla birlikte, sürdürülebilir iş uygulamaları ve ekonomik başarı birbirini dışlayan unsurlar değildir" dedi.