SKEDD direkt konnektörler modüler konsept kullanarak kapı kontrolünü ölçeklendirilebilir kılar
SKEDD direkt konnektörler modüler konsept kullanarak kapı kontrolünü ölçeklendirilebilir kılar
ASO GmbH'de Phoenix Contact'ın SKEDD direkt konnektörleri, kontrolörün gerektiğinde ek bağlantılarla donatılmasını mümkün kılar.
Lippstadt'taki ASO GmbH'den donanım geliştiricisi Dennis Mettner ve proje yöneticisi Norbert Pewny (sağda)
Müşteri profili
Merkezi Kuzey Ren-Vestfalya'daki Lippstadt'ta bulunan ASO GmbH, üretim tesisleri, soğuk hava depoları, lojistik ve tarımsal teknolojideki uygulamalar için sürücü kontrolleri, emniyet temas şeritleri, temas matları ve temas tamponları geliştirmekte, üretmekte ve satmaktadır. Şirketin Almanya, Çin ve ABD'de yaklaşık 180 çalışanı bulunuyor.
SKEDD direkt konnektörler modüler tasarımı destekler ve fotoelektrik bariyerler gibi ilave fonksiyonların kolay entegrasyona olanak sağlar
Zorluk
Drico 2.0 kapı kontrolörü, dikey veya yatay açılan kapıların ana işlevlerini yerine getirir. Bu, açma ve kapama için sürücülerin kontrol edilmesini, kapı frenini veya emniyetli durdurma fonksiyonunu entegre etmeyi ve döner bir transdüser veya termik şalter gibi diğer özellikleri içerir.
Müşteriye özel performans gereksinimleri için ASO GmbH, kapı kontrolörlerini farklı performans sınıflarında buna göre ölçeklendirilmiş elektronik cihazlarla sağlar. Modüler sistem, 480'e kadar varyasyon sağlayan toplam dokuz farklı PCB düzenini içerir. Şu anda 25 ekipman varyasyonu belirlenmiştir.
Proje Yöneticisi Norbert Pewny, “Üst performans serisi; trafik, kullanıcılar veya çeşitli sürücüler, endüksiyon döngüleri veya sinyal lambaları gibi prosesler tarafından kontrol edilen yüksek frekanslı kapıları kapsıyor” diyor. “Genel sistem ne kadar karmaşık olursa, emnyet işlevleri de o kadar önemli hale gelir. Kontrolörün işlevselliği buna göre artmalıdır.” Modüler sistemin geliştirilmesi sırasında ASO GmbH daima müşteri gereksinimlerini dikkate aldı. “Temel konsept, müşterilerimize birçok avantaj sağlayan donanım ölçeklenebilirliğidir.” Bağlantı teknolojisi fonksiyonların ölçeklenebilirliğinde önemli bir rol oynar.
SKEDD teknolojisi, modüler sistemimize mükemmel bir katkı sağlıyor. Şu anda, Phoenix Contact'ın direkt konnektörleriyle AC-çıkış bağlantısını uygulama seçeneği üstünde çalışıyoruz.
Dennis Mettner, ASO GmbH'de donanım geliştiricisi
Push-in yaylı bağlantılı direkt konnektörler, lehimlemeden deliklerin içine manuel olarak yerleştirilir
Çözüm
Klemensler ve konnektörler gibi PCB bağlantıları, kapı kontrolörü ile sürücüler gibi diğer elektrikli cihazlar arasında sinyal, veri ve güç aktarımı yapmayı mümkün kılar. Bağlantı teknolojisi, işlevsel ölçeklenebilirlikte önemli bir rol oynar. Tüm performans sınıflarında aynı kalan temel fonksiyonlar Phoenix Contact'ın geleneksel PCB klemensleri ve PCB konnektörleri ile uygulanır.
Fren kıyıcılar, döner transdüserler ve termik şalterler gibi ilave fonksiyonlar için ASO GmbH ayrıca tek ve çift sıralı SKEDD direkt konnektörlerine güveniyor. Yenilikçi bağlantı teknolojisinin özelliği nedir? Seri SDC 2,5 ve SDDC 1,5 serisi konnektörler, lehimlemeden direkt PCB'ye bağlanır, gövdeye bağlı perçinlerle kilitlenir ve bu da onları ters çevrilebilir kılar.
Konnektörler UL1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 ve DIN EN 61984 uyarınca onaylanmış olup 25 adede kadar ekleme ve çıkarma döngüsüne izin verir. “Konnektörlerin lehimlenmemiş olması mükemmel bir durum. Bu, aslında bazı bileşenleri eklememize olanak tanıyor ya da cihaz tasarımına bağlı olarak son montajda bunları atlamamıza izin veriyor” diyor ASO GmbH'de donanım geliştiricisi olan Dennis Mettner. Bu durum ASO müşterileri için bir avantaj oluşturuyor; özel gereksinimlerine uyarlanmış donanım ekipmanlarını alıyor, ihtiyaç duymadıkları işlev ve bileşenler için ödeme yapmak zorunda kalmıyorlar.
Ürün geliştiriciler, Phoenix Contact'ın geleneksel PCB klemensleri ve PCB konnektörleri ile tüm performans sınıflarında aynı olan temel işlevleri uyguladı. Belirleyici kriterler, bağlantı teknolojisinin yüksek güvenilirliği ve dünya çapında erişilebilirlikti. Sonuçta, dünya çapındaki müşteriler çok sayıda yeni kontrolör kullanacak.
Ürünler
SKEDD direkt konnektörleri ASO GmbH'nin modüler kontrol konseptini destekliyor.
SKEDD direkt konnektörler hakkında daha fazla bilgi
SKEDD teknolojisine sahip yenilikçi direkt konnektörlerle artık PCB konnektörlerini herhangi bir pozisyonda, alet kullanmadan doğrudan PCB'ye monte edebilirsiniz. Herhangi bir sokete ihtiyaç duymazsınız. Karmaşık lehimleme işlemlerine artık gerek kalmaz. Maliyetler azalır.