Da sapere ·
12.09.2025

Cosa sono le smart grid? Una smart grid è una rete elettrica avanzata che utilizza tecnologie di comunicazione digitale per ottimizzare la generazione, la distribuzione e il consumo di elettricità.

Scorcio panoramico di uno skyline con simboli di rete

Sintesi

Utilizzando le tecnologie di comunicazione digitale, una smart grid, o rete elettrica intelligente, garantisce l'ottimizzazione della generazione, della distribuzione e del consumo di elettricità. La smart grid consente uno scambio bidirezionale tra produttori e consumatori. Questo è essenziale per l'integrazione delle energie rinnovabili e per un approvvigionamento stabile e sostenibile.

Tetto con pannelli fotovoltaici sotto a un cielo blu

Perché abbiamo bisogno di reti elettriche intelligenti?

La rete elettrica tradizionale si basava su una produzione centralizzata e su flussi di elettricità facilmente prevedibili. La transizione energetica sta rendendo la produzione più decentralizzata e instabile. Sempre più famiglie e aziende immettono in rete l'elettricità autoprodotta con i loro impianti FV.

Anche su larga scala, gli impianti FV e i parchi eolici forniscono in alcuni casi un'elevata capacità di produzione energetica, anche se molto instabile. Il sole non splende 24 ore su 24 e il vento può essere altrettanto imprevedibile per diversi giorni. La rete elettrica convenzionale non è progettata per gestire in modo ottimale questi cambiamenti dinamici e l'elevata percentuale fluttuante di potenza di alimentazione. È quindi essenziale una gestione intelligente delle reti elettriche: permette di reagire in modo flessibile all'instabilità dei flussi di energia, garantisce la stabilità della rete e consente un efficiente stoccaggio dell'energia in eccesso.

Come funziona una rete elettrica intelligente?

Una rete elettrica intelligente funziona collegando in rete e scambiando informazioni tra tutti i componenti del sistema energetico. Il principio fondamentale è la capacità di raccogliere e analizzare i dati in tempo reale e su tale base prendere le decisioni. Ciò consente di utilizzare in modo appropriato la flessibilità esistente nella generazione e nel consumo, nonché lo stoccaggio come strumento diretto di flessibilità.

I sensori presenti nella rete elettrica monitorano le condizioni dei cavi, i flussi di corrente e la tensione. Per creare previsioni e inviare comandi di controllo alle unità decentrate, questi dati vengono trasmessi ai sistemi di controllo centrali.

Il ruolo del prosumer

Le utenze flessibili, spesso prosumer (produttori e consumatori insieme) con produzione di energia propria, svolgono un ruolo chiave nell'uso efficiente dell'infrastruttura di rete, adattando il loro comportamento a beneficio della rete. I contatori intelligenti, noti anche come Smart Meter, sono elementi importanti. Sono infatti in grado di misurare il consumo di elettricità e l'immissione in rete e trasmettere questi dati in formato digitale all'operatore del punto di misurazione. Quest'ultimo può anche inoltrare i dati al gestore di rete. Dall'altra parte, le tariffe dinamiche del fornitore dell'energia elettrica possono essere trasmesse al cliente tramite l'operatore del punto di misura.

Il prezzo dell'elettricità può variare in base alla disponibilità e alla domanda attuale, con un contratto di elettricità adeguato. Le utenze possono quindi controllare attivamente i propri consumi. Per esempio, utilizzare apparecchi a elevato consumo energetico quando possibile, quando c'è molta elettricità rinnovabile disponibile nella rete e quando i prezzi sono bassi. Le batterie aumentano notevolmente la flessibilità sul fronte dell'utilizzo.

Controllo e comunicazione della rete intelligente

Il controllo intelligente della rete è il cervello della smart grid. Comprende tecnologie per il monitoraggio, l'analisi e l'ottimizzazione del funzionamento della rete:

  • I sensori e gli attuatori registrano dati come il flusso di corrente e la tensione.
  • È necessaria un'infrastruttura di comunicazione robusta e sicura per trasmettere i volumi di dati in tempo reale.
  • Gli algoritmi per l'analisi dei flussi di energia elettrica storici e attuali prevedono la generazione e il consumo attesi, eventualmente con il supporto dell'intelligenza artificiale. In linea di principio, possono supportare il rilevamento di anomalie e l'ottimizzazione della gestione della rete.
  • Gli aggregatori utilizzano piattaforme digitali come in una centrale elettrica virtuale e mettono in rete generatori decentralizzati, impianti di stoccaggio e utenze in una rete controllabile.
Auto elettrica con stazione di ricarica domestica

Generazione e stoccaggio decentralizzati

Una caratteristica fondamentale delle smart grid è l'integrazione di generatori e sistemi di accumulo decentralizzati:

  • Gli impianti FV generalmente immettono l'elettricità direttamente nella rete. Nella smart grid, l'immissione in rete è monitorata e regolata.
  • Gli impianti a energia eolica sono inoltre gestiti in modo intelligente per utilizzare con efficienza la rete esistente e per proteggerla in caso di formazione di colli di bottiglia.
  • I grandi sistemi a batterie di accumulo della rete e i piccoli sistemi di accumulo residenziale per le utenze possono immagazzinare l'energia in eccesso e rilasciarla quando necessario.
  • In futuro, le auto elettriche potrebbero fungere da unità di stoccaggio mobili (Vehicle-to-Grid) e assorbire elettricità per poi immetterla nella rete secondo necessità.

Gestione dei carichi attiva

La rete elettrica intelligente consente la gestione dei carichi attiva (Demand-side Management), in cui il consumo di elettricità viene controllato attivamente:

  • Le utenze flessibili, come le pompe di calore o le stazioni di ricarica per auto elettriche, si adattano ai prezzi dell'elettricità e al carico della rete.
  • Le tariffe dinamiche spingono i consumi verso i momenti di alta disponibilità dell'energia.
  • Molte famiglie con impianti FV ottimizzano l'autoconsumo, soprattutto quelle con sistemi a batterie di accumulo e utenze controllabili. In tal modo si alleggerisce la rete.

I vantaggi delle smart grid: più che semplice efficienza

L'introduzione delle reti elettriche intelligenti porta con sé una serie di vantaggi. Non si tratta semplicemente di aumentare l'efficienza, ma sono fondamentali per il successo della transizione energetica e per perseguire l'obiettivo primario della decarbonizzazione.

Impianti a energia eolica in un campo verde sotto un cielo blu

Integrazione delle energie rinnovabili aumentata
Il vantaggio particolarmente importante delle smart grid è la loro capacità di integrare elevate percentuali di energie rinnovabili nella rete elettrica in modo sicuro e stabile. Poiché l'energia eolica e solare sono incostanti per loro natura, è necessaria una rete flessibile e intelligente in grado di compensare le fluttuazioni. Le smart grid permettono di gestire l'immissione decentralizzata di corrente elettrica da fonti rinnovabili, coordinando la generazione e il consumo in tempo reale. In questo modo si riduce la necessità di tenere come riserva le centrali elettriche convenzionali e si accelera l'abbandono dei combustibili fossili.

Ottimizzazione del consumo energetico e dei costi
Le reti intelligenti consentono un uso più efficiente dell'elettricità e possono portare a un risparmio economico nel lungo periodo. Strumenti di misura adeguati e tariffe elettriche dinamiche per le utenze offrono ai consumatori l'opportunità di controllare attivamente il proprio consumo energetico e di adattarlo ai periodi di prezzi più bassi. Ciò favorisce un uso più consapevole dell'energia e può contribuire a ridurre le bollette.

Promozione del decentramento e della partecipazione
Le reti elettriche intelligenti supportano la tendenza al decentramento della produzione di elettricità. Consentono alle famiglie e alle aziende non solo di consumare elettricità, ma anche di produrla autonomamente e di immetterla nella rete. Diventano i cosiddetti "prosumer". Si rafforza pertanto la creazione di valore locale e si promuove lo sviluppo delle comunità energetiche locali. Questa partecipazione è un passo importante verso un sistema energetico sostenibile e incentrato sui cittadini.

Sfide e prospettive

Nonostante gli immensi vantaggi, ci sono ancora diverse sfide da affrontare per la piena implementazione delle reti elettriche intelligenti.

Primo piano di alcuni contatori elettrici

Sfide tecniche e infrastrutturali
Il passaggio richiede notevoli investimenti per la modernizzazione dell'infrastruttura esistente. Ciò include la sostituzione di milioni di contatori elettrici convenzionali con smart meter, l'espansione delle reti di comunicazione e l'implementazione di software e sistemi di controllo complessi. Inoltre, la Cyber Security è particolarmente importante, in quanto una rete elettrica digitalizzata e collegata a livello informatico potrebbe essere più vulnerabile al cybercrime che ne mette a rischio l'integrità. La protezione dei dati sensibili è essenziale in questo caso.

Aspetti normativi e sociali
Oltre agli ostacoli tecnici, bisogna considerare anche gli aspetti normativi e sociali. La legislazione deve essere adattata per creare le condizioni quadro adeguate al funzionamento e alla fatturazione in una rete elettrica intelligente. Questo vale, ad esempio, nel contesto della Legge tedesca sulle energie rinnovabili. Anche l'accettazione da parte dei consumatori è fondamentale. Le preoccupazioni relative alla protezione dei dati, ai costi e alla complessità devono essere sciolte attraverso una comunicazione trasparente e vantaggi chiari. Per creare fiducia, i cittadini devono essere informati sul funzionamento delle smart grid e sui vantaggi che offrono.

La smart grid è il futuro

Nonostante queste sfide, una cosa è chiara: la rete elettrica intelligente è il futuro della nostra alimentazione elettrica. È la base indispensabile per una transizione energetica di successo e per la decarbonizzazione della nostra società. La ricerca e lo sviluppo attualmente in corso in settori quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie di stoccaggio dell'energia e la mobilità elettrica miglioreranno ulteriormente le prestazioni delle smart grid.

Conclusione

La smart grid è più di una semplice tecnologia. La rete elettrica intelligente è fondamentale per la transizione energetica e per un approvvigionamento sostenibile. È in grado di integrare le energie rinnovabili in modo efficiente e flessibile. Grazie al collegamento in rete e al controllo intelligente, l'offerta e la domanda dei partecipanti alla rete vengono coordinate in tempo reale. Questo aumenta la stabilità della rete e consente una partecipazione attiva delle utenze. Nonostante le sfide in termini di infrastrutture, sicurezza e accettazione, le smart grid sono indispensabili per un futuro rispettoso del clima e basato sulle energie rinnovabili.

Autore: Phoenix Contact

E-mail:

Mettiti in contatto con i nostri esperti

"Saremo lieti di consigliarti sulla All Electric Society e sull'accoppiamento settoriale".

Ulteriori contributi