Il nuovo Regolamento macchine Sicurezza dei macchinari nell'Area economica europea.

Nuovo regolamento macchine UE 2023/1230

Per sapere di più sul nuovo regolamento macchine europeo 2023/1230, consulta il nostro whitepaper gratuito:

  • Che cos'è il nuovo regolamento macchine?
  • A chi si rivolge?
  • Quali cambiamenti prevede?
  • Consigli pratici: cosa bisogna fare a partire da subito?

La trasformazione digitale, la crescente diffusione di nuove tecnologie, le forme di lavoro collaborativo tra persone e macchine e il conseguente impatto sulle direttive di sicurezza sono stati i fattori chiave per la revisione della Direttiva macchine 2006/42/CE. Il risultato dell'ulteriore sviluppo è il nuovo Regolamento macchine dell'UE.

Lampada ad incandescenza

Cosa cambia? La Direttiva macchine diventa ora il Regolamento macchine

Interessa i produttori, i rivenditori e i gestori di macchine corrispondenti sul mercato europeo. Le aziende dovrebbero informarsi tempestivamente sui cambiamenti apportati al nuovo Regolamento Macchine 2023/1230 rispetto alla Direttiva macchine 2006/42/CE. I nuovi requisiti devono essere implementati fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento dal 20 gennaio 2027.

Le innovazioni riguardano anche le norme armonizzate. Al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento macchine, tutte le norme elencate nella Direttiva macchine 2006/42/CE dovranno essere riviste nella forma e nel contenuto.

Consigli pratici:
Nel whitepaper troverai altri utili consigli pratici e raccomandazioni per una preparazione efficace ai prossimi cambiamenti nella sicurezza dei macchinari.

Whitepaper sul nuovo Regolamento macchine 2023/1230