Häcker Küchen collega in rete edifici, impianti energetici e tecnologia L'automazione di edifici centralizzata crea trasparenza in tutti i processi rilevanti e costituisce la base per un funzionamento conveniente e all'avanguardia.

Persona al pannello di controllo nel reparto di produzione presso Häcker Küchen

Profilo cliente


Sito produttivo di Häcker Küchen

Häcker Küchen GmbH & Co. KG

Häcker Küchen GmbH & Co KG, con sede a Rödinghausen (Germania), è uno dei principali produttori tedeschi di cucine. Fondata nel 1898, l'azienda a conduzione familiare gestisce cinque moderni siti produttivi, per una superficie totale di oltre 223.000 m². Ogni giorno vengono prodotte circa 1.000 cucine componibili personalizzate per i mercati internazionali.

Sfida


La gestione degli edifici presso Häcker Küchen

Collegamento in rete integrato di impianti complessi

Con la costruzione del nuovo stabilimento 5, Häcker Küchen si è trovata ad affrontare il compito di integrare in modo olistico, per la prima volta fin dall'inizio, diversi impianti tecnici. La tecnologia degli edifici e degli impianti, i flussi di energia e le interfacce di produzione dovrebbero essere gestibili a livello centrale, in modo trasparente e controllabili in ogni punto del sito produttivo. L'obiettivo era quello di raggruppare diversi sistemi e fonti di dati in un'unica piattaforma standardizzata. Allo stesso tempo, la soluzione doveva essere scalabile e consentire espansioni future. Un altro requisito era il funzionamento semplice e basato sui ruoli per diversi gruppi di utenti durante le attività di produzione in corso.

Soluzione


Visualizzazione del sistema di controllo degli edifici su un grande monitor
Pannello di controllo del sito produttivo
Sistemi di controllo degli edifici ILC 2x50 BI
ILC 2250 BI Retrofit
Visualizzazione del sistema di controllo degli edifici su un grande monitor

Con il sistema di gestione degli edifici Emalytics, basato sull'IoT, è stata creata una piattaforma centrale che viene utilizzata per monitorare e controllare in modo uniforme tutti gli impianti tecnici. I dati relativi all'edificio, all'energia e alla produzione selezionata vengono riuniti in modo strutturato e forniscono una visione complessiva trasparente del sito. All'interno del progetto oltre 90 stazioni di automazione, circa 5.000 punti dati e 13 pannelli operativi sono stati integrati in un sistema comune di automazione di edifici.

Vieni a scoprire Emalytics
Pannello di controllo del sito produttivo

Emalytics funge da centro di controllo per il collegamento in rete intelligente tra la produzione e distribuzione di energia e gli impianti tecnici degli edifici. Sistemi e fonti di dati diversi vengono riuniti in modo standardizzato e visualizzati con chiarezza. In totale sono diverse migliaia i punti dati provenienti da tutte le attività e che confluiscono in un'unica piattaforma di gestione e visualizzazione.

Vieni a scoprire Emalytics
Sistemi di controllo degli edifici ILC 2x50 BI

La colonna portante della soluzione è costituita dai sistemi di controllo degli edifici ILC 2x50 BI basati sull'IoT, che svolgono attività di controllo, regolazione e comunicazione. Collegano numerose operazioni tramite protocolli standardizzati e garantiscono una comunicazione coerente dei dati con Emalytics. Nella sede produttiva sono in uso più di 90 stazioni di automazione di questa serie.

Vieni a scoprire i sistemi di controllo degli edifici
ILC 2250 BI Retrofit

L'architettura di automazione modulare è progettata per la crescita e l'espansione futura. È possibile integrare senza problemi nuovi impianti, siti produttivi o sedi aggiuntive, sia nelle nuove costruzioni che nei successivi adeguamenti. La struttura con migliaia di punti dati realizzata nel progetto costituisce una base resiliente e a prova di futuro.

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o di nuova costruzione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Conclusione


Produzione

Automazione di edifici a prova di futuro con un evidente potenziale di retrofitting

Con la soluzione di Phoenix Contact, Häcker Küchen ha creato una piattaforma scalabile per un funzionamento efficiente e sostenibile dell'impianto 5. Emalytics e ILC 2050 BI garantiscono la trasparenza di tutte le attività degli impianti e rendono gestibili le strutture complesse. L'architettura modulare consente inoltre di ammodernare gradualmente gli impianti esistenti, nell'ambito di progetti di retrofitting.