electronica 2026

Il settore industriale parla della "All Electric Society". Connettiamo ciò che conta per costruire il futuro: vi aspettiamo alla electronica 2026, dal 10 al 13 novembre a Monaco di Baviera. Scopri soluzioni di connessione che hanno un impatto tangibile nella vita di tutti i giorni: in ogni casa, in ogni azienda, in ogni città. Ti aspettiamo al padiglione B3, stand 103.
Phoenix Contact alla electronica 2026

Creare la società di domani

La All Electric Society non è più una mera visione. Le creiamo noi. Componente dopo componente, applicazione dopo applicazione, impatto dopo impatto. Vieni a conoscere dal vivo, attraverso esempi concreti, come la tecnologia di connessione integri in modo lungimirante energia, dati e segnali, per soluzioni efficienti nei settori dell’elettrificazione, del collegamento in rete e dell’automazione: Connect what matters.

Applicazioni energetiche connesse: sinergia nel sistema

Applicazioni energetiche connesse: sinergia nel sistema

Ciò che dell’innovazione tecnica trova applicazione nella vita quotidiana dipende dall’integrazione sul posto: proprio lì dove l’energia viene prodotta, immagazzinata e utilizzata. Grazie alle nostre soluzioni per reti DC, batterie di accumulo, infrastruttura di ricarica e data center, rendiamo possibile il funzionamento di sistemi più efficienti, sicuri e sostenibili. Applicazioni interconnesse che interagiscono tra loro anziché coesistere semplicemente una accanto all’altra, collegate in un’infrastruttura che utilizza l’energia in modo più intelligente, riduce al minimo le perdite e soddisfa le crescenti esigenze di un mondo elettrificato.

Vieni a trovarci
Assicurati un biglietto gratuito

Assicurati subito un biglietto gratuito per la electronica 2026! Vieni a trovarci allo stand 103 del padiglione B3 e scopri le nostre nuove soluzioni per l'elettrificazione, il collegamento in rete e l'automazione.

Assicurati il tuo biglietto gratuito
Biglietto gratuito per la electronica 2026

Le nostre novità per le applicazioni nel settore energetico


Alimentazione in DC

La corrente continua: il fondamento dei sistemi energetici interconnessi

Le reti DC rappresentano una tecnologia chiave per i sistemi energetici efficienti del futuro. Collegano direttamente tra loro i produttori di energia, i sistemi di accumulo e le utenze, riducono le perdite dovute alla trasmissione e migliorano l'efficienza nell'uso delle risorse. Phoenix Contact sostiene l'espansione di questi sistemi con soluzioni per il collegamento in rete sicuro delle moderne applicazioni energetiche.

Sistemi di accumulo a batteria

Batteria di accumulo: efficiente. Affidabile. Scalabile.

Che si tratti di ambito residenziale, commerciale o su larga scala, i moderni sistemi energetici sono difficilmente concepibili senza le batterie di accumulo. I produttori e i system integrator traggono vantaggio da soluzioni complete: dalla tecnologia di connessione per energia, segnali e dati, passando per l'alimentazione elettrica e la tecnologia di protezione, fino alle soluzioni di automazione e comunicazione. In questo modo contribuiamo a sviluppare in modo efficiente i sistemi di accumulo a batteria, a garantirne un funzionamento sicuro e ad adattarli in modo flessibile alle esigenze future.

Data center

Data center: distribuzione dell'alimentazione che cresce di pari passo

Intelligenza artificiale, cloud computing, enormi quantità di dati: l’espansione dei data center ad alte prestazioni procede a pieno ritmo. Allo stesso tempo, aumentano i requisiti in materia di distribuzione dell'alimentazione, densità di potenza e disponibilità. Grazie ai nostri componenti di connettività e infrastruttura perfettamente integrati, gli operatori, i system integrator e i produttori di dispositivi possono usufruire di maggiore scalabilità, efficienza e affidabilità operativa.

Tecnologie del futuro da toccare con mano


Innovative Connectivity: maggiori potenzialità per la prossima generazione di dispositivi

Innovative Connectivity: maggiori potenzialità per la prossima generazione di dispositivi

Grazie alle nostre tecnologie di collegamento dei dispositivi, ai morsetti e ai connettori per circuiti stampati, alle soluzioni board-to-board e alle custodie per l'elettronica, supportiamo progettisti e sviluppatori nel trasformare le loro idee innovative in prodotti pronti per il mercato in tempi più rapidi. Dalla prima scelta progettuale fino alla produzione in serie, nascono soluzioni che combinano prestazioni superiori e velocità di trasmissione dati più elevate in forme più compatte, il tutto con cicli di sviluppo più brevi.

Alimentazione elettrica: affidabile. Efficiente. Tecnologicamente all'avanguardia.

Alimentazione elettrica: affidabile. Efficiente. Tecnologicamente all'avanguardia.

Phoenix Contact integra alimentatori, sistemi di protezione e soluzioni di connettività in sistemi energetici che coniugano un’elevata disponibilità con un funzionamento economico. Dalla trasmissione protetta alla fornitura stabile, fino al monitoraggio intelligente delle applicazioni critiche, le nostre soluzioni riducono al minimo i tempi di inattività e garantiscono il funzionamento continuo delle infrastrutture moderne.

Trasmissione di segnali e dati: integrata per le applicazioni in rete

Trasmissione di segnali e dati: integrata per le applicazioni in rete

Le applicazioni moderne richiedono una comunicazione affidabile sia per i semplici segnali dei sensori che per le elevate velocità di trasmissione dati. Phoenix Contact offre soluzioni complete: dai dispositivi al cablaggio, fino ai sistemi complessi. Una pietra miliare particolarmente significativa è il nuovo standard di connessione per Single Pair Ethernet. Crea le basi per una trasmissione dati all'avanguardia e uniforme fino al livello di campo.

283880/16x9/720

Costruzione di quadri elettrici: cablaggio semplice. Integrazione efficiente.

Costruzione di quadri elettrici: cablaggio semplice. Integrazione efficiente.

Nel quadro elettrico contano i collegamenti semplici e i processi che si integrano in modo efficiente. Phoenix Contact integra morsetti a barra, pulsanti, soluzioni di siglatura, strumenti e tecnologia di connessione in un sistema perfettamente coordinato. Push-X, la nostra tecnologia a innesto diretto senza utensili, riduce notevolmente il tempo necessario per il cablaggio, garantendo una maggiore produttività nella costruzione di quadri elettrici e nella produzione.

Phoenix Contact all’Electrical Connectors Forum l’11 novembre

Segnati subito questa data: 11 novembre 2026 - Sul palco della fiera electronica, padiglione 5, i nostri esperti presenteranno tendenze ed esempi di applicazioni lungimiranti nel campo della tecnologia di connessione. L'ingresso è gratuito.

I nostri prodotti di punta allo stand fieristico Vieni a scoprire questi prodotti nel padiglione B3, stand 103.

Image Map interattiva: Stand fieristico di Phoenix Contact alla electronica 2026
Single Pair Ethernet standardizzato
La connettività SPE uniforme garantisce una pianificazione sicura per l'automazione industriale intelligente.
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet standardizzato
Tecnologia Push-X per la connessione dei conduttori
Push-X collega i conduttori in modo rapido e affidabile, senza utensili, ma con un semplice tocco.
Maggiori informazioni
Tecnologia Push-X per la connessione dei conduttori
Morsetti per circuiti stampati design TWIN
L'SPTH con design TWIN consente una scelta flessibile dei collegamenti senza modificare il layout.
Maggiori informazioni
Morsetti per circuiti stampati design TWIN
Connettori board-to-board
Dispositivi compatti e potenti grazie a connessioni flessibili per circuiti stampati.
Maggiori informazioni
Connettori board-to-board
Connettori per i poli della batteria
Con i connettori a innesto per batteria i sistemi di accumulo di energia risultano sicuri, flessibili e necessitano di poca manutenzione.
Maggiori informazioni
Connettori per i poli della batteria
Pratici cavi di ricarica in DC
CHARX connect offre potenti cavi di ricarica in DC per stazioni di ricarica rapida e wall box.
Maggiori informazioni
Pratici cavi di ricarica in DC
Connettori M12 Push-Pull
Collegamento rapido e sicuro in caso di elevata densità di cablaggio, grazie al connettore M12 con sistema Push-Pull.
Maggiori informazioni
Connettori M12 Push-Pull
Sistemi di siglatura industriale
I sistemi intuitivi rendono la siglatura industriale pratica, sicura ed efficiente.
Maggiori informazioni
Sistemi di siglatura industriale
Utensili manuali per l'industria e l'artigianato
Gli utensili manuali professionali facilitano operazioni quali taglio, spellatura, crimpatura, avvitamento e misurazione, garantendo un’elevata qualità.
Maggiori informazioni
Utensili manuali per l'industria e l'artigianato
Gruppo di continuità DC con alimentatore e modulo di accumulo energetico
Il modulo capacitivo TRIO combina alimentazione, gruppo di continuità (UPS) e accumulo di energia in un'unica soluzione durevole, garantendo la disponibilità dell'impianto senza manutenzione.
Maggiori informazioni
Gruppo di continuità DC con alimentatore e modulo di accumulo energetico
Controllore per la ricarica in DC in formato 19"
CHARX control gestisce le stazioni di ricarica rapida in modo flessibile, sicuro e facilmente integrabile.
Maggiori informazioni
Controllore per la ricarica in DC in formato 19"
Virtual PLCnext Control per l'automazione industriale
Virtual PLCnext Control virtualizza le attività di controllo e aumenta in modo sostenibile la flessibilità, la scalabilità e l'efficienza in termini di costi.
Maggiori informazioni
Virtual PLCnext Control per l'automazione industriale

Informazioni generali sulla fiera


Phoenix Contact alla fiera electronica

Cosa trovi alla fiera electronica?

La fiera electronica è un punto di riferimento per componenti, sistemi e applicazioni per l'elettronica, che Ogni due anni, a Monaco di Baviera, viene presentato l’intero panorama delle tecnologie, dei prodotti e delle soluzioni di questo settore. La fiera electronica si distingue in particolare per le sue conferenze specialistiche di alto livello e per i forum orientati alla pratica. Qui si riuniscono gli esperti per scambiarsi opinioni sugli ultimi sviluppi.

Domande frequenti su electronica: come arrivare

electronica - FAQ
electronica - FAQ
electronica - FAQ
electronica - FAQ

La fiera electronica si terrà dal 10 al 13 novembre 2026. Il polo fieristico è aperto agli operatori del settore dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 15.00.

electronica - FAQ

La fiera electronica è facilmente raggiungibile in auto. Segui la A94. Prendi le uscite Feldkirchen-West (uscita n. 6) o München-Riem (uscita n. 5). All'interno del quartiere fieristico è presente un sistema dinamico di gestione del traffico che ti guiderà verso i parcheggi liberi più vicini durante la fiera. Inserisci il seguente indirizzo nel navigatore:

Messe München GmbH
Am Messesee 2
81829 Monaco di Baviera

electronica - FAQ

Dalla stazione centrale di Monaco di Baviera puoi raggiungere il quartiere fieristico con la linea U2 della metropolitana in circa 20 minuti senza cambi. Scendi alle fermate Messestadt West o Messestadt Ost. Per partecipare a eventi presso il Messe München Conference Center Nord, devi scendere alla fermata Messestadt Ost.

Domande frequenti su electronica: il tuo soggiorno in fiera

electronica - FAQ
electronica - FAQ
electronica - FAQ
electronica - FAQ
electronica - FAQ

Potrai trovare lo stand di Phoenix Contact nel padiglione B3, stand 103.

Ecco come trovare il nostro stand nel padiglione B3
electronica - FAQ

La mappa della fiera electronica 2026 è disponibile qui.

Vai alla mappa della fiera electronica
electronica - FAQ

Giacche, cappotti e bagagli possono essere consegnati agli ingressi della fiera al costo di 3 EUR a capo.

electronica - FAQ

Sì. La WLAN della fiera electronica è a tua disposizione gratuitamente tutti i giorni.

La storia di electronica

Origine
La fiera electronica è una delle fiere specializzate più importanti del settore elettrico a livello internazionale. Sin dalla sua fondazione nel 1964, la fiera rappresenta un punto di riferimento per l'innovazione tecnologica e per lo scambio di conoscenze e competenze lungo l’intera catena del valore dell’elettronica. Fin dall'inizio, la fiera è stata un evento e una piattaforma di riferimento, in cui gli espositori internazionali hanno presentato le loro innovazioni e hanno dato nuovo slancio e indicato le tendenze per lo sviluppo, la produzione e l'utilizzo di componenti, applicazioni e sistemi elettronici.

Punto di incontro globale dell'industria elettronica
Con la crescita dell’industria elettronica, anche la fiera electronica ha acquisito sempre più importanza. È diventata un punto di incontro internazionale per produttori, sviluppatori e decision-maker di tutto il mondo. Ecco perché electronica è un appuntamento fisso nel calendario fieristico mondiale.

Fiera di elettronica leader nel mondo
Oggi la fiera electronica è considerata la fiera leader a livello mondiale nel settore dell’elettronica. L'attenzione è rivolta alle tecnologie d'avanguardia, alle tendenze del settore e alle soluzioni pratiche per diverse applicazioni. La fiera mostra come da anni l'elettronica moderna stia influenzando gli sviluppi industriali e sociali. Nel 2024 la fiera ha registrato circa 80.000 visitatori.