I/O-Link

IO-Link er den første globalt standardiserede IO-teknologi til kommunikation med sensorer og aktuatorer.
Kommunikation via IO-Link
Logo IO-Link

Hvad er IO-Link?

IO-Link er den første standardiserede I/O-grænseflade. Teknologien har etableret sig som en kommunikationsstandard inden for maskin- og anlægskonstruktion. Antallet af anvendte produkter med IO-Link-grænseflade vokser hastigt. Kommunikationsstandarden giver mange fordele, skaber nye anvendelsesmuligheder og gør brug af vigtige ting såsom Industrial Internet of Things (IIoT). IO-Link er pr. definition en åben, seriel punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til tilslutning af sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.

IO-Link Safety realiserer sikker kommunikation indtil den sidste meter. Det betyder, at brugerne også drager fordel af typiske IO-Link-fordele inden for funktionel sikkerhed, såsom enkel parametrering ved hjælp af IODD eller hurtig enhedsudskiftning.

Fordele ved IO-Link

  • Øgning af produktivitet
  • Forenkling af installations-, vedligeholdelses- og udskiftningsprocesser
  • Øget datatilgængelighed og -nøjagtighed
  • Fejlfinding via fjerndiagnose
Signaliseringslampe i produktion

Produktivitet

IO-Link-devices leverer detaljerede tilstandsdata til styringen. Disse data hjælper ved serviceplanlægning, da de hurtigt kan registrere problemer. Hvis du som bruger f.eks. hver sjette måned får en advarsel om snavsede sensorer, kan du to gange om året planlægge rengøring på passende tidspunkter. Fejlregistrering af enheder i realtid gør det derudover muligt at sænke driftsomkostningerne ved at ikke planlagt nedetid minimeres.

Installation i styretavlen

Enkelhed

Alt ved IO-Link er enkelt. Installationen er enkel, da standardkabler og -stik kan anvendes. Vedligeholdelsen er enkel, da systemerne overvåges og ændringerne kan udføres via indstillinger. Årsagen til et problem nemt og hurtigt via fejlregistrering af IO-Link-devices. Udskiftning er også nemt takket være parameterdataene, som er gemt i styringen. Hvis en IO-Link-device skal udskiftes, overføres de gemte parametre automatisk til IO-Link-device uden anvendelse af en programmeringsenhed. Dermed er anlægget hurtigt driftsegnet igen.

Dataanalyse på skærmen

Øget datatilgængelighed og -nøjagtighed

Analoge sensorer uden IO-Link gennemgår ofte flere A/D-konverteringer, før dataene kommer frem til styringen, hvilket kan medføre fejl. Ved IO-Link-devices er der kun en A/D-konvertering. Det øger målenøjagtigheden og dermed hele processens nøjagtighed.

Fjernkonfiguration ved pc-en

Fjernkonfiguration

Parametrene for IO-Link-devices kan ændres fra dit skrivebord ved at reagere på statusmeldinger. Du skal dermed ikke længere afbryde produktionslinjen og få fysisk adgang til enhederne for at afhjælpe fejl.

Et IO-Link-systems bestanddele

Et IO-Link-systems arkitektur består af en styring, en IO-Link-master og et eller flere IO-Link-devices. De tilsluttes via et enkelt, uskærmet kabel med 3-leder, som forenkler og gør installationen billigere.

Interaktivt Image Map: Et IO-Link-systems bestanddele
I/O-Link-master
Masteren gør grænsefladen tilgængelig for den overordnede styring, styrer kommunikationen med de tilsluttede IO-Link-devices og gemmer parameterdataene og IODD-filen (IO Device Description). Denne fil indeholder en apparatbeskrivelse og parameterinformationer om IO-Link-device, herunder producent, varenummer, funktionalitet osv.
PLC (programmable logic controller)
Styringen anvendes for at overvåge indgangenes tilstand og styre udgangenes tilstand. Der kræves en sikkerhedsstyring til behandlingen af sikkerhedsdata.
IO-Link-devices
Med dette menes alle intelligente sensorer eller aktuatorer, som er tilsluttet systemet, f.eks. I/O'er, konvertere, sikkerhedsrelæer, motorstartere eller sikkerhedsafbrydere. Når det gælder IO-Link vil intelligent sige, at en enhed har identifikationsdata, f.eks. en typebetegnelse, et serienummer eller parameterdata. Disse data kan læses via IO-Link-protokollen. Derudover kan IO-Link-device levere detaljerede diagnosedata, som kan anvendes til forebyggende service og vedligeholdelse.
Aktuator
En aktuator er en udgangsenhed, som konverterer elektriske signaler og strøm til mekanisk bevægelse og dermed styrer mekaniske anordninger.
Sensor
En sensor er en anordning, som måler en fysisk størrelse (f.eks. temperatur, tryk eller position) og registrerer og viser værdierne eller giver en tilbagemelding.
IO-Link Safety Master
Ud over opgaverne for en klassisk IO-Link-master, muliggør IO-Link Safety Master sikker kommunikation på området for funktionel sikkerhed. Udover klassiske, ikke-sikkerhedsrelaterede IO-Link-devices, kan sikkerhedsrelaterede IO-Link-devices tilsluttes her, f.eks. sikkerhedssensorer, sikre sensorer via OSSDe, sikre aktuatorer eller blandede sikkerhedsanordninger (f.eks. mekatroniske enheder).
IO-Link Safety
Den nye standard: Sikker kommunikation helt ud til den sidste meter. IO-Link er en åben, seriel punkt-til-punkt-kommunikationsprotokol til tilslutning af sensorer og aktuatorer til et automatiseringssystem.
Mere om IO-Link Safety

Hvad kan en IO-Link-device gøre, som en standardsensor ikke kan?

IO-Link-devices har tre typer data:

  • Procesdata: Tilstandsinformationer, som IO-Link-device læser og sender til IO-Link-master, eller informationer, som IO-Link-master sender til IO-Link-device. I denne proces overføres der også statusinformationer. Man kan dermed kontrollere, om procesdataene er gyldige. Et eksempel på procesdata: den af en afstandssensor målte afstand.

  • Servicedata: Informationer, som skrives til IO-Link-device eller kan læses af IO-Link-device. Eksempel: sensorens model- eller producentnummer, som kan hjælpe med at identificere en enhed eller konfigurere en ny.

  • Hændelsesdata: Meddelelser som fejlmeldinger, som sendes fra IO-Link-device til IO-Link-master, så snart hændelsen opstår, f.eks. overophedning.

IO-Link-produkter

Vores produktprogram for kommunikation indtil den sidste meter: