控制柜制造

携手菲尼克斯电气,实现高效的控制柜制造过程。作为合作伙伴,我们将全面优化客户在控制和开关设备工程领域的价值链。
在控制柜前工作的人员

发掘控制柜制造系统的高效运作潜力

控制柜制造拥有巨大的效率提升空间。从工程设计到成品控制柜,每一个过程步骤都蕴含着优化过程、节省时间与成本的机会。探索菲尼克斯电气可扩展的模块化高效控制柜制造解决方案。此外,菲尼克斯电气还针对控制柜的各功能区域提供创新型产品。这表明我们能够在整个控制柜制造过程中为您提供支持。深入了解有关各过程步骤的潜力,并全面了解菲尼克斯电气的产品、解决方案及服务。

正在借助配套挂图提供建议的人员

过程咨询 基于合作伙伴关系和可持续的过程优化

菲尼克斯电气秉持合作共赢理念,采用面向应用的精益生产方式,提供量身定制的咨询服务,优化控制柜制造的价值链。这样便可通过极少的财务支出,加快实施流程,大幅节省成本。我们的咨询服务基于多年来使用各种方法的经验,涵盖全面的咨询活动和面向员工的培训项目。

手持标识产品的员工

服务 提供可靠支持,为您量身定制

在控制柜制造的整个流程中,我们始终为您提供全力支持。菲尼克斯电气可根据您的需求和流程量身定制服务,从中,您不仅可以享受个性化的服务套餐,还能体验定制化的产品服务。我们的专家服务团队将为您提供软件和设备的安装及设置、操作培训、以及维护和维修等服务。因此,我们可以为您提供支持,确保实施过程无误,简化日常工作。

控制柜制造业数据
专属控制柜制造研究
  • 控制柜制造的前沿洞见
  • 当前工作方法与挑战概述
  • 趋势与发展前景
  • 基准测试可能性
下载研究
在电脑屏幕上阅读研究结果的人员
SPS展会期间的菲尼克斯电气

菲尼克斯电气与您相约2026年SPS展览会

在11月24日至26日期间,欢迎到访9号展厅310展位,了解开放式生态系统、工业人工智能和整体安全方案如何保障工业自动化的未来可行性。

充满热情地开始每一天,不断提高控制柜制造效率

推动控制柜制造向前发展

控制柜接线人员
站在工具推车旁,位于控制柜前方,身穿工作裤的人员
手持DIN导轨,站在大型显示器前的人员
站在clipx WIRE assist装配操作辅助系统前方,正在使用打印系统标识导线的人员
从太空中拍摄的地球图像
控制柜接线人员

控制柜制造商在其过程成本效益方面面临着特殊挑战。供应商的交付能力、定价政策以及熟练工人短缺等外部条件通常很难甚至无法改变, 而企业内部的生产情况则大为不同。在企业内部,通过流程优化、使用端到端软件和接口解决方案、辅助和自动工具、标识系统以及辅助解决方案,可显著提高效率。

站在工具推车旁,位于控制柜前方,身穿工作裤的人员

全世界都在谈论熟练工人即将短缺的问题。如今,在某些地区,就一些特定领域而言,合格的工人都供不应求。专家预计,到2030年,全球市场上的工人缺口将超过8000万。机械和控制柜制造领域受到的冲击尤为严重。我们致力于为客户提供支持,帮助他们建立面向未来的高效生产方式:通过数字化支持型工作流程和制造文档,缩短生产时间并避免失误。

手持DIN导轨,站在大型显示器前的人员

优化规划和制造之间的协作关系,可以显著减少控制柜制造所需的生产时间。而实现上述目标的先决条件是提供连续的数据流、完整的产品数据和无缝衔接的系统接口。从规划、采购到生产,我们的工程软件可以确保打造无缝的数字化流程。连续的数据流和智能功能有助于提高效率并提供个性化和便捷的流程支持。

站在clipx WIRE assist装配操作辅助系统前方,正在使用打印系统标识导线的人员

在控制柜制造过程中,无论是采用高度标准化生产,还是进行单批单件生产,都可以充分发挥您的潜力,实现成本效益和灵活性的最大化。无论是过程辅助型装配操作辅助系统,符合人体工程学的手持工具和自动工具,简便易用的标识解决方案,或是无缝衔接式软件解决方案,我们始终秉持模块化组合和个性化扩展的理念,为您提供全程支持。

从太空中拍摄的地球图像

要满足全电气社会对电网的必要扩建和现代化要求,需要建设1600万千米的全新数字化网络基础设施。要实现这种程度的网络发展,其中一个重要因素是控制柜。根据我们的设想,到2030年,仅这一网络扩建就需要生产和安装大约550万个控制柜。为了使您能够在未来应对不断增长的订单量并提供优质服务,菲尼克斯电气设定了高效控制柜制造的目标。

了解有关全电气社会的更多信息

高效控制柜制造的产品与解决方案


适用于工业标识的标识系统与软件概述

标识

适用于各应用场景的简易耐用型工业标识产品推荐:

产品系列概览:自动工具、手动工具与连接器

组装和安装

适用于优化生产系统和实现清晰有序工作场所布局的推荐产品:

在控制柜制造设施内,手持平板电脑站在控制柜前的男子

软件

我们的控制柜制造软件解决方案打造了从配置、采购直到生产的无缝数字化流程。连续的数据流、各种智能功能以及高性能ECAD接口对于提高效率有很大帮助。
除了工程、标识和配置软件外,产品组合还包含用于端子条组装和半自动导线预处理的装配操作辅助软件。

2026年德国慕尼黑电子展期间的菲尼克斯电气

2026年德国慕尼黑电子展

欢迎参观2026年德国慕尼黑电子展,体验电气化、网络化和自动化领域的前瞻性解决方案。探索面向数据、电力和信号的实际应用,了解菲尼克斯电气如何助力构建面向未来世界的智能基础设施。