识别并消除控制柜制造中的效率隐形损耗

小起因,大影响:许多细微的效率隐形损耗在无人察觉的情况下拖慢了生产率,累积起来便会造成重大损失。是时候让它们暴露出来,并系统性地加以消除了。
配有接线端子、手动工具和导线的工作台
效率隐形损耗被描绘成小巧、绿色、毛茸茸的小怪物

在你的日常工作中,效率隐形损耗是否也早已成为常态了呢?

星期一上午,控制柜制造现场。指令看似清晰明确,然而流程却陷入停滞:工具缺失、物料未备齐,且信息不一致。流程未能明晰顺畅,反而频频延误,协调工作成为必需,临时性解决方案也随之产生。

这些只是些微不足道的小插曲,没人会真正对此提出追问。但这正是问题的关键所在。毕竟,尽管单个问题可能不被察觉,但它们在一天、一个订单乃至整个生产过程中会不断累积:查找物品所花费的时间、不必要的往返、重复的步骤以及信息不明确,都会阻碍价值的创造。我们将这些隐性损失称为效率隐形损耗。棘手之处在于,大多数效率隐形损耗都难以察觉,而且早已融入日常工作。但只要能找出这些问题,就能加以解决——通常只需一些有针对性的小调整和适当的解决方案。

控制柜制造中的典型效率隐形损耗


控制柜制造时工作台上的物料

当往返耗费时间时 效率隐形损耗:步行距离、可及距离以及查找物料所花费的时间

所需部件不在其位,所需工具或缺失、或在车间的另一头。这意味着来回走动、操作和查找。而且不只是每天一次。共有82%的企业开展车间装配工作。与此同时,64%的控制柜制造商并未采用精益生产方法。总体而言,其后果包括查找时间过长、不必要的奔波、工作流程中断,以及无法专注于实际工作。看似只需几秒钟的时间,但随着一天的推移,由于许多本可避免的短途往返和无序的物料供应,这些时间逐渐累积,最终导致了效率的实际损失。

一堆纸质文件中的一张被撕破的电路图

当信息导致效率低下时 效率隐形损耗:纸张、数据混乱与媒介断层

数据缺失、信息过时、手动维护数据以及纸质文档:员工不得不将时间耗费在查找、核对和确认上,而非实际工作。令人难以置信的是,仍有高达88%的控制柜制造商在生产过程中使用纸质文件;仅有12%的企业实现全流程数字化运营。与此同时,88%的公司收到的客户数据均为PDF格式,真正的工程数据则属例外。这导致了媒介断层、维护工作重复、版本混乱,以及因信息缺失、模糊和分散而造成的时间浪费。

一名工人正在剥去导线的绝缘层

手动操作往往埋下错误的隐患 效率隐形损耗:繁琐的工作、子工序以及精度损失

在控制柜制造过程中,从在DIN导轨上组装部件,到导线组装,再到接线,这些手动任务构成了日常工作的重要部分。德国控制柜制造商中,共有86%的企业自动化水平较低,仅有14%的企业使用辅助系统。这些看似例行公事的任务,在日常工作流程中累积起来会导致大量时间损失。与此同时,重复性任务会增加出错的可能性,并导致质量不稳定。许多偏差往往未被察觉,但它们通常会导致耗时且成本高昂的返工。

切勿拖延。立即预约。
是时候采取行动了!

您是否已经发现了效率隐形损耗,还是想对您的生产过程进行一次测试?凭借我们的经验和外部视角,我们将隐藏的潜力发掘出来。别再让这些琐事困扰您了。重拾您失去的价值创造能力。

安排约谈
一位菲尼克斯电气顾问正在使用活动挂图说明价值流分析

专属联系人

协同合作,应对控制柜制造中的效率隐形损耗

您是否已经发现了效率隐形损耗,还是想对您的生产过程进行一次测试?我很乐意提供建议。

我们应对效率隐形损耗的解决方案

许多效率隐形损耗其实比你想象的要容易解决得多。结构清晰、工作站布局合理,且信息流顺畅。本产品精选介绍了在实际操作中消除效率隐形损耗的具体方法。

让效率隐形损耗无处遁形的工作站 条理清晰、符合人体工学、高效

交互式图像映射:软件辅助型工作站,适用于控制柜制造环境中的导线预处理和接线
采用自动化工具,取代耗时的计件工作
在导线组装过程中,断线、剥线和压接等手动步骤很快就会成为主要效率隐形损耗。自动化工具可实现对这些工艺的部分自动化,从而缩短生产时间、确保结果可重复,并提高过程可靠性。
了解更多信息
采用自动化工具,取代耗时的计件工作
使用移动工作站,避免不必要的往返
移动工作站将物料和工具直接运送到需要的地方。这既减少了不必要的往返和查找时间,又减轻了手工作业的负担,确保工作流程更加一致。这对显著减少控制柜制造过程中的效率隐形损耗起到了重要作用。
了解更多信息
使用移动工作站,避免不必要的往返
运营顺畅,避免中断
导线会往后滑,导致您不得不反复寻找线头。这些不必要的操作既耗时,又会打断工作流程,还增加了出错的可能性。导线制动器解决了这个问题。它能将导线牢固地固定在原位,防止其向后滑动。
了解更多信息
运营顺畅,避免中断
井井有条,避免长时间查找
无论是工具存放杂乱无章、费时费力的查找,还是不必要的来回奔波——如果没有妥善的整理,工作流程就会不断被打断。带抽屉的工作台搭配挂板,让物品井然有序:每件工具都有专属的、标有明显标识的位置,伸手即可拿到。
了解更多信息
井井有条,避免长时间查找
保持数据一致性,而非媒介断层
如果数据需要重复维护或手动传输,都会增加出错风险和工作量。配备智能接口的软件解决方案将规划与生产无缝衔接,确保所有数据都能自动传输并得到一致应用。
了解更多信息
保持数据一致性,而非媒介断层
自动化标识取代手动操作
在日常工作中,许多手动任务往往非常耗时,还会导致错误和质量不稳定。自动化标识打印系统将各项工序整合在一起:自动打印并贴附标识——速度更快、精度更高,且质量始终如一。
了解更多信息
自动化标识取代手动操作

协同合作,应对效率隐形损耗


控制柜制造过程咨询

控制柜制造过程咨询

在日常工作中,效率隐形损耗无处不在,往往会演变成一种习惯。虽然乍看之下这些损失似乎微不足道,但累积起来却会造成巨大的损失。这正是我们的过程咨询大显身手之处。我们将共同找出贵公司工作场所中显而易见和隐而未现的低效之处。我们不仅关注单个工作步骤,更关注员工、物料和信息之间的相互作用。在此基础上,我们将与您通力合作,根据您的生产需求量身定制解决方案。这里的关键在于,即使是微小的改变,也能带来显著的效率提升。正因如此,我们会一步步优化您的过程——通过合作,采取务实的方法,并确保方案能够立即实施。