以存代弃:电池储能系统

菲尼克斯电气创新产品和技术助力打造可靠的电池储能系统 (BESS) 解决方案。
站在电池储能系统和光伏系统旁的维护人员
日落时站在电池储能系统前的女士,背景为风力发电机

电池储能系统 在太阳落山时大显身手

太阳不会一直照耀,风也不会一直吹拂,但能源的需求却是始终存在的。电池储能系统是在发电机不稳定的情况下实现独立供电的解决方案。为确保电池储能系统的可靠运行,菲尼克斯电气为各种尺寸和各类应用的电池储能系统提供全套产品组合。

了解有关电池储能系统解决方案的更多信息


菲尼克斯电气优势


  • 一站式供应种类齐全的配套产品
  • 产品、系统和技术经实地验证,实现可靠的电池储能系统运行
  • BESS专家可提供专业的客制化咨询服务,帮助识别优化应用,并制定理想的解决方案

电池储能系统应用

氢气储罐
电池储能系统可集成到采用多项PtX技术的混合型系统中,如电转气(PtG,氢气)以及电转热 (PtH), 由此实现所发电力的高效运用。
采用电池储能系统的风电场和光伏发电场
为应对可再生能源发电的波动性,支持电网的源网侧储能系统将在未来能源格局中发挥关键作用。在无光照或无风情况下,储能系统可确保必要的电网稳定性。
电动汽车充电站
储能系统是打造可靠充电桩的重要组成部分。即使在电网容量有限的地区,储能系统亦可助力安装快速充电站,无需大规模升级电网。
车库的用户储能系统
在用户住宅中,电池储能系统通常搭配光伏系统和家用充电桩使用。由此即可优化自发电力的使用。这可节约支出,增强能源利用率。
直流电在生产中的应用
电池储能系统可轻松集成到工业直流电网。这一灵活解决方案可用于应对峰值负载,提高系统效率。与此同时,储能系统还可显著减少转换损耗。
数据中心内部
数据中心备用储能系统,即使在断电情况下也能确保不间断供电。鉴于数据的敏感性和潜在丢失风险,高可靠性对运行至关重要。

电池储能系统不仅提高了电源独立性,还可提高可持续能源的利用率,进而保护气候。此类技术是有效利用现有能源的理想方式。

电池储能系统专家团队 - Phoenix Contact,
菲尼克斯电气电池储能系统专家团队

常见问题解答:电池储能系统


储能模块内景
捧着地球仪的手
全电气社会园区电池储能系统的内景
遍布灯光的半球
储能模块内景

BESS缩写代表电池储能系统。电池储能系统 (BESS) 是现代能源基础设施的重要组成部分。该技术可高效存储电力,并在需要时再次馈电。这也为未来更为均衡可靠的供电起到重要作用。

捧着地球仪的手

鉴于可再生、不稳定能源在全球能源结构中占比越来越大,电池储能系统成为了实现可持续、高效能源转型的必要工具。确保未来社会的持续供电仍是重中之重。电池储能系统在用电低谷时存储多余能源,并在用电高峰期馈电,从而实现智能和优化的能源管理。由此平衡不断波动的购买量和用电量。因此,电池储能系统是电气化社会的重要组成部分,为全电气社会奠定了坚实基础。

全电气社会园区电池储能系统的内景

电池储能系统优势众多,颇受家庭用户和公司青睐。该系统助力高效利用自发电力,可减少对外部能源的依赖。用户可减少使用电网电力,进而提高了能源独立性。此外,电池储能系统还有助于节约成本,因为系统可在电价较高的用电高峰期使用所存电力,进而降低电力成本。电池储能系统还支持使用可再生能源发电,助力减少碳排放。因此,储能系统为环境保护作出了积极贡献。

遍布灯光的半球

未来数年,全球所需的电池储能容量将大幅增加。预计到2031年,所需容量总计可达1,400 GWh。基于电网的电池储能系统将占据其中绝大部分,占比达77%。14%的储能容量为住宅储能应用。

白皮书
面向未来社会的绿色能源

储能系统在全电气社会 (AES) 中发挥着重要作用。白皮书阐明了储能单元作为全电气社会核心部分的重要性,并探讨了适用于行业耦合的储能技术。了解有关各类储能单元应用及市场发展的更多信息。

免费下载白皮书
电池储能单元

联系方式

身着衬衫的3名男士
Dominik Stammeier, Rüdiger Meyer, Matthias Schröder
电池储能系统专家团队
我们非常乐意使用电池储能系统与您共塑可持续未来。