工业远程通信

在全球各地均可访问设备和系统,安全灵活,网络互联,确保未来可行性。
远程访问期间携带平板电脑的人员

作为远程网络的专业合作伙伴,菲尼克斯电气可提供涵盖远程维护和远程控制技术的全面解决方案。产品组合种类齐全,助力在全球各地均可实现对设备和系统的安全有线及无线访问。通过工业5G,为工业通信打造灵活且未来可行的网络连接方案。

面向未来的网络

设备和系统通常分布广泛。远程通信功能强大,可将分布式站点安全连接至控制室。得益于远程通信技术,从中心点即可访问并持续监测过程数据。为此,菲尼克斯电气提供了种类齐全的无线和有线远程访问产品组合。

深入了解远程访问系统的不同方式:

  • __远程维护:__全球各地均可直接访问控制器和以太网网络,维护和维修工作更便捷高效。
  • __远程控制:__过程数据持续、可靠地传输到控制中心,即使是远程外部站点和从站也可得到监测和控制。
  • __远程控制和远程监测:__通过SMS或电子邮件主动提供精确的预警信息,可快速排除故障,有效减少生产停机时间。
工业网络

通过工业5G进行远程通信

通过5G进行远程访问

5G作为新蜂窝标准,极大地扩展了工业通信的可能性。除了高数据传输速率,较多的设备数量和低延时也是可能的,且可靠性高。在典型的远程维护和远程控制应用中,经常需要长距离通信。公共蜂窝网络可在此发挥作用,因为它在全球范围内都可以使用,即使在偏远地区也能提供互联网接入。

例如,通过工业5G,还可以建立专用网络,该专用网络可满足移动或高度灵活应用中面向未来的灵活网络连接的所有先决条件。 专用网络的优势是,公司可以灵活地跟踪、分析和配置数据流量,以满足自身需求。我们乐于就5G提供的新可能性为您提供建议。

ICS安全远程访问
白皮书

本白皮书介绍了如何安全、灵活地实现工业自动化系统的远程访问。书中强调了典型的安全风险,切合实际需求,并提供了具体的理想实践建议。了解如何助力公司成功应对远程访问的挑战。

现即可免费下载
远程维护期间的维修人员
LinkedIn标志

LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!

工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!