菲尼克斯电气提供支持所有技术标准(5G、4G、3G和2G)的蜂窝设备,用于持续获取过程数据。通过全球可用的蜂窝网络,这些设备甚至在基础设施薄弱的地区也能可靠通信。
小型远程站点和整个系统专用区(如 远程泵站)可以根据需求,通过数据传输速率低的远程控制协议,使用从SMS消息一直到宽带VPN连接的各种方法连接到控制中心。
远程控制技术 持续可靠地将过程数据传输到控制中心。通过内部电缆或(蜂窝)无线通信。菲尼克斯电气可为现有及全新系统提供模块化远程控制站点和基于特定应用的系统。
适用于所有场景的远程控制技术 从控制系统一直到现场
哪种传输介质最合适应用?如需远距离传输,则建议使用光纤 (FO)。如无通信电缆,可利用现有蜂窝网络。菲尼克斯电气为各种传输介质提供合适的组件:从用于转换到光纤(FO)和(蜂窝)无线模块的光电转换器到合适的连接器、电缆和天线,一应俱全。
使用各种介质的远程控制技术
传输介质的属性
远程控制系统的介质比较
远程控制解决方案
作为开放的、可扩展的工业物联网平台,Proficloud.io可提供智能通信、联网组件、控制技术(PLC)、智能服务和全面的数据分析——所有这些都具有最高级别的安全性。
利用基于云的解决方案的无限可能性,持续传输数据。借助Proficloud.io,用户即可通过互联网轻松安全地联网现场分布式设备,
通过扩展器,您可以在远距离上经济连接以太网网络或串行现场总线。千兆级应用成为可能,传输距离可达20 km。使用现有电缆进行复杂的网络安装,最大限度地降低投资成本。找到适合您应用需要的理想延长器。
采用适用于以太网及现场总线的FO光电转换器,将基于铜缆的接口转换为无干扰的光纤接口,而无需复杂的电涌保护、屏蔽和等电位连接措施。光数据传输的另一个优势是在点对点连接中将最长距离延申到80 km。
通过无线系统,您可以轻松地记录偏远或难以访问地区的测量数据和系统信息,然后传输到中心点。对于远程控制技术,这提供了可靠、优惠的方案来替代有线传输,特别是在安装全新系统组件或更换有缺陷的电缆时。无线模块拥有各种接口,因而能充当过程站点的本地传感器和执行器与控制中心之间的网关。
链接与下载
LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!
工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!