提高控制柜制造效率 WITRON Logistik + Informatik GmbH采用THERMOMARK E SERIES标识系统

正在使用THERMOMARK E.WIRE打印线缆标识的人员

在高动态机械化物流和订单拣选系统的规划、实施、维护和运营方面,WITRON是全球市场领导者之一。因此,持续提高配送中心自动化水平对公司发展起着至关重要的作用。部分标准或客户要求在控制柜中进行单芯线标识,这就需要WITRON在控制柜制造方面投入更多的精力。为尽可能简化操作,菲尼克斯电气提供了一种高效标识解决方案,即THERMOMARK E.WIRE。

WITRON 标识

WITRON Logistik + Informatik GmbH

公司 WITRON Logistik + Informatik GmbH

在过去的50多年中,无论是在国内还是国际上,WITRON集团都已成为自动化内部物流行业的佼佼者。食品零售行业的客户对这位终身物流合作伙伴所掌握的丰富专业知识格外依赖。WITRON集团拥有约6,100名员工,他们日以继夜地工作,借助创新的端到端解决方案,帮助客户进一步优化物流过程。其总部位于巴伐利亚州的帕克施泰因,拥有现代化的生产设施,可用于制造高动态输送技术元件和控制柜。

来自WITRON Logistik + Information GmbH的控制柜

WITRON Logistik + Information GmbH的控制柜制造

客户要求

在控制柜制造过程中,提供已组装的安装板和预制电缆。目前,标识均在一个标识装置上集中创建,随后经手动分离和粘贴。然而,在客户或标准要求采用单芯线标识的制造项目中,如果使用传统工艺,则WITRON需要花费大量精力。因此,为了应对控制柜制造过程中不断增长的需求以及其他要求,高效的标识解决方案不可或缺。

产品


THERMOMARK E SERIES模块化标识系统

THERMOMARK E SERIES模块化标识系统

THERMOMARK E SERIES 自动标识

作为模块化标识系统,THERMOMARK E SERIES可实现自动化电缆和端子识别。该系统由功能强大的热转印卷式打印机和四类标识打印安装设备之一组成,可用于各种标识解决方案。THERMOMARK E SERIES率先实现了自动化打印和应用,操作一步到位,从而显著提升效率。

THERMOMARK E.WIRE可实现自动化线缆标识

THERMOMARK E.WIRE:实现自动化线缆标识

THERMOMARK E.WIRE 多种线缆标识

WITRON所使用的THERMOMARK E.300打印机,与THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备组合使用,可处理E-WM……多层连续型线缆标识材料。该标识打印安装设备,只需一步,即可打印和粘贴径向和轴向上可移动的电缆标识。由于材料采用三面标记,标识解决方案在安装后也清晰可见。标识采用热封接头,可确保标识固定在线缆上。

专属联系人

关于高效控制柜制造的任何问题

我将陪伴您踏上提升生产效率的征程——让我们携手启程。
安装板上的标识控制柜组件

高效标识的E-WM……线缆标识材料

标识解决方案

WITRO所使用的0.75至6 mm²的导线横截面,均采用E-WM...材料进行标识,无需更换标识薄膜。标识打印安装设备通过自动直径检测来支持这一功能。THERMOMARK E.WIRE测量接线直径,并根据接线直径精确应用标识。灵活耐用的标识薄膜可适应各种接线曲率,因此即使在狭窄的安装空间也可以使用。

员工正在解释屏幕上的标识软件

该标识系统由WITRON Logistik + Informatik GmbH使用的软件应用程序进行控制

HERMOMARK E SERIES在数据一致性方面也树立了新标准。应用特定数据导出自常用CAE系统,确保实现快速的自动数据处理。作为其制造控制系统的一部分,WITRON采用了一款内部开发的软件应用程序,该程序集成了THERMOMARK E SERIES设备。打印机通过WLAN连接,可灵活启动和监控打印作业。当发送打印作业时,相关支持数据也会传输至打印机并在其屏幕上显示。此举可直观引导员工完成整个线缆标识过程。

员工正在工作场所使用THERMOMARK E.WIRE打印线缆标识

在控制柜制造中高效标识线缆

使用THERMOMARK E SERIES,效率更高

随着自动化程度的不断提高和需求的日益增长,THERMOMARK E SERIES的使用已成为高效控制柜制造的关键因素。使用THERMOMARK E.WIRE进行自动标识,能够帮助WITRON公司节省大量时间。此外,直接在布线位置分散使用标识系统,能使其灵活应对各种变化。此外,该打印系统生产的标识质量上乘,始终如一,同时也改善了工作场所的人体工学设计。对于WITRON而言,使用THERMOMARK E SERIES是迈向一致自动化和高效生产的又一步。