面向控制柜制造的定制化工作站 Hellebrekers公司通过定制化工作站解决方案优化控制柜制造。公司携手菲尼克斯电气,共同开发和实施了定制化解决方案,助力提高生产效率。

面向控制柜制造的定制化工作站
位于Nunspeet的Hellebrekers公司

客户概况 Hellebrekers公司(荷兰Nunspeet)

Hellebrekers公司致力于为(公共)游泳池、休闲产业以及工业自动化开发和实施技术解决方案。公司设有水处理与休闲技术部门,为游泳池、康体设施和水处理系统提供安装服务。工业自动化部门主要面向生产和制造行业。作为系统集成商,Hellebrekers公司提供助力改进生产过程的自动化解决方案。公司在咨询、设计、实施和维护方面均可为客户提供支持。通过此类业务,Hellebrekers公司助力食品、混凝土和制造行业企业实现面向未来的过程数字化。

菲尼克斯电气员工在挂板旁讲解纸板工程

挑战

Hellebrekers公司发掘控制柜制造的优化潜力,通过理想生产布局实现宏大增长目标以及未来需求。公司所需的不单是供应商,而是一个能与团队共同改进过程并让员工积极参与其中的合作伙伴。该举措旨在提高生产过程效率,打造符合人体工学的工作站。依托定制的现代化工作站和配套工具,从长远来看工作环境和深化发展基础均将得到改善。员工积极参与是关键所在,从而共同奠定未来成功的基础。

对于Hellebrekers公司而言,找到这样一位合作伙伴至关重要:不仅可提供创新解决方案,还能从项目伊始就让车间员工参与到改革进程。

Maurice Ditewig - Hellebrekers, 工业自动化部门总监
Maurice Ditewig,Hellebrekers公司工业自动化部门总监
在控制柜制造设施中,并排摆放着四个管架式工作站,用于执行不同任务

解决方案

逐步实现目标:

  • 参观菲尼克斯电气总部并开展实践研讨会
  • 纸板工程,共同开发符合人体工学的高效工作站
  • 在实际生产过程中测试定制化工作站解决方案
  • 打造面向物料供应、接线、切割和测试的移动式推车
  • 集成用于工业标识的TOPMARK NEO激光打印机
  • 搭配使用CUTFOX 10、CF 3000自动工具与导线制动器,实现快速有序的接线作业

专属联系人

关于高效控制柜制造的任何问题

我将陪伴您踏上提升生产效率的征程——让我们携手启程。

打造定制化工作站的成功合作

定制化工作站详情

员工站在已打开控制柜前的移动式物料推车旁
员工站在已打开控制柜前的行线槽挡盖移动式切割推车旁
员工站在已打开控制柜前的移动式接线推车旁
员工站在已打开控制柜前的移动式测试工作站旁
两人站在配有激光打印机的标识装置内
员工站在已打开控制柜前的移动式物料推车旁

定制化物料推车专为满足员工需求而设计。推车确保在同一位置有序供应物料,从而显著缩短步行距离和搜寻用时。推车支持灵活组装,适配多种包装尺寸和装载箱。

员工站在已打开控制柜前的行线槽挡盖移动式切割推车旁

切割推车助力优化控制柜接线的后续过程。依托移动功能,推车灵活应用于各个生产位置,因此可直接放置到控制柜旁。由此减少了步行距离。采用PPS CD M行线槽切刀,员工可快速、利落地切割挡盖。设计为所有物料标宽预留了空间。

员工站在已打开控制柜前的移动式接线推车旁

接线推车组合使用了CUTFOX 10自动断线设备与CF 3000自动剥线和压接设备,确保始终如一的高质量电缆装配。同时,推车还能显著降低工人的体力消耗。集成式导线制动器确保工作站始终整洁有序,大幅缩短搜寻用时。依托移动功能,推车可灵活应用于各个生产位置。

员工站在已打开控制柜前的移动式测试工作站旁

定制化测试推车可满足员工对测试和检验工作站的各项要求。所需工具均收纳整齐,必要的文件或标签亦可快速拿取。依托移动功能,推车可灵活应用于各个生产位置。

两人站在配有激光打印机的标识装置内

搭配使用TOPMARK NEO激光打印机和MARKING system标识软件,即可轻松、精确地打印各应用领域标识。系统采用直接接口,因此工程设计部门可传输各项相关数据。这简化了作业,尤其是在处理大量数据和涉及诸多型号产品的项目时。

摘要 工作站设计效果

新型工作站和工具显著提高了Hellebrekers公司的生产效率。更重要的是,员工从项目伊始就参与其中,并能提出自己的想法。项目不仅仅在于引进新型工作站, 更是共创未来之举。

Hellebrekers公司员工与菲尼克斯电气员工在生产期间的合照
参与改革进程,显著提高认可度
控制柜前的四个定制化管架式工作站
实现高效过程的四个定制化移动式工作站解决方案
已打开控制柜前带导轮的物料推车
适用于物料供应的物料推车
已打开控制柜前带导轮的接线推车
实现高效接线的移动式工作站
已打开控制柜前带导轮的测试推车
实现高效测试和检验工作的移动式测试推车
位于控制柜前的行线槽挡盖切割推车
位于控制柜前的移动式行线槽挡盖切割推车
配备TOPMARK NEO激光标识系统的标识装置
高效组合:TOPMARK NEO激光打印机和MARKING system标识软件
男子在带有行线槽挡盖的纸板工作站上工作
制作工作站原型的纸板工程
携手打造控制柜制造流程
贯穿价值链的过程优化

从工程到制造,作为您的合作伙伴,我们始终为您提供定制咨询服务,以实用的精益制造方法帮助您优化控制柜制造中的流程链。我们的咨询服务基于多年来使用各种方法的经验,涵盖全面的咨询活动和面向员工的培训项目。

了解更多信息
控制柜制造过程咨询