Çünkü projelerinizde karşılaştığınız özel zorluklara yönelik çözümler sunuyoruz. Phoenix Contact ile Niagara uyumlu, sağlam ve ölçeklenebilir donanıma güvenebilirsiniz. Standartlaştırılmış mühendislik yapıları ve ücretsiz araçlar, mühendislik çalışmalarınızın yükünü önemli ölçüde azaltır. Kapsamlı kontrol panosu portföyümüz ile IT ve siber güvenlik gereksinimlerine hazır çözümlerimiz sayesinde Niagara projelerinizi daha verimli, daha az karmaşıklıkla ve daha kısa kurulum süreleriyle hayata geçirebilirsiniz.
Açık bina otomasyonu için Niagara Framework® – sistemler, donanım ve çözümler Phoenix Contact, Niagara’nın resmi iş ortağıdır: Lisanslardan endüstriyel donanıma ve verimli, ölçeklenebilir mühendislik için eklentilere kadar, mükemmel şekilde entegre edilmiş çözümleri keşfedin.
Bina otomasyonu için Niagara Framework® donanımı ve kontrolörleri
Phoenix Contact’ın Niagara uyumlu kontrolörleri, açık ve üreticiden bağımsız bina otomasyonu sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu çözümler, tek tek binalardan ölçeklenebilir çok tesisli çözümlere kadar saha seviyesi, oda seviyesi ve tesis seviyesi düzeylerinin güvenilir bir şekilde entegrasyonunu sağlar.
Standartlaştırılmış arayüzler, endüstriyel sınıf donanım ve uzun vadeli kullanılabilirlik sayesinde, istikrarlı ve geleceğe hazır bir platformdan yararlanabilirsiniz. Bu, standartlaştırılmış proses mühendisliği süreçlerini, uygulamaların yeniden kullanımını ve Niagara tabanlı bina yönetim sistemlerinin esnek bir şekilde genişletilmesini mümkün kılar.
Niagara Framework® mühendislik araçları ve yazılımı
Phoenix Contact, saha seviyesinden buluta kadar tüm mimariyi kapsayan güçlü ve ücretsiz mühendislik araçlarıyla Niagara Framework®’ü genişletiyor.
Niagara kütüphaneleri, tekrarlanan görevleri standart hale getirir ve mühendislik çalışmalarını önemli ölçüde azaltır. Özel programlama yerine, sürüm kontrollü fonksiyon blokları ve standartlaştırılmış bir oda ve bina otomasyonu çerçevesi kullanın.
Kesintisiz bir iş akışı, verimli toplu işleme imkânı sunarak tüm projelerde tutarlı sonuçlar elde edilmesini sağlar. Araçları mevcut Niagara ortamlarına sorunsuz şekilde entegre edin. Niagara Marketplace üzerinden ücretsiz olarak edinilebilirler.
Niagara Framework® Bina Yönetim Sistemi (BMS)
Niagara Framework®, açık bina yönetim sistemleri (BMS) alanında dünyanın en tanınmış platformudur. Çok çeşitli bina sistemleri ve teknolojilerinin üreticiden bağımsız olarak entegre edilmesini sağlayarak esnek ve ölçeklenebilir bina otomasyonunun temelini oluşturur.
Phoenix Contact, Emalytics ile Niagara Framework®’e dayalı güçlü bir bina yönetim sistemi sunmaktadır. Bu çözüm, birbiriyle uyumlu bir platformun açık yapısını endüstriyel düzeyde sağlamlıkla birleştirerek, zorlu bina otomasyonu projeleri için ideal bir seçenek haline getirir.
Görselleştirme, kontrol ve izleme için tek bir platformun sunduğu avantajların yanı sıra, mevcut sistemlerin kolay entegrasyonundan ve Niagara tabanlı altyapınızın uzun vadeli ölçeklenebilirliğinden de faydalanırsınız.
Bina otomasyonu için Niagara Framework® kursları ve eğitimleri
Phoenix Contact, Niagara tabanlı bina otomasyonu alanında uzmanlık kazanmanıza yardımcı olmak üzere yapılandırılmış bir eğitim programı sunmaktadır. Niagara eğitimleri ve TCP sertifikaları öncelikle yetkili iş ortakları tarafından sunulmakta olup, bölgeye ve uygulama alanına özel olarak tasarlanmış Phoenix Contact eğitimleriyle desteklenmektedir. Bu sayede pratik ve uygulamalı eğitimlere erişebilir ve geniş bir eğitim yelpazesinden yararlanabilirsiniz. Yapılandırılmış bir başlangıç süreci, uygulamalı eğitim içerikleri, ücretsiz Niagara eklentileri ve çevrimiçi eğitimler, başlangıç sürecini kolaylaştırır. Bu sayede projelerinizi daha hızlı şekilde hayata geçirebilir ve öğrendiklerinizi verimli ve kendinizden emin bir şekilde uygulayabilirsiniz.
Phoenix Contact, Niagara Framework®’ün resmi iş ortağıdır
Resmi bir “Powered by Niagara” ortağı olarak Phoenix Contact, Niagara Framework® tabanlı açık bina otomasyonu için donanım ve yazılım çözümleri geliştirmek üzere Tridium ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Phoenix Contact, Tridium'un Growth Partner Programı kapsamında geliştirme ve mühendislik çalışmalarını uyumlu hale getirmek amacıyla Tridium ile yakın iş birliği içinde çalışmaktadır. Sonuç olarak, birbiriyle mükemmel uyum içinde olan çözümlerden, yüksek uyumluluktan ve yeni teknolojilere erken erişim imkânından yararlanırsınız. Küresel Niagara ekosisteminin aktif bir üyesi olarak Phoenix Contact, geleceğe hazır, tedarikçiden bağımsız çözümleri ve Niagara tabanlı sistemlerinizin uzun vadeli gelişimini desteklemektedir.
Niagara Framework® ve bina otomasyonu için kontrol panosu imalatı ile ilgili tek elden hizmet Phoenix Contact, tek bir kaynaktan sağlanan eksiksiz bir ürün yelpazesiyle desteklenen, Niagara tabanlı bina otomasyonu için kapsamlı kontrol panosu çözümleri sunmaktadır. Güç kaynaklarından arayüz ve I/O modüllerine, network teknolojisinden endüstriyel güvenlik çözümlerine kadar tüm bileşenler, birbirleriyle sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, yapılandırılmış, yerden tasarruf sağlayan ve verimli bir kontrol panosu mimarisi kurabilirsiniz. Bu sistemler, Niagara Framework® projelerine sorunsuz bir şekilde entegre olarak, güvenilir ve ölçeklenebilir bina otomasyonu için bir temel oluşturur.
İrtibat kişiniz
Sık sorulan sorular (SSS)
En önemli avantajları, donanım platformu ve bunun açık bina otomasyon sistemlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesidir. Phoenix Contact, gelişmiş arayüzlere ve doğrudan I/O bağlantısına sahip dayanıklı endüstriyel kontrolörler sunmaktadır. Uygulamalar esnek bir şekilde ölçeklendirilebilir ve kontrol panosu ile altyapı tasarımlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Sonuç: daha az gateway, izole çözümlere olan bağımlılığın azalması ve enerji ile bina altyapılarıyla daha iyi entegrasyon.
Evet — endüstriyel donanım, ölçeklenebilir mimariler ve uçtan uca tedarik konseptleriyle. Phoenix Contact’ın çözümleri, sağlam endüstriyel tasarıma dayanmaktadır ve N+1 veya 2N gibi yüksek güvenilirlikli sistemlere entegre edilebilir. Koordineli güç kaynağı ve ağ konseptleriyle birleştirildiğinde, bu sistem kritik uygulamalarda bile yüksek kullanılabilirlik ve operasyonel emniyet için güvenilir bir çözüm sunar.
Asıl değer, çerçevenin kendisinde değil, projelerinizin verimli bir şekilde hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Phoenix Contact ile mühendislik çalışmalarını ve arayüz sayısını azaltırken, entegrasyonu önemli ölçüde basitleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, kontrol panosu imalatı IT ve siber güvenlik gereksinimlerini karşılarken daha verimli hale gelir. Ölçeklenebilir mimarilerle birleştirildiğinde, Niagara projelerinizin kullanılabilirliğini artırabilir ve karmaşıklıklarını azaltabilirsiniz.
Evet — Örneğin, kontrolörler, supervisor'ler veya görselleştirme sistemleri için Niagara tabanlı lisanslar doğrudan Phoenix Contact’tan satın alınabilir. Lisans portföyü, donanımlarımız ve çözümlerimize en uygun şekilde uyarlanmıştır. Kişiye özel paketlerden, Emalytics ekosistemine erişimden ve ücretsiz Niagara eklentilerinden yararlanmanın yanı sıra, lisanslama ve uygulamanıza entegrasyon konusunda da destek alacaksınız.