Bir ekranda Time Series Data Service gösterge paneli

Time Series Data Service: Tüm proses verileri merkezi olarak kullanılabilir

Time Series Data Service, kişiye özel dijital görselleştirmelere ve verilerin bireysel gösterge panellerinde analiz edilmesine olanak tanır. Sınır değer ihlalleri esnek bir şekilde yapılandırılabilir ve bu sayede sorumlu kişilere bildirimler gönderilir. Bu Akıllı Hizmet, uyarlanabilirliği sayesinde çok çeşitli uygulama alanları ve endüstrilere destek sağlayarak, verimli ve güvenilir veri tabanlı karar almaya olanak tanır.

Akıllı Hizmetin Avantajları: Time Series Data Service

  • Ölçeklenebilir bir bulut hizmeti aracılığıyla proses verilerinin herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda alınması
  • Bir rüzgâr türbininin dönüş hızları, motor sıcaklıkları, akış hızları ve hatta reddetme oranları gibi ilgili tüm parametrelerin hızlı ve hassas bir şekilde görselleştirilmesi
  • Kolayca yapılandırılabilen, web tabanlı gösterge panelleri ile evrensel kullanım ve esnek işlevler
  • TSD Dashboard Library aracılığıyla bireysel, yapılandırılabilir gösterge panellerinin veya hazır gösterge panellerinin kullanımı

Bireysel gösterge panelleri ile kapsamlı veri şeffaflığı


Graph widget'ında görüntülenen zaman serisi verileri

Zaman serisi verilerini görselleştirmek için esnek Graph widget'ı

Graph widget'ı, zaman serisi verilerini görüntülemek için en popüler ve esnek seçeneklerden biridir. Farklı uygulamalar için özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu görselleştirme sağlar.

Özelleştirme seçenekleri çok çeşitlidir: Renk, dolgu, etiketler veya birimler – Graph widget'ı ilgili gereksinimlere tam olarak uyarlanabilir.

Öne çıkan bir diğer özellik ise doğrudan widget üzerinden uyarı oluşturma olanağıdır. Bu, tanımlanan sınır değerlerin aşılması durumunda kullanıcıların otomatik olarak bilgilendirilebileceği anlamına gelir ve kritik olaylara hızlı bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Time Series Data Service'ta pasta grafiği

Veri oranlarını görselleştirmek için sezgisel Pie Chart widget'ı

Pie Chart widget'ı, dağılımları bir bakışta göstermek için oranların basit ve sezgisel bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Korelasyonları ve oranları görsel olarak vurgulamak için idealdir.

Widget, hem toplam hem de yüzde değerlerini görüntüleme esnekliği sunar. Görselleştirme, renkler ve etiketlerden birimlere ve diğer ekran öğelerine kadar kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Özelleştirilebilir özellikleriyle Pie Chart widget'i, kullanıcıların karmaşık verileri açık ve anlaşılır bir şekilde iletmesine yardımcı olur.

Tanımlanmış sınır değerlerine sahip Gauge widget'ı

Gauge widget'ı ile durum algılamayı temizleyin

Gauge widget'ı, kullanıcıların mevcut durumu bir bakışta görebilmeleri için verileri görüntülemenin etkili bir yolunu sağlar. Görselleştirme, örneğin "Tamam" için yeşil, "Uyarı" için sarı ve "Kritik" için kırmızı gibi renk bölgeleri şeklinde tanımlanmış kabul aralıklarına dayanır.

Widget'ın özel bir özelliği, sınır değerlerini tanımlarken esneklik sağlamasıdır: Herhangi bir sayıda eşik değeri tanımlanabilir ve widget'ta açıkça görüntülenebilir. Bu sezgisel ekran sayesinde, Guge widget'ı kullanıcıların verileri hızlı bir şekilde yorumlamasına ve kritik gelişmelere zamanında yanıt vermesine yardımcı olur.

Stat widget'ı ile düz metin mesajları ve verilerin renk kodlaması

Stat widget'ı ile düz metin mesajları ve verilerin renk kodlaması

Stat widget'ı, son, en yüksek, en düşük veya ortalama değer gibi ayrı verileri görüntüleme seçeneği sunar. Bu, önemli anahtar figürlerin hedefli ve net bir şekilde görselleştirilmesini sağlar.

Hızlı durum değerlendirmesini kolaylaştırmak için renk kodlamasını ayarlama işlevi özellikle vurgulanır. Örneğin, 80'e kadar olan değerler yeşil, 80'in üzerindeki değerler sarı ve 100'ün üzerindeki değerler kırmızı renkte görüntülenir.

Ayrıca, widget, verilere dayalı olarak otomatik olarak oluşturulabilen düz metin mesajlarının yapılandırılmasına izin verir. Bu fonksiyon, istatistik değerleri anlamlı mesajlarla ilişkilendirmeyi mümkün kılar, örneğin: "Her şey normal çalışıyor" (80'e kadar), "Makine sıcak çalışıyor" (80'in üzerinde) veya "Makine kapatılıyor" (100'ün üzerinde).

Renk kodlaması ve düz metni bir araya getiren Stat widget'ı, kullanıcıların karmaşık verileri sezgisel olarak yorumlamasına ve anında harekete geçmesine yardımcı olur.

Alert List widget'ı ile uyarılara genel bakış

Alert List widget'ı ile uyarılara genel bakış ve yönetim

Alert List widget'ı ayarlanmış tüm uyarılar için merkezi bir genel bakış sağlar. Bu, kullanıcıların izlenen verilerin mevcut durumunu verimli bir şekilde görüntüleyebileceği veya tanımlanmış bir süre içindeki durum değişikliklerini görüntüleyebileceği anlamına gelir.

Ekran esnek bir şekilde uyarlanabilir: Kullanıcı, yalnızca belirli bir etikete sahip veya belirli bir kontrol panelinden gelen uyarıların görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verir. Bu, ilgili bilgilere odaklanmayı kolaylaştırır.

Özellikle pratik bir özellik, ilgili uyarının oluşturulduğu widget'a doğrudan bağlantıdır. Kullanıcı sadece bir tıklamayla, kaynak için uzun bir arama yapmak zorunda kalmadan ayrıntılı bilgi edinebilir.

Alert List widget'ı netliği verimlilikle birleştirir ve kullanıcıların uyarıları üzerinde her zaman kontrol sahibi olmalarını sağlar.

Stat widget: Çok sayıda olası uygulama Veri izleme ve görselleştirmeniz için maksimum esneklik

Düz metin mesajları içeren Stat widget'ı
Stat widget'ında MWh
Stat widget'ında Cihaz Durumu
Battery Flow Chart Diagram (Batarya Akış Şeması Diyagramı)
Değer değişimli istatistikler

Time Series Data Service için çok çeşitli uygulama örnekleri Ayrıntılı olarak sektörler arası uygulama olanakları

Sayaç ölçümü için Time Series Data Service gösterge paneli
Enerji Güvenilirliği donanımı için gösterge paneli
Batarya enerji depolama sistemleri için gösterge panelleri
Sayaç ölçümü için Time Series Data Service gösterge paneli

Time Series Data Service, enerji verilerini toplayarak, izleyerek ve analiz ederek kamu hizmeti ölçümü için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu veriler elektrik, gaz, su ve ısı gibi çeşitli enerji türlerini içermektedir.

Kullanıcılar, bireysel olarak yapılandırılabilen gösterge panellerini kullanarak enerji tüketimini optimize etmek ve sorunları erken aşamada tespit etmek için önemli parametreleri izleyebilirler. Bu, şirketlerin enerji maliyetlerini azaltmasına ve güç dağıtımını daha verimli hale getirmesine yardımcı olur. Ayrıca, enerji verilerinin hassas bir şekilde elde edilmesi ve analiz edilmesi, resmi düzenlemelere uyulmasını ve ilgili raporların oluşturulmasını da sağlar.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

Enerji Güvenilirliği donanımı için gösterge paneli

Time Series Data Servise'ı Phoenix Contact'ın sistem kullanılabilirliği çözümleriyle birleştirmek, güvenilir enerji temini ve verimli çalışma süreçleri için sayısız avantaj sunar.

Güç kaynağı ve alt sistemler sürekli olarak izlenerek olası sorunlar erken bir aşamada tespit edilip giderilebilir ve böylece uzun vadede sistem kullanılabilirliği artırılabilir. Mevcut veriler, bakım çalışmalarının özellikle gerçek çalışma koşullarına göre yürütülmesini mümkün kılar. Bu, plansız duruş sürelerini azaltır ve kullanılan cihazların hizmet ömrünü uzatır.

İlgili tüm parametreler merkezi olarak kaydedilir ve görselleştirilir, böylece kapsamlı bir genel bakış ve izlenebilirlik sağlanır. Ayrıca Time Series Data Service, sınır değerlerin aşılması durumunda uyarıları otomatik olarak tetikleyerek anında önlem alınmasını sağlayabilir.

Bu güçlü sinerji sayesinde şirketler yalnızca enerji kaynaklarının güvenilirliğini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda işletme proseslerini optimize edecek ve maliyetleri azaltacaktır.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

Batarya enerji depolama sistemleri için gösterge panelleri

Güçlü donanım ve Akıllı Hizmetler, batarya enerji depolama sistemlerinin kullanımı için kullanıma hazır, ölçeklenebilir bir çözüm sağlamak üzere bir araya getirilmiştir. Bu kombinasyon, enerji depolama sistemlerinin faydalarını hızlı ve verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarır.

Gösterge panelleri şarj döngüleri, sıcaklıklar ve enerji depolama sistemlerinin genel durumu gibi temel sağlık parametreleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlar. Buna ek olarak, şarj seviyesi, maksimum şarj ve şarj için mevcut kapasiteler dahil olmak üzere şarj verilerine ilişkin ayrıntılı ölçümler sağlanır.

Elektriğin şebekeye her zaman tam olarak verilemediği yenilenebilir enerji alanında, batarya depolama sistemleri çok önemlidir. Fazla enerji geçici olarak depolanabilir ve şebeke istikrarını sağlamak için daha sonraki bir zamanda beslenebilir. Maksimum verimlilik için, enerji üretimi ve depolama durumuna ilişkin net bir genel bakış gereklidir.

Bu genel bakış, kendi gösterge panellerinizi geliştirmek zorunda kalmadan tek bir düğmeye dokunarak sağlanır. Verimlilik artırılır ve enerji sistemleri üzerindeki kontrol her zaman korunur.

Gösterge panellerinin e-posta bildirimleri veya diğer metriklerle genişletilmesi ve uyarlanması gerekiyorsa, bunlar kendi klasörlerine kaydedilebilir ve hazır gösterge panelleri daha da optimize edilebilir.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

Rüzgâr enerjisi için gösterge paneli
Bir üretim örneği için Time Series Data Service gösterge paneli
Güneş enerjisinin izlenmesi
Rüzgâr enerjisi için gösterge paneli

Rüzgâr türbini jeneratörlerinin izlenmesi, optimize edilmiş çalışma süresinden bakım pencerelerinin daha iyi planlanmasına kadar çok çeşitli avantajlar sunar.

Time Series Data Service ve özelleştirilebilir gösterge panelleri, Phoenix Contact'ın güvenilir donanımıyla birleştiğinde, rüzgâr santrali operatörleri sistemlerini daha verimli bir şekilde çalıştırabilir. Örneğin, rotor kanatlarındaki buzlanmanın ölçülmesi, rüzgâr türbinlerinin ihtiyati tedbir olarak kapatılmasını önler. Ölçülen değer tanımlanmış bir eşik değeri aşarsa, otomatik bir bildirim gönderilir ve hasarı önlemek için sistem durdurulabilir.

Buna ek olarak, rüzgâr türbini jeneratörlerinin yapısal sağlığının izlenmesi, bakım pencerelerinin daha hassas bir şekilde planlanmasını sağlar. Phoenix Contact çözümünün öne çıkan bir diğer özelliği de hasarın erken aşamada tespit edilmesini ve önlemlerin daha hızlı alınmasını sağlayan yıldırım çarpmalarının ölçülmesidir.
Bu kapsamlı çözümle Phoenix Contact, rüzgâr santrali operatörlerini güvenliği sağlarken operasyonel verimliliği artırmada desteklemektedir.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

Bir üretim örneği için Time Series Data Service gösterge paneli

Time Series Data Service'te otomatik bildirimlere dayalı proaktif önlemler kullanılarak manuel iş akışları azaltılır. Motor sıcaklıklarının, akış hızlarının veya ayırma oranlarının izlenmesi, bakım görevlerinin üretimde öngörülebilir olmasını sağlayarak hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlar.

Üretimde, bu parametrelerin sürekli izlenmesi makinelerin ve sistemlerin verimliliğini ve güvenilirliğini artırır. Sıcaklık, akış ve ayırma verileri analiz edilerek, potansiyel sorunlar maliyetli arızalara yol açmadan önce erken bir aşamada tespit edilebilir ve çözülebilir. Bu, bakım çalışmalarının optimum şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlar, böylece üretim süreçleri daha sorunsuz çalışır ve sistem kullanılabilirliği artar.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

Güneş enerjisinin izlenmesi

Güneş parklarından elde edilen veriler hakkında net bir görüşe sahip olmak, endüstriyel güneş enerjisinde verimliliği ve sürdürülebilirliği teşvik etmek söz konusu olduğunda çok önemlidir. Time Series Data Service, ilgili tüm işletim verilerinin izlenmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir çözüm sunar. Bu, güneş parkı operatörlerinin sistemlerinin performansını sürekli olarak optimize etmek için zaman serisi verilerini almalarını, depolamalarını ve görselleştirmelerini sağlar.

Esnek görselleştirme seçenekleri, enerji verimi, güneş ışığı ve panel sıcaklıkları gibi önemli anahtar figürlere net bir genel bakış sağlayan bireysel gösterge panellerinin oluşturulmasını sağlar. Limit değer izleme fonksiyonu sapmaları güvenilir bir şekilde tespit eder ve ilgili paydaşları bilgilendirir. Bu da sorunların erken aşamada tespit edilip giderilmesini sağlayarak duruş sürelerinin en aza indirilmesine ve verimliliğin artırılmasına yardımcı olur.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

5 kullanım senaryosu:
Uygulamada akıllı hizmetler

Şirketlerin günlük iş rutinlerinin verimliliğini hızlı ve kolay bir şekilde artırmak için çeşitli sektörlerde bulut hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını öğrenin.

Akıllı Hizmetleri keşfedin
Akıllı Hizmetler hakkında teknik rapor

TSD Dashboard Library (TSD Gösterge Paneli Kütüphanesi) Verileri saniyeler içinde görselleştirin

TSD Dashboard Library, Enerji Güvenilirliği serisindeki cihazlar gibi kanıtlanmış Phoenix Contact donanımına dayanan veya batarya enerji depolama sistemleri gibi donanımdan bağımsız kullanım durumları için geliştirilmiş çeşitli hazır gösterge panelleri sunar.

Bu gösterge panelleri ölçeklendirilebilir ve sadece birkaç adımda önemli içgörüler sağlamak için sadece verilerle beslenmeleri gerekecek şekilde hazırlanmıştır. Bu size zaman kazandırarak izleme ve analize hemen başlamanızı sağlar.

Gösterge panelleri, bireysel gereksinimlere uyacak şekilde esnek bir şekilde özelleştirilebilir. Örneğin, kritik olaylara yanıt vermek için bir bildirim sistemi ekleyebilir veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış daha kapsamlı bir genel bakış elde etmek için birden fazla gösterge panelini birleştirebilirsiniz.

Bir diğer avantaj ise TSD Dashboard Library'nin sürekli olarak geliştiriliyor ve genişletiliyor olmasıdır, bu nedenle düzenli olarak kontrol edip yeni fonksiyonlardan ve kullanım senaryolarından yararlanmak faydalı olacaktır.
Sıfırdan başlamak zorunda kalmadan hemen çalışmaya başlamak için TSD Dashboard Library'yi kullanın.

Phoenix Contact donanımı ve cihazdan bağımsız kullanım durumları için kullanıma hazır izleme

CAPAROC donanımı ile TSD Dashboard Library'den gösterge panelleri
QUINT4 ile TSD Dashboard Library
TRIO3 ile TSD Dashboard Library
EMpro ile TSD Dashboard Library
CAPAROC donanımı ile TSD Dashboard Library'den gösterge panelleri

Phoenix Contact'tan akıllı donanımı izleyin veya cihazdan bağımsız kullanım durumları için TSD Dashboard Library'yi kullanın – kolay ve etkili. Sürekli bağlantı, trendleri analiz edebilmeniz ve ani değişiklikleri erken bir aşamada tespit edebilmeniz için geçmiş verilere doğrudan erişim sağlar.
Gösterge panelleri, donanımınızın performans özelliklerinden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olurken, yaygın kullanım durumlarına ilişkin önemli bilgiler sağlar. Yalnızca yedek tedarik gibi önlemleri planlarken destek sağlamakla kalmazlar, aynı zamanda her zaman ilgili bilgileri almanızı sağlarlar – ve tüm bunları minimum çabayla yaparlar.
Sistemlerinizi verimli bir şekilde izlemek ve verilere dayalı kararlar almak için TSD Dashboard Library'yi kullanın.

QUINT4 ile TSD Dashboard Library

TSD Dashboard Library'deki gösterge panelleri zaten tamamen önceden yapılandırılmış ve kullanıma hazırdır. Hemen değerli içgörüler sağlamak için sadece verilerle doldurulmaları gerekir. Zamandan tasarruf edin ve zaman alan hazırlık çalışmaları olmadan başlayın – gösterge panelleri verileri verimli bir şekilde görselleştirmeye ve analiz etmeye hazırdır.

TRIO3 ile TSD Dashboard Library

Daha kapsamlı kullanım durumları için TSD Dashboard Library'dekii gösterge panelleri her zaman özelleştirilebilir. Bildirim sistemleri de sadece birkaç tıklama ile uyarlanabilir ve oluşturulabilir.

EMpro ile TSD Dashboard Library

Bir cihaz için işe yarayan bir şey 10, 100, hatta 1.000 cihaz için de işe yarar. TSD Dashboard Library'deki paneller, gelen verileri otomatik olarak algılayabilecek ve esnek ve ölçeklenebilir bir şekilde görüntüleyebilecek şekilde tasarlanmıştır.

İster küçük bir uygulamayı ister büyük bir network'ü izleyin, gösterge panelleri gereksinimlere sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve ilgili veri miktarından bağımsız olarak kesin içgörüler sağlar.

Daha fazlasını keşfedin

Daha fazla bilgi almak, demo için rezervasyon yaptırmak veya Time Series Data Service'e kaydolmak için Proficloud.io adresini ziyaret edin: