Device Management Service panosuna bir bakış

Proficloud.io bünyesinde Çekirdek Akıllı Hizmet

Proficloud.io bünyesindeki "Cihaz Yönetim Sistemi" Akıllı Hizmeti, donanımın yerel olarak veya bir ağ geçidi aracılığıyla bağlanmasını sağlar. Cihazlar UUID aracılığıyla bağlanır. DMS Basic eklentisi, cihaz grubu özelliği, durum tabanlı uyarı ve uygulamaların uzaktan aktarımı ile işlevleri genişletir.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Akıllı Hizmetin Avantajları: Cihaz Yönetim Hizmeti

  • Cihaz türü, seri numarası ve kurulu ürün yazılımı ve donanım sürümü de dahil olmak üzere cihaz bilgilerine dijital isim plakası olarak yapılandırılmış genel bakış
  • Trafik ışığı sistemi ile hata ve uyarıların kolay tespiti
  • Cihaz protokolleri aracılığıyla detaylı bilgi
  • Akıllı Hizmetin kendisinde doğrudan güncelleme işlevi de dahil olmak üzere düzenli donanım yazılımı güncellemeleri yoluyla yüksek güvenlik standartlarının güvence altına alınması
  • Phoenix Contact'ın akıllı cihazlarının Proficloud.io'ya kolay entegrasyonu

Cihaz Yönetim Hizmeti, Phoenix Contact ve üçüncü taraf cihazlar için Proficloud.io'da neredeyse gerçek zamanlı olarak standartlaştırılmış, uygulamadan bağımsız cihaz bilgileri sağlar. Phoenix Contact akıllı cihazları, Cihaz Yönetim Hizmeti aracılığıyla her zaman ve her yerde yönetilebilir ve izlenebilir. Cihaz tipi, seri numarası ve kurulu ürün yazılımı ve donanım sürümü gibi cihaz bilgilerine dijital isim plakası olarak doğrudan genel bakış sağlar. Ayrıca, sağlık durumunun yanı sıra mevcut ve geçmiş protokoller hakkında doğrudan bir içgörü sağlanır. Akıllı cihaz yazılımı kolayca güncel tutulabilir. Bu, en yeni akıllı cihaz işlevlerinin anında kullanılmasını ve makine ve sistemlerin kalıcı olarak korunmasını garanti eder. Donanım, ücretsiz Cihaz Yönetim Hizmetine entegre edilerek veri akışı izleme, analiz ve yönetim için diğer Akıllı Hizmetlerin kullanımına sunulur.

Cihaz Yönetim Hizmetine Genel Bakış

Ayrıntılı olarak fonksiyonlar

Kayıtlı cihazların sağlık durumu ile ücretsiz ve kolay izlenmesi

Ücretsiz Cihaz Yönetim Hizmetindeki basit ve anlaşılması kolay cihaz genel görünümü sayesinde, hangi cihazın ilginize ihtiyacı olduğunu hemen görmek için tek yapmanız gereken Proficloud.io'da oturum açmaktır.

Cihaz Yönetim Hizmetinin cihaz genel görünümündeki renk kodlaması, hangi cihazların beklendiği gibi çalıştığını, hangilerinin dikkatinize ihtiyaç duyduğunu ve hangilerinin çevrimdışı olduğunu hemen anlaşılır hale getirir. Protokoller daha sonra cihazlarınızdan birinin neden hata durumuna geçtiğini belirlemek için kullanılabilir.

Cihaz Yönetim Hizmeti - Detay Görünümü - Ürün Yazılımı Güncellemesi

Akıllı Hizmet ile cihaz yazılımını her zaman güncel tutun – uzaktan ve kolayca

Proficloud.io kullanıcıları, yeni bir cihaz yazılımı güncellemesinin mevcut olup olmadığını hemen görmek için Cihaz Yönetim Hizmetini kullanabilir ve ayrıca doğrudan Cihaz Yönetim Hizmetinden başlatabilirler.

Proficloud.io'ya yerel olarak kaydedilebilen herhangi bir Phoenix Contact cihazı, kullanıcının bunu yapmaya yetkili olması koşuluyla, cihazın ayrıntılı görünümünde yüklü ürün yazılımı sürümünü kontrol etme ve gerekirse yeni bir ürün yazılımı sürümü yükleme seçeneği sunar.

Cihaz Yönetim Hizmeti - Detay Görünümü - Günlükler

Güvenli veri toplama için çevrimiçi durumun sürekli izlenmesi

Günlük girdileri kritikliğe göre işaretlenir. Bu sistem aynı zamanda bir trafik ışığını takip eder.
Her cihaz, cihazları kullanmaya başlamayı kolaylaştıran verilerle zenginleştirilebilir veya örneğin sorumluluklarla ilgili bilgiler görüntülenebilir.

Cihazlar, etiketler (örneğin "Üretim Alanı 1"), açıklamalar (örneğin sorumluluklar) veya konumlar (koordinatlar) gibi statik verilerle desteklenebilir. Bu sayede iş arkadaşlarınız, ortaklarınız veya müşterileriniz hangi cihaz olduğunu hemen anlayabilir.

Gerekirse, bir günlük CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir.

Cihaz Yönetim Hizmeti - Cihaz Haritası

Cihaz sağlık durumunu gösteren interaktif harita

Bir konum atanmış olan tüm cihazlar, sağlık durumlarıyla birlikte cihaz genel görünümünün yanındaki interaktif haritada otomatik olarak görüntülenir.

Bu, hangi cihazların tam olarak nerede bulunduğunu görmenizi sağlar. İlgili cihaz, işaretleyiciye tıklanarak çağrılabilir.

Şirketler için pratik ipuçları ve stratejiler
Uygulamada enerji yönetim sistemi

DIN EN ISO 50001:2018'e uygun IIoT tabanlı bir enerji yönetim sistemi ile enerji verimliliğinizi nasıl artırabileceğinizi ve maliyetleri nasıl azaltabileceğinizi öğrenin. Teknik dokümanımız, etkili enerji yönetimi için pratik ipuçları ve stratejiler sunmaktadır.

Daha fazlasını keşfedin
ePaper: Uygulamada Akıllı Hizmetler

DMS Temel Basic Add-on


Gelişmiş cihaz yönetimi DMS Basic Add-on ile cihaz yönetimini profesyonelleştirin

DMS Basic Add-on, ücretsiz Cihaz Yönetim Hizmetinin işlevlerini genişletir ve bulut özellikli donanımın daha iyi kullanılmasını sağlar.

  • Cihazları gruplayın ve kendi yerleşim planlarınızı ekleyin
  • Cihaz sağlığı değişir değişmez e-posta yoluyla bildirim alın
  • Uzaktan uygulama güncellemelerini kullanın

Ayrıntılı olarak DMS Basic Add-on

DMS Basic Add-on - İnteraktif Görüntü Haritası
Cihaz Yönetim Hizmeti - DMS Basic Add-on - Uygulama Güncellemesi
Cihaz Yönetim Hizmeti - DMS Basic Add-on - Uyarı Oluşturma
DMS Basic Add-on - İnteraktif Görüntü Haritası

DMS Basic Add-on ile üretim alanları kolayca görüntülenebilir, böylece hangi makinenin hangi durumu rapor ettiğini bir bakışta görebilirsiniz. Cihaz gruplama ve her bir grup için kendi resimlerinizi yükleme seçeneği ile tüm üretim alanları Cihaz Yönetim Hizmetinde görüntülenebilir. Gruptaki cihazlar görüntü üzerine yerleştirilebilir ve sürükle bırak özelliğiyle doğru konuma taşınabilir. Gruplama, üretim alanlarının veya konumların genel bir sağlık durumunun oluşturulmasını mümkün kılar.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin
Cihaz Yönetim Hizmeti - DMS Basic Add-on - Uygulama Güncellemesi

DMS Basic Add-on, PLCnext Engineer ile oluşturulan uygulamaları bir Axioline kontrolörüne uzaktan aktarmak için kullanılabilir. Yetkisiz kişilerin uygulama güncellemelerini yürütememesini sağlamak için hem roller hem de cihazdaki izinler dikkate alınır.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin
Cihaz Yönetim Hizmeti - DMS Basic Add-on - Uyarı Oluşturma

DMS Basic Add-on ile uyarılar ayarlanabilir ve cihaz durum değişiklikleri e-posta yoluyla çeşitli alıcılara gönderilebilir. Bu, Proficloud.io'nun sınırlarının ötesinde bir şeffaflık yaratır. Uyarılar kişiler için ayrı ayrı ayarlanabilir.

Uyarılar ayrıca özel olarak da oluşturulur. Örneğin, bir cihazın durum değiştirmesi, bağlantıyı kaybetmesi veya kritik bir sağlık durumuna girmesi bir uyarıyı tetikleyebilir. Bildirimler tanımlanmış kişilere veya kişi gruplarına gönderilir, bu da sonuçta sistemlerin kullanılabilirliğini artırır.

Proficloud.io'da daha fazla bilgi edinin

DMS Advanced Add-on


Toplu ürün yazılımı ve uygulama güncellemesi DMS Advanced Add-on ile cihaz yönetimini ölçeklenebilir ve verimli hale getirin

DMS Advanced Add-on eklentisi, Cihaz Yönetim Hizmetini toplu işlemde ürün yazılımı ve uygulama güncellemeleri gerçekleştirme seçeneğiyle tamamlar. Özellikle PLCnext Kontrolör ile karmaşık altyapılar için uygundur.

  • Aynı anda birden fazla cihazı güncelleyin
  • Hata durumunda otomatik sonlandırma
  • Tüm güncellemelerin şeffaf kaydı
  • Ürün yazılımı ve uygulama güncellemeleri tek bir işlemde gerçekleştirilir

Ayrıntılı olarak DMS Advanced Add-on

DMS Advanced Add-on – Cihaza Genel Bakış – Toplu Ürün Yazılımı Güncellemesini Başlat
DMS Advanced Add-on – Cihaza Genel Bakış – Toplu Uygulama Güncellemesini Başlat
DMS Advanced Add-on – Güncelleme Geçmişi - Güncelleme Ayrıntıları – Tamamlanan Toplu Güncelleme
DMS Advanced Add-on – Ürün Yazılımı Güncelleme Geçmişi  – Genel Bakış
DMS Advanced Add-on – Cihaza Genel Bakış – Toplu Ürün Yazılımı Güncellemesini Başlat

DMS Advanced Add-on eklentisi ile birden fazla cihaz tek bir işlemde güncellenebilir. Kullanıcı, birbiri ardına otomatik olarak güncellenmek istenen cihazları seçer. PLCnext Engineer ile oluşturulan hem ürün yazılımı hem de uygulamalar dikkate alınır. Bir güncelleme başarısız olursa, tüm işlem otomatik olarak iptal edilir. Güncelleme geçmişi ayrı bir sekmede belgelenir ve maksimum şeffaflık sağlar.

DMS Advanced Add-on – Cihaza Genel Bakış – Toplu Uygulama Güncellemesini Başlat

Bu özellik, Proficloud.io üzerinden çok sayıda cihazı yöneten müşteriler için geliştirildi. Çok sayıda cihazla uğraşırken, bireysel güncellemeler zaman alır ve insan kaynaklarını meşgul eder. Toplu güncelleme özelliği ile bu süreçler otomatikleştirilebilir ve kontrolörlerin konumundan bağımsız olarak merkezi olarak kontrol edilebilir.

DMS Advanced Add-on – Güncelleme Geçmişi - Güncelleme Ayrıntıları – Tamamlanan Toplu Güncelleme

Güncelleme geçmişi, gerçekleştirilen tüm güncellemeleri takip etmenizi sağlar. Sadece yetkili kişilerin güncelleme yapabilmesi için roller ve yetkiler dikkate alınır.

DMS Advanced Add-on – Ürün Yazılımı Güncelleme Geçmişi  – Genel Bakış

DMS Advanced Add-on eklentisi, PLCnext Kontrolör kullanan ve devam eden çalışma sırasında ürün yazılımını veya uygulamaları güncellemek isteyen müşterilere yöneliktir. Özellikle yerel olarak kurulmamış veya paylaşılan bir ağın dışında bulunan cihazlar için uygundur.

Daha fazlasını keşfedin

Daha fazla bilgi almak, demo için rezervasyon yaptırmak veya ücretsiz Cihaz Yönetim Hizmetine kaydolmak için Proficloud.io adresini ziyaret edin: