Kayda değer karbon dengesine sahip şarj istasyonları Velocity Aachen, Pion Technology ve Phoenix Contact ile birlikte özel ekolojik dengeye sahip bir muhafaza sisteminin kullanıldığı bir şarj çözümü geliştirdi.

Gövde yapısı beton olan e-mobilite şarj sistemleri

Genel bakış

  • E-mobilite için şarj altyapısı yalnızca kapsamlı ve işlevsel olmamalı, aynı zamanda ekolojik kriterleri de karşılamalıdır.
  • Velocity Aachen GmbH, Pion Technology AG ile birlikte özel ekolojik dengeye sahip bir muhafaza sisteminin şarj istasyonunda kullanıldığı bir çözüm geliştirdi.
  • İnce tozları filtrelemek için, Phoenix Contact'ın birçok bileşenine ilave olarak beton hammaddesi kullanılıyor.
  • 1.000 e-bisiklet yakında Aachen şehrinde hazır olacaktır.

Müşteri profili

Velocity Aachen GmbH, kentsel altyapılar için kira tabanlı mobilite sistemi geliştirmek amacıyla RWTH Aachen Üniversitesiyle ve bölgesel endüstriyel ortaklar ile birlikte çalışmaktadır - Aachen, e-bisiklet ve elektrikli otomobiller için bir şarj altyapısı içerisinde intermodal hub'lar görecektir. Elektrikli otomobil sürücüleri şehir içinde yolculuğuna devam etmek ve trafikten uzak kalmak için e-bisiklet'e geçebilirler.

Kontrol kutusunda Phoenix Contact güç kaynakları

Kontrol kutusunda Phoenix Contact güç kaynakları

Uygulama

Elektrikli taşıtlar revaçtadır - enerji devrimine ve çevre korunmasına değerli bir katkı yapmaktadırlar. Ancak gerekli şarj altyapısını oluşturmak biraz zaman almakta, yüksek yatırımlar ve uzun amorti süreleri birçok yatırımcıyı caydırmaktadır. Tam kapsamlı şarj altyapısının olmayışı elektrikli araçların günlük kullanım yeteneklerini olumsuz yönde etkilemekte ve birçok potansiyel kullanıcıyı vazgeçirmektedir. Velocity Aachen ile Hanau'daki Pion Technology AG arasındaki proje bu ikileme olası bir çözüm getirdi.

Standart çevrimiçi rezervasyonlardan sık seyahat edenlere yönelik yıllık aboneliklere kadar çeşitli tarifeler belirli hedef gruplar için farklılaştırılmış seçenekler sağlayabilir. Velocity Aachen bu adımı atarak e-mobilite için iki başarı kriterini yerine getiriyor: Sürdürülebilir bir iş modeli ile eşleştirilen yüksek süreklilik. Bunu başarmak için sistemler dikkatli bir şekilde muhafaza edilmeli ve her an çalışmaya hazır hale getirilmelidir.

Elektrikli otomobiller için beton şarj noktası

Elektrikli otomobiller için beton şarj noktası

Çözüm

Velocity Aachen Genel Müdürü Dennis Brinckmann, "Müşterilerimizi mobil tutma sözü verdik ve yüksek sistem sürekliliğine büyük önem veriyoruz" diyor ve ekliyor: “Enerji verimliliği bizim için çok önemli olduğundan, tedarikçilerimizin sağladıkları da dahil olmak üzere kullanılan tüm teknolojiler bunun bir parçası olmalı”.

Yenilikçi muhafaza teknolojisi Pion Technology AG'yi desteklemektedir - şarj istasyonları için muhafaza malzemesi olarak beton kullanılmaktadır. Fotokatalitik özellikleri sayesinde atmosferdeki ince tozları süzer.

Bu nedenle istasyonlar ortam atmosferinin iyileştirilmesinde aktif rol oynamaktadır. Bu etki süreklidir ve zamanla azalmaz. Beton üzerinde biriken ince toz yağmurla temizlenir. Velocity kurucuları burada bir başka Pion yeniliğine güveniyor. Brinckmann: “Şarj teknolojisinde kullanılan kendi kendine adapte olan muhafaza birimi yüksek derecede proses güvenirliğini garanti ediyor. Aktif soğutma elemanları kendilerini arızaya karşı hassas hale getiren yüksek şarj gücüne maruz kalmıyor” diyor.

Şarj kontrolörü

IEC 61851 mod 3'e uygun CHARX control basic şarj kontrolörü

Phoenix Contact, Pion'un da şarj teknolojisi sistem tedarikçisidir. Pion Technology AG Yönetici Müdürü Edgar Klug: “E-mobilite konusunda kapsamlı uzmanlığa sahip bir üretici aradığımız için Phoenix Contact'a geçtik” diyor ve ekliyor: “Phoenix Contact bizi hem kontrolör hem de şarj konnektörleri konusunda destekliyor”.

Velocity Aachen için özel olarak geliştirilen e-bisiklet çözümüne ilave olarak, Hanau'da yerleşik firma aynı tasarıma sahip elektrikli otomobiller için mod 3 şarj istasyonları da sunmaktadır. Bunlar, Phoenix Contact'ın IEC 61851 standardını temel alan kompakt mod 3 kontrolörü olan CHARX control basic'i kullanıyor. Kontrolör yerden kazanmak için şarj istasyonunun zeminine yerleştirilmiştir. Şarj istasyonunun tasarımına bağlı olarak – bir altyapı şarj priziyle (IEC 61851 bağlantı kutusu B'ye göre ) veya kalıcı olarak bağlanmış bir kabloyla (bağlantı kutusu C) – ilgili uygulama için özel olarak optimize edilmiş bir PCB çözümü kullanılır. Pion, şarj istasyonlarını bulut tabanlı faturalandırma sistemlerine entegre etmek için Phoenix Contact'ın haberleşme bileşenlerini kullanıyor.

Özet

Klug, beton bileşiminin formülünü açıklamıyor ancak kum, çimento ve su maliyetleri, metal ya da plastikten imal edilen karşılaştırılabilir konut konseptlerine göre önemli ölçüde düşüktür. Proje ortakları Brinckmann ve Klug mobilite konseptlerinin başarısından heyecan duyuyor ve pazarın geri bildirimine dayanarak haklı nedenleri de var. Teknolojilerin kombine edilmesi başarılarının en önemli kriteridir. Sürdürülebilir bir iş modeli, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı bir şarj altyapısı ve kullanılan malzemelerin ekolojik dengesi, e-mobilite'nin çekiciliğini ve kabulünü artırmaya yardımcı olan ilginç bir genel konsept oluşturmaktadır.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300