Elektronik muhafazadan AS-Interface kontrol panosu modülüne kadar Phoenix Contact ile birlikte çalışan Pepperl+Fuchs, kontrol panosu modülü için ME-IO muhafazasını geliştirdi.
Müşteri profili Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs GmbH, otomasyon teknolojisi için elektronik sensörlerin ve komponentlerin geliştirilmesi ve üretiminde pazar liderlerinden biridir. Almanya'nın Mannheim kentinde 1945 yılında kurulan şirket, fabrika ve proses otomasyonu çözümleri sunmaktadır.
Zorluk
İçecek sektörü gibi sistem imalatlarında maliyet-etkin ve kurulumu kolay çözümler giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Yüksek sayıda bağlantı noktasına sahip alt alan seviyesindeki kompakt modüller nadir bulunur. Phoenix Contact'la yakın çalışma içinde bulunan Pepperl+Fuchs, bu açığı kapatan KE5 kontrol panosu modülünü geliştirdi.
Benzersiz gövde tasarımı ile KE5, montaj, kablolama ve bakım açısından belirleyici avantajlar sunar
Çözüm
Yeni bir cihazın geliştirilmesinden son kullanıcı tarafından pratikte kullanılmasına giden süreç genellikle uzun bir yoldur. İşte bu nedenle, son kullanıcının ayrıntılı cihaz şartlarının komponent geliştiricilerine aktarılması alışıldık bir durum değildir.
Almanya'nın Mannheim kentinde faaliyet gösteren Pepperl+Fuchs GmbH'nin Fabrika Otomasyon Ürün Müdürü Dr. Konrad Kern, "Elektronik muhafaza ve PCB bağlantı teknolojisinde uzman bir kuruluş olan Phoenix Contact sayesinde, içecek endüstrisine yönelik sistem imalatından spesifik komponentlere kadar ihtiyaçlarımızı analiz edebiliyoruz" diyor.
Kern, devamla "AS-Interface (AS-i, Aktüatör Sensör Arabirimi), şişeleme tesislerinin lider imalatçıları için kritik önem taşımaktadır" saptamasında bulunuyor. Aktüatör ve sensörlere bağlantıda fieldbus haberleşmesi için bir standart olarak geliştirilen AS-i, artık yalnızca optimum fiyat/performans dengesini sunmakla kalmıyor, basitliği ve esnekliği ile dağıtılmış arayüz sistemi olarak da büyük popülarite kazanmış bulunuyor.
Elektronik muhafaza ve PCB bağlantı teknolojisinde uzman bir kuruluş olan Phoenix Contact sayesinde, içecek endüstrisine yönelik sistem imalatından spesifik komponentlere kadar ihtiyaçlarımızı analiz edebiliyoruz.
Ürünler Çok fonksiyonlu ME-IO elektronik muhafazalar
ME-IO serisi elektronik muhafazalar, sınırlı montaj alanı ve yüksek fonksiyon gereklilikleri olan uygulamalar için uygundur. Kontrolörler ve I/O modülleri gibi özel modüller, modüler tasarım sayesinde kolayca monte edilebilir.
Sonuç
Uygulama odaklı çözümler, proje ortakları arasında erken aşamada yakın işbirliği ile elde edilir. Bu husus, elektronik muhafaza ve bağlantı teknolojisi uzmanı Phoenix Contact ile AS-i'ye yönelik inovasyonların itici gücü durumundaki Pepperl+Fuchs tarafından kanıtlandı.
Sistem imalatının gereksinimlerini karşılayan şişeleme tesisleri için yenilikçi bir kontrol panosu modülü geliştirildi. Muhafaza üzerindeki bu yenilikçi bağlantı teknolojisi özellikle etkilidir ve push-in yaylı bağlantı kolay ve alet gerektirmeyen bir şekilde kablolama yapmayı mümkün kılmaktadır. Bakımı kolay cihaz değiştirme için kodlanabilir erkek konnektörler kilitleme sistemi aracılığıyla rahatça serbest bırakılabiliyor. Modüller arasındaki haberleşme için bir DIN rayı konektörü kullanılıyor.