Automazione economica degli impianti di saldatura con relè di sicurezza multifunzione
Automazione economica degli impianti di saldatura con relè di sicurezza multifunzione
Con i relè di sicurezza multifunzione PSR-MXF è possibile realizzare sistemi di sicurezza modulari nella costruzione di macchine
Per la Ersa GmbH, i sistemi di sicurezza hanno massima priorità. L'azienda ha reso modulari i sistemi di sicurezza dei suoi impianti di saldatura selettiva per poter reagire con flessibilità ai requisiti dei clienti. I relè di sicurezza multifunzione PSR-MXF possono essere utilizzati sia in macchine dalla struttura semplice sia in sistemi di sicurezza modulari.
La Ersa GmbH, con sede a Wertheim, è il maggiore produttore europeo nel settore della tecnica di saldatura.
Il fornitore di impianti per la saldatura selettiva e a onde, operante a livello internazionale, offre servizi e pacchetti di soluzioni per ottimizzare i processi produttivi dei suoi clienti.
Il processo di saldatura selettiva
Il processo di saldatura selettiva è spesso l'unico sistema ipotizzabile quando i componenti cablati su entrambi i lati devono essere saldati e una classica saldatura a onde sull'altro lato del componente non è più possibile.
Rispetto al tradizionale impianto di saldatura a onde, l'impianto di saldatura selettiva occupa, nella maggior parte dei casi, uno spazio ridotto. La sua configurazione essenziale è costituita da un flussatore a spruzzo di precisione programmabile per l'applicazione del flussante, da un modulo di preriscaldamento e dal modulo di saldatura vero e proprio.
A seconda delle esigenze del cliente, l'impianto di saldatura selettiva può essere integrato con altre unità costituite ciascuna da un modulo di preriscaldamento e di saldatura. Un concetto di questo tipo richiede dispositivi compatti, facili da usare e adattabili in modo flessibile alle relative condizioni.
Uso dei relè di sicurezza multifunzione in impianti di saldatura selettiva
Per i requisiti descritti, Ersa utilizza nella serie Versa-Flow i relè di sicurezza multifunzione PSR-MXF di Phoenix Contact. Infatti, il componente di sicurezza snello di soli 22,5 millimetri può elaborare due circuiti sensore locali e un circuito sensore sovraordinato fino al livello di prestazione PL e o al livello di integrità delle funzioni di sicurezza SIL CL 3. Le dimensioni ridotte sono possibili, tra l'altro, usando la custodia MEmax a tre piani con in totale 24 punti di contatto della gamma prodotti di Phoenix Contact.
Anche la tecnologia di connessione Push-in senza utensili è stata un fattore determinante che ha portato Edgar Diener, responsabile della progettazione elettrica degli impianti di saldatura selettiva, a optare per i relè di sicurezza PSR-MXF.
In realtà vorrei usare solo componenti con la tecnologia a innesto diretto che consente un cablaggio facile e veloce.
I relè di sicurezza multifunzione consentono di implementare con facilità sistemi macchina modulari
Come mostra l'esempio dell'impianto di saldatura selettiva, con il concetto brevettato dei relè di sicurezza multifunzione è possibile realizzare facilmente persino sistemi macchina modulari. Grazie alla funzionalità già integrata nei relè di sicurezza, si riduce il lavoro per la verifica e la convalida della soluzione di sicurezza rispetto a sistemi alternativi.
Ogni altro modulo dell'impianto di saldatura, che comprende a sua volta un quadro elettrico proprio, si integra nel sistema di collegamento esistente collegando in modo passante il segnale di arresto di emergenza sovraordinato del modulo flussatore in tutte le parti del circuito a valle. Durante le valutazione della sicurezza, è stato stabilito inoltre che i blocchi delle porte di protezione delle singole unità funzionali debbano agire sempre sui moduli a monte e a valle.
In futuro, nella variante base, che rappresenta una buona parte dell'intera serie, sarà necessario solo un relè di sicurezza anziché due.
Scopri la nostra ampia gamma di relè di sicurezza
Vasta scelta di relè di sicurezza e di interfaccia per un monitoraggio affidabile della sicurezza funzionale nella tua macchina
Vuoi integrare apparecchiature di sicurezza nella tua macchina o nel tuo impianto? Ti offriamo un'ampia gamma di relè di sicurezza: controllori di velocità e di arresto, relè di sicurezza estremamente compatti o relè di interfaccia sicuri. Chiamaci o segui il link per ottenere informazioni dettagliate sui relè di sicurezza.