Referans ·
2024-09-27

Tutarlı iletişim için yarının sensör teknolojisi Tek Çift Ethernet: Otomasyonun saha seviyesine kadar yalın iletişim.

Arka planda bir JUMO sensörünü bağlayan yeşil SPE kablosuna sahip beyaz Ethernet anahtarı

Kısa özet

Tek Çift Ethernet için Ethernet'in tutarlılığı, üretimde daha fazla sürdürülebilirlik için gereklidir. Avantajlar öncelikle sorun gidermeyi basitleştiren yeni olanaklardan kaynaklanmaktadır. Durum bilgilerini toplayarak, duruma dayalı bakım da mümkündür.

JUMO'nun sensör teknolojisi örneği, tüm bu avantajların OEE'yi (Genel Ekipman Etkinliği), diğer bir deyişle genel sistem kullanılabilirliğini iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca bulut tabanlı hizmetlere bağlanmayı da kolaylaştırır.

Manfred Walter, Fulda, Almanya'daki JUMO'da ürün müdürü

SPE tarafından ikna edildi: Manfred Walter, Fulda, Almanya'daki JUMO'da ürün müdürü olarak çalışıyor

Bilgi katma değer yaratır

Tek Çift Ethernet (SPE), bağlantıları saha seviyesine kadar daha sürdürülebilir ve daha akıllı hale getirmek için gereken her şeye sahiptir. Sensör üreticisi JUMO'nun ölçüm teknolojisi için geleceğe yönelik iletişim ortamı olarak SPE'ye güvenmesinin iyi bir nedeni var. Bunun için gerekli bağlantı teknolojisi Phoenix Contact'tan geliyor ve proje düzeyinde yakın işbirliğinin bir sonucu.

jUMO Ürün Müdürü Manfred Walter, "Tek Çift Ethernet ile akıllı sensörlerimizden daha iyi yararlanabiliyoruz" diyor. "SPE ile daha fazla sensör verisi iletebildiğim için gerçek bir katma değer elde ediyorum". Daha fazla veriye sahip olmak, bu verilerden faydalı bilgiler çıkarmanın anahtarıdır. Bu, 4 ila 20 mA sensör sadece çıplak bir akım değeri iletiyorsa mümkün değildir - örneğin, bir sıcaklık için eşdeğer olarak.

Elektronik üretiminde oda sensörü

Sensörler oda iklimini kontrol etmek için kullanılabilir. Burada, Almanya'nın Fulda kentindeki JUMO üretim tesisinde olduğu gibi, bağlantı SPE üzerinden zayıftır.

Ortam süreksizliği olmayan Ethernet

Ürün müdürü, SPE bağlantısının nihayet sensör bilgilerinin bir sistemde sorunsuz bir şekilde dağıtılmasına olanak sağlaması konusunda gerçekten çok hevesli. Manfred Walter burada, otomasyon piramidi içindeki seviyeler arasında aşılması zor olan sınırları göz önünde bulunduruyor. "JUMO'da, tüm seviyelerde tutarlılığı önemli bir güç olarak görüyoruz". Ayrıca, veri ve güç Veri Hattı Üzerinden Güç'ün (PoDL) iki kablosu üzerinden yönlendirildiği için kablolardan tasarruf edilebilir. Esasen SPE, ERP seviyesinden saha seviyesindeki sensör ve aktüatör teknolojisine kadar tutarlı bir iletişim fırsatı sunmaktadır. walter, sensörün Ethernet protokolleri temelinde tüm seviyelerde tutarlı bir şekilde iletişim kurduğunu vurgulayarak, "Ve tüm bunlar herhangi bir medya kesintisi olmadan çalışıyor" diyor.

Endüstriyel iletişimde ortam süreksizliği ile mücadele etmek için SPE kullanımı - bu fayda sensör seviyesinde bağlantı teknolojisi seçiminde yeniden düşünmeye yol açacak mı? Manfred Walter'in deneyimlerine göre, makine imalatı ve sistem imalatındaki müşteri beklentileri açıkça fiyat odaklı olmaya devam ediyor. Sistemler planlanırken ölçüm zincirleri için ayrılan bütçeler çok sınırlıdır. "Bu, bir ölçüm zincirinin ne kadara mal olabileceği ve SPE bağlantısı için ek fiyatın ne kadar yüksek olduğu ile ilgili bir mesele". Özellikle standartlaştırılmış ihale prosedürlerinde tutarlı bir Ethernet mimarisi için kesin argümanlar sunmak zordur. OEE üzerindeki olumlu etkiler yatırım kararları için önemli bir faktördür ve bu nedenle en iyi doğrudan tartışılabilir.

Siyah konektör yüzlü konektör

İki iletken yeterlidir: SPE iletişimli birleşme yüzeyi JUMO için böyle görünür

Güvenli izleme

SPE ile iletim teknolojisi, yakınsak ağlara giden yolda önemli bir adımı temsil etmektedir. Örneğin Zamana Duyarlı Ağ (TSN) öncelikle fonksiyonel güvenlik veya hareket kontrolü disiplinlerindeki zaman açısından kritik görevler için tasarlanmışken, 5G hücresel iletişim gerektiren uygulamalar için kullanılmaktadır. Aynı durum lisanssız, kablosuz iletim teknolojisi alanında WLAN 6 ve 7 için de geçerlidir.

Single Pair Ethernet ise saha seviyesine kadar iletişim için idealdir. Tüm teknolojiler için ortak payda, endüstriyel iletişim için standartlaştırılmış dünya olan yakınsak Ethernet ağıdır. Otomasyon, elektrik mühendisliği, sistem imalatı ve makine imalatındaki paydaşlar orta vadede bu yolda anlaşmayı başarırsa, sektöre özgü gelişmeleriyle fieldbus savaşları nihayet geçmişte kalacak.

Üretimde beyaz önlüklü kişiler

SPE aracılığıyla sunulan sensörlerden gelen veriler, JUMO üretimindeki gösterge paneli aracılığıyla bir monitöre iletilir

10 Mbps ile 1.000 m

Bunun gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Tüm bunlar, tüketici pazarından gelen standart iletişimin genel iletim performansı ile desteklenmektedir. SPE, mekansal olarak sınırlı makine seviyesi için bir ortam olarak 1.000 m'ye kadar kablo uzunluğunda 10 Mbps'lik bir iletim hızına ulaşır. Buna karşılık, örneğin I/O-Link, maksimum 20 m kablo uzunluğuyla sadece 230,4 kbps sunar. I/O-Link şüphesiz sensörlerin bağlantısını önemli ölçüde basitleştirse de, Manfred Walter bu veri iletim hızının birleştirilmiş sektörlerde gelecekteki görevler için artık yeterli olmayacağına inanıyor.

Gelecekten bahsetmişken, Phoenix Contact ve JUMO, özellikle genç nesil uzmanlar arasında yakınsak Ethernet ağlarına yönelik açık bir eğilim görüyor. martin Müller, "Açık konuşmak gerekirse, yetiştirilme tarzları ve geçmişleri nedeniyle dijital yerliler, endüstriyel otomasyonda bu kadar çok farklı sistemin kullanılmasına daha az tolerans gösteriyor" diyor. Amaç, verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan sistem çalışması için bir sensörün ne yapabileceği ve kendi ölçüm aralığının ötesinde neler yapabileceği hakkında daha fazla soru sormak olmalıdır. manfred Walter ayrıca "Burada muazzam bir gelecek görüyoruz" diye vurguluyor.

Hijyenik olarak temiz IP67 konnektör çözümü

Takın, bağlayın ve işiniz bitti: SPE bağlantısı ile bir JUMO sensörünün kurulumu çocuk oyuncağıdır. Ethernet katmanı sayesinde ağ geçitlerine veya zaman alan arayüz programlamaya gerek yoktur. Zayıflamayı sınırlamadan pratik uygulamalarda 1.000 m'lik Tek Çift Ethernet iletim mesafesine ulaşmak amacıyla Phoenix Contact tarafından geliştirilen konnektör M12 boyutunda tasarlanmıştır.

manfred Walter, "M8 formatında, 1.000 m'lik mesafeler için kullanılan 18 AWG'lik iki telli bir veri kablosunu bağlamak için yeterli alanımız olmazdı" diye açıklıyor. Bağlantının tasarımı maksimum sağlamlık ve hijyen için optimize edilmiştir. JUMO'nun "flowTRANS MAG H20" ve "DELOS S02" serisi akış ve basınç sensörleri ilaç ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun mesafelerde yüksek düzeyde operasyonel güvenlik ancak bağlantıların zorlu üretim süreçlerine veya CiP (Clean in Place) temizliğine de dayanabilmesi halinde elde edilebilir. Phoenix Contact çözümü hijyenik tasarım gereksinimlerine uygundur ve IP67 koruma derecesi sağlar.

Sonuç

Sensörlerin SPE ile bağlanması, ölçülen ek değişkenlerin iletişime dahil edilmesinin yolunu açar. Ayrıca, cihazlar zaten işlevsel bir ağ geçidine sahip olduğundan ve ek bir ağ geçidi ihtiyacını ortadan kaldırdığından, sensörleri doğrudan buluta bağlamak için yeni olanaklar sunar. Bu, bileşenlerden ve paradan tasarruf sağlar. JUMO'nun SPE multisensörü "hydroTRANS S20" için öngördüğü tipik uygulama alanları arasında sıcaklık, nem ve CO₂ bulunmaktadır; örneğin hassas depolama odalarının izlenmesi, genel izleme görevleri ve operasyonel güvenlik ve personelin güvenliğiyle ilgili karmaşık görevler.

Yazar: Thorsten Sienk

E-Posta:

Uzman ekibimizle irtibata geçin

“All Electric Society ve sektör entegrasyonu konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağız”.

Daha fazla gönderi