Araştırma projesi çok hızlı şarjı mümkün kılıyor Phoenix Contact, FastCharge araştırma projesinde BMW, Porsche, Siemens ve Allego ile birlikte çok hızlı şarj teknolojisinin pratikte işe yaradığını gösterdi.
Genel bakış
- FastCharge araştırma projesi, elektrikli araçlar için şarj süresini büyük ölçüde kısaltmanın bir yolunu bulmak amacıyla Temmuz 2016'da başlatıldı.
- Sadece birkaç dakika içinde şarj etme, e-mobilite'nin yaygın şekilde kabul görmesi ve günlük kullanıma uygunluk için çok önemli bir ön gerekliliktir.
- Çok hızlı şarj teknolojisinin uygulamada başarılı olduğu gerçeği, Ulm ve Augsburg arasındaki A8 otoyolu üzerindeki Euro Jettingen-Scheppach servis istasyonunda gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının Aralık 2018'de sunulmasıyla onaylandı.
- Phoenix Contact'ın soğutmalı Yüksek Güçlü Şarj (HPC) sistemi burada önemli bir rol oynuyor.
Dr. Markus Göhring, Frank Bauer, Stephan Elflein, Bernhard Pufal, Gerhard Oberpertinger ve Robert Ewendt (soldan sağa)
Proje ortakları
Federal Ulaşım ve Dijital Altyapı Bakanlığı tarafından finanse edilen FastCharge projesi, şarj işleminin tüm yönlerini kapsıyor. Bu konsorsiyumun öncülüğünü, BMW Grubu ve Allego GmbH, Müh. Dr. h.c. F. Porsche AG, Siemens AG ve Phoenix Contact E-Mobility GmbH dahil diğer üyeler yaptı.
Araştırma ekibinde şu kişiler yer alıyor: Dr. Markus Göhring (Porsche), Frank Bauer (BMW Grubu), FastCharge Proje Müdürü Stephan Elflein (BMW Grubu), Bernhard Pufal (Allego), Gerhard Oberpertinger (Siemens) ve Robert Ewendt (Phoenix Contact)
Uygulama
Elektrikli araçların şarj süresi çok uzun olup günlük kullanım için elverişli değildir. Sürücülerin çoğu, e-mobilite konusu açıldığında bu ve benzeri düşünceler ileri sürer. Sonuçta, e-mobilitenin günlük kullanım için yeterince elverişli hale gelmesi için, şarj etmeyle ilgili tüm komponent ve sistemlerin elektriksel ve fiziksel sınırlarının keşfedilmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Temmuz 2016'da FastCharge araştırma projesi başlatıldı. Bu proje sırasında, 450 kW'a kadar şarj güçleri test edildi. Gaz istasyonundaki dolum kadar hızlı ve kullanışlı bir şarj işlemi bulmak hedeflendi.
Ortak proje, gerekli teknolojileri günlük kullanım için elverişli hale getirmek amacıyla hızlı şarjın tüm yönlerini keşfetmeye odaklandı. Proje ekibi, şarj güç seviyelerini artırmaya ilave olarak, çok hızlı şarj sistemlerini işletmek için temel prensip ve süreçleri de keşfetti. "Tak ve şarj et" işlevi, otomatik oturum açma ve aynı zamanda kullanıcılar için çok önemli olan faturalama işlemi de siteme dahil edildi.
Yüksek Güçlü Şarj konnektörüyle elektrikli araçları sadece birkaç dakika içerisinde rahatça şarj edin
Çözüm
Güçlü şarj altyapısı, yüksek akımları taşıyabilen ve akülerinde depolayabilen araçlar istemektedir. Bu yüzden Porsche ve BMW, FastCharge projesi için özel olarak teçhiz edilmiş test araçları temin etti. BMW, bir i3'ü dönüştürdü ve 57 kWh net kapasiteli bir yüksek gerilim aküsüyle teçhiz etti. 175 kW'a kadar güçte 15 dakikada şarj olmaktadır. Porsche’nin modifiye ettiği Panamera, yaklaşık 90 kWh net batarya kapasitesiyle bir adım daha ileri gitti. 400 kW'tan büyük bir başlangıç şarj gücü, ilk 100 km aralığı için 3 dakikadan kısa şarj sürelerini mümkün kılıyor. Her iki araç, şarj işlemi sırasında aküyü soğutmak için güçlü soğutma sistemleriyle donatıldı.
İki şarj noktası için elektrik şebekesine bağlantı ile güç elektronik devreleri içeren Siemens şarj konteynırı, 175 kW temin eden bir şarj istasyonu ve ilk defa 450 kW temin eden ikinci bir şarj istasyonu sağlıyor. Şarj konteynırı için ihtiyaç duyulan tek şey bir alçak gerilim bağlantısıdır. Karmaşık bir orta gerilim bağlantısı gerekli değildir. Bununla birlikte, yüksek güçte iki aracı eşzamanlı olarak şarj etmek için yeterli güç mevcuttur. Allego tarafından üretilen şarj istasyonları, Avrupa'nın standart ve kendini kanıtlamış Kombine Şarj Sistemi (CCS) tip 2 şarj konnektörlerini kullanır.
Sağdaki şarj istasyonu 450 kW'ta, soldaki şarj istasyonu ise 175 kW'ta şarj eder.
Phoenix Contact'ın soğutmalı Yüksek Güçlü Şarj (HPC) şarj kabloları, araç modeline bağlı olarak sistemlerin hem 400V hem 800V batarya sistemlerini şarj etmesini olanaklı kılıyor. Bu nedenle elektrikli bir otomobilin hızlı şarj işlemi, geleneksel araçların yakıt ikmaliyle giderek daha çok karşılaştırılabilir hale geliyor. İleri şarj teknolojisi, bir elektrikli otomobil bataryasının 500 A sürekli şarj akımında kısa bir kahve molası kadar sürede şarj edilmesini olanaklı hale getiriyor. Soğutma suyu olarak çevre dostu su-glikol karışımı kullanılması sayesinde yarı-açık soğutma devresinin bakımı çok daha kolaydır.
Özet
Aralık 2018'de Almanya Bavyera'daki Jettingen-Scheppach'da bu yüksek teknolojili şarj sisteminin açılışıyla birlikte, konsorsiyum ilk 100 km'lik aralık için 3 dakikadan kısa şarj sürelerinin pratikte mümkün olduğunu gösterdi. Bu, aynı zamanda uzun mesafeler için e-mobilite'nin uygunluğunu kanıtlıyor. Konsorsiyumdaki ortaklar, kısa proje süresi boyunca kendi uzmanlık ve teknolojileriyle birbirlerini mükemmel şekilde tamamlayarak bataryayla beslenen elektrikli araçların kabulüne önemli bir katkıda bulundu. Gelecekte sürücülerin elektrikli otomobillerine "yakıt ikmali" yaparak yollarına devam etmeleri saatler değil, sadece birkaç dakika alacak.