Verimli kablo markalama süreci PMB Slovakia, Phoenix Contact’ın özel olarak tasarlanmış bir çözümüyle kablo markalama sürecini optimize etti. THERMOMARK E SERIES ile özel olarak tasarlanmış bir yazılım çözümünün bir araya gelmesi, kablo markalamayı önemli ölçüde kolaylaştıran verimli bir süreç oluşturdu.

PMB Slovakya’da üretimde kullanılan THERMOMARK E.WRAP yazıcı sistemi
PMB Slovakya üretim tesisinin dış görünümü

Müşteri profili PMB Slovakia, s.r.o.

PMB Slovakia, çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için kablo demetleri ve müşteriye özel kablolama çözümleri üreten uzman bir üreticidir. 2006 yılında kurulduğundan bu yana, şirket uluslararası müşteriler için güvenilir bir iş ortağı olarak kendini kanıtlamış olup, kablo tertibatlarının hem geliştirilmesini hem de seri üretimini sunmaktadır. Zorlu bir üretim ortamında PMB, küçük partilerden ve özel üretim ürünlerden seri üretim ürünlere kadar her türlü ürünü üretmektedir. Verimli ve güvenilir markalama süreçleri, üretkenliğin, izlenebilirliğin ve tutarlı bir şekilde yüksek ürün kalitesinin sağlanmasında kilit bir rol oynar. PMB, kaliteye, esnekliğe ve modern üretim teknolojilerine büyük önem vermektedir.

Başlangıç durumu ve hedefi

Daha önce, PMB Slovakya’da kablo markalama işlemi, standart rulo yazıcılar kullanılarak açık bir üretim alanında gerçekleştiriliyordu. Etiketler ayrı olarak basılıyor, elle hazırlanıyor ve ardından elle yapıştırılıyordu. Bu süreç, önemli ölçüde çaba gerektirdiği gibi kalite ve verimlilik açısından tutarsızlıklara yol açıyordu. Üretim taleplerinin artmasıyla birlikte PMB, operasyonları optimize edecek, manuel iş yükünü azaltacak ve tüm sürecin güvenilirliğini artıracak bir çözüm aramaya başladı. Bu çözümde aynı zamanda, kullanım kolaylığı da önemli bir rol oynamalıydı. Çalışanların sistemi iş istasyonlarından sezgisel ve doğrudan kullanabilmeleri gerekiyordu. Bu projeyi özellikle benzersiz kılan temel bir gereklilik vardı: PMB, masaüstü bilgisayar veya karmaşık kimlik doğrulama yazılımı olmadan çalışabilen bir çözüm istiyordu.

PMB Slovakya’da bir çalışan, THERMOMARK E.WRAP cihazını kullanarak kabloları markalıyor

Yöntem ve yaklaşım

Proje, Phoenix Contact’ın THERMOMARK E SERIES ürün grubunun proaktif bir sunumuyla başladı. PMB, THERMOMARK E.WRAP aplikatörüyle verimlilik artışı potansiyelini hemen fark etti. Ancak masaüstü bilgisayarsız çalışma gerekliliği, yalnızca standart çözümlerle karşılanamayacak bir zorluk oluşturdu. Sonuç olarak, Phoenix Contact yerel ekipler ile kendi yazılım uzmanları arasında yakın bir işbirliği başlattı. Müşteri ile yakın işbirliği içinde, çeşitli test aşamaları boyunca özelleştirilmiş bir çözüm geliştirildi ve bu çözüm sürekli olarak optimize edildi. Uygulamayı gerçek üretim koşullarında test etmek amacıyla, bu süre zarfında bir ödünç cihaz kullanıldı. Bu işbirliğine dayalı yaklaşım, güçlü teknik destekle birleşerek sonuçta uygulamanın başarıyla hayata geçirilmesini sağladı.

Tek adımda yazdırma ve uygulama
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES, daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörlerden oluşan modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.

Daha fazlasını keşfedin
Kablo üretiminde THERMOMARK E SERIES yazıcı sistemleri

Çözüm


THERMOMARK E.WRAP ile otomatik kablo markalama

Yazıcılar THERMOMARK E.WRAP

PMB’de kullanılan THERMOMARK E.300 D yazıcı, THERMOMARK E.WRAP aplikatörü ile birlikte, teller, kablolar ve hortumlar gibi silindirik nesnelerin markalanması için E-WML … kendinden laminasyonlu kablo sarımlı etiketleri işliyor. Sistem, sarma etiketlerini tek bir adımda otomatik olarak markalar ve yapıştırır. Koruyucu laminat sayesinde, bu markalama çözümü kir ve aşınmaya karşı korunan, olağanüstü dayanıklı bir markalama sağlar. Etiketler sıkıca sarıldıkları için fazladan hacim oluşturmazlar; bu sayede teller ve kablolar, örneğin kablo kanallarından kolayca geçirilebilir.

PMB Slovakya’da bir çalışan, barkod tarayıcı kullanarak bir markalama projesini seçiyor

Müşteriye özel yazılım çözümü

Uygulamanın temelinde, yazıcıyı doğrudan kontrol etmeyi sağlayan özel olarak geliştirilmiş bir yazılım çözümü yer almaktadır. PC tabanlı bir iş akışına bağlı kalmak yerine, ilgili tüm markalama verileri merkezi olarak işlenir ve doğrudan cihaza aktarılır. Üretim sürecinde, süreç bilinçli olarak basit tutulmaktadır. Operatörler, bir barkodu tarayarak uygun markalama işini seçer, temel parametreleri doğrudan yazıcı ekranından belirler ve çok az çabayla işlemi başlatır. Esnek etiketler, örneğin seri numaralarını, takvim haftası ve yıl gibi ürüne özgü üretim verilerini ve ayrıca mevcut alana bağlı olarak dinamik olarak ayarlanan içeriği içerebilir. Bu çözüm, TCP/IP üzerinden doğrudan yazıcıya yönelik programlama yoluyla hayata geçirildi. Phoenix Contact, JScript ve yazıcıya özgü komut dilleri gibi teknolojileri kullanarak, müşterinin gereksinimlerine tam olarak uyarlanmış bir uygulama geliştirdi.

  • Yüksek verimlilik:
    Markalamalar tek bir adımda basılır ve uygulanır. Bu sayede ara adımlar ortadan kalkar ve süreçler önemli ölçüde hızlanır.

  • Daha az manuel çaba:
    Otomatikleştirilmiş süreçler ve sezgisel bir iş akışı, çalışanların iş yükünü önemli ölçüde azaltır, hata olasılığını en aza indirir ve tutarlı bir şekilde yüksek kaliteyi garanti eder.

  • Yüksek derecede esneklik:
    Barkod taraması yoluyla markalama projelerinin esnek bir şekilde seçilebilmesi, bu sistemi çok çeşitli ürün versiyonları ve değişen üretim gereksinimleri için ideal hale getirir.

  • PC gerektirmeyen kolay kullanım:
    Yazıcı, bir barkod tarayıcı aracılığıyla çalıştırılır. Yazıcının ekranından ayrı ayrı parametreleri ayarlamak ve ilerleme durumunu görüntülemek mümkündür – herhangi bir yazılım gerekmez.

Phoenix Contact ile yakın işbirliğimiz ve endüstri standartlarının ötesine geçen hedef odaklı geliştirme çalışmalarımız sayesinde, modern kablo montajı konusundaki gereksinimlerimize en uygun şekilde uyarlanmış, geleceğe hazır bir çözüm oluşturduk.

Michal Kucej - PMB Slovakia, s.r.o, Kalite ve Atölye Müdürü
PMB Slovakia, s.r.o. logosu
PMB Slovakya’da yazıcı sisteminin nasıl çalıştırılacağına dair eğitim veren bir çalışan

Özet

THERMOMARK E SERIES’in piyasaya sürülmesi ve buna özel olarak geliştirilmiş bir yazılım çözümünün bir araya getirilmesiyle PMB, markalama sürecini kökten optimize etti. Baskı ve uygulama işlemlerinin tek ve yalın bir süreç adımında birleştirilmesiyle, hazırlık işlemleri kaldırıldı, böylece manuel iş yükü önemli ölçüde azaltıldı ve iş akışları belirgin şekilde hızlandırıldı. Aynı zamanda standartlaştırılmış iş akışı, süreç güvenilirliğini artırdı: İnsan faktörünün etkisi en aza indirildi, hata riski azaltıldı ve tutarlı, yüksek kaliteli markalama sağlandı. Buna ek olarak, bu çözüm uygulamada yüksek düzeyde esneklik sunuyor. Farklı etiketleme formatları hızlı bir şekilde seçilip özelleştirilebilir; bu sayede, çok çeşitli ürünler ve küçük parti boyutlarında bile değişen gereksinimlere verimli bir şekilde yanıt verilebilir. PC'den bağımsız çalışması, üretim ortamına entegrasyonu kolaylaştırıyor ve günlük üretim sürecindeki karmaşıklığı azaltıyor.