Fra elektronikhuset til styretavlemodulet til AS-Interface Pepperl+Fuchs har i samarbejde med Phoenix Contact udviklet huset ME-IO til et styretavlemodul.

AS-i-styretavlemodul KE5 fra Pepperl+Fuchs

Kundeprofil Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs GmbH er en af markedslederne inden for udvikling og fremstilling af elektroniske sensorer og komponenter til automatiseringsteknik. Virksomheden blev grundlagt i Mannheim i 1945 og tilbyder løsninger til fabriks- og procesautomatisering.

Udfordring

Inden for anlægskonstruktion, f.eks. i tapperibranchen, bliver omkostningseffektive og installationsvenlige løsninger stadig vigtigere. Kompakte moduler i det nedre fieldniveau med et højt antal tilslutningspunkter er her stadig sjældne. I tæt samarbejde med Phoenix Contact har Pepperl+Fuchs udviklet styreskabsmodulet KE5, som løser dette.

AS-i-styretavlemodul KE5 fra Pepperl+Fuchs

Takket være det unikke husdesign giver KE5 afgørende fordele ved installation, kabling og vedligeholdelse

Løsning

Vejen fra udvikling af en ny enhed til anvendelse i praksis hos slutbrugeren er ofte lang. Derfor er det på ingen måde en selvfølge, at de detaljerede krav til enheden fra slutbrugeren slår an allerede hos udviklerne af komponenterne.

"Med Phoenix Contact som specialist inden for elektronikhuse og printkorttilslutning kunne vi bryde vores krav fra anlægskonstruktion inden for tapperibranchen meget nøjagtigt ned på komponentniveau", husker Dr. Konrad Kern, produktchef for fabriksautomatisering hos Pepperl+Fuchs GmbH i Mannheim.

"Hos førende producenter af tapperianlæg spiller AS-Interface (AS-i, Actuator-Sensor Interface) en vigtig rolle", ifølge Kern. Da AS-i er udviklet som standard til fieldbus-kommunikation til tilslutning af aktuatorer og sensorer har den ikke blot et optimalt forhold mellem pris og ydelse, men har også stor tilslutning pga. sin enkelhed og fleksibilitet som decentral interface-system.

Med Phoenix Contact som specialist inden for elektronikhuse og printkorttilslutningsteknik kunne vi bryde vores krav fra anlægskonstruktion inden for tapperibranchen meget nøjagtigt ned på komponentniveau.

Dr. Konrad Kern - Pepperl+Fuchs GmbH, Produktmanager for fabriksautomation
Gratis vareprøve
Test de multifunktionelle huse i ME-IO-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse i ME-IO-serien med modulær fronttilslutningsteknik? Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i ME-IO-serien
Elektronikhus ME-IO

Produkter Multifunktionelle elektronikhuse ME-IO

Elektronikhusene i ME-IO-serien er særdeles velegnede til applikationer med kun lidt indbygningsplads, hvor der stilles høje krav til funktionsevnen. Den modulære konstruktion gør det nemt at sammensætte skræddersyede moduler såsom styringer og ​I/O-moduler.

Konklusion

Anvendelsesorienterede løsninger skabes gennem et tidligt og intensivt samarbejde mellem de involverede partnere. Det viser Phoenix Contact som ekspert i elektronikhuse og tilslutningsteknik samt Pepperl+Fuchs som innovatører mht. AS-i.

Således kunne der udvikles et innovativt styreskabsmodul til tapperianlæg ud fra kravene inden for anlægskonstruktion. Særligt effektivt på huset er den innovative tilslutningsteknik, og med Push-in fjederkrafttilslutningen udføres fortrådning nemt og uden værktøj. Stikkene, der kan kodes, kan hurtigt løsnes med et låsesystem, og dermed er service i form af udskiftning af enheder nem at udføre. Kommunikationen mellem modulerne sker via en DIN-skinne busforbinder.