Assistentsoftware til montering af klemrækker i styretavlekonstruktion

24.09.2024
Softwaren clipx ENGINEER assemble på skærmen

Engineering-softwaren clipx ENGINEER fra Phoenix Contact optimerer datakontinuiteten fra ledningsdiagrammet til den færdige styretavle. Assistentsoftwaren clipx ENGINEER assemble til montering af klemrækker er ny.

Den kan integreres i engineering-softwaren som betalingstilføjelse og stiller alle de nødvendige data fra engineering-processen til rådighed til montering. En problemfri integrering i eksisterende arbejdsgange er dermed mulig. Brugerne opnår betydelige tidsbesparelser takket være den direkte dataoverførsel fra konstruktionen og den kontinuerlige levering af alle nødvendige produktionsdata. Den intuitive brugergrænseflade guider dig gennem montering af klemrækker, inkl. tilbehør og mærkninger, og giver klare instruktioner trin for trin og visuel hjælp. Det øger effektiviteten og reducerer søgetider og fejl. Softwaren gør det også muligt at styre et pick-by-light-system direkte. Det korrekte valg af de nødvendige varer vises for hvert montagetrin, hvilket reducerer fejlprocenten yderligere.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management