您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

过程行业资产监控解决方案

您是否可以永久访问所有相关信息以优化炼油厂?是否能对资产和工厂组件的功能故障或缺陷快速作出反应?

了解详情
两名工作人员在控制室内监控过程设备

用于智能观控解决方案的连接系统

无论是运行数据、能源等级还是故障报警,我们都能为现场数据的采集和传输打造匹配解决方案,确保随时随地准确提供所需数据。

控制室内的清晰系统概况

系统数据透明度高,方便用户准确了解各项过程、维护要求以及之前未察觉的效率损失。

智能地运用过程数据

炼油厂运营商通常都面临以尽可能少的资源实现高效维护的挑战。他们在满足日益复杂的功能和能源要求标准的同时,还必须降低运营成本。成功的关键就是逐步实现数字化。采集和传输数字化所需的现场数据是一项复杂任务,并且不能对运行安全产生负面影响。

借助菲尼克斯电气开放、安全且可扩展的连接和通信解决方案,用户可利用现有的现场过程数据实现高效系统运行。

炼油厂的现场连接

优势

  • 使用开放式的可扩展解决方案,实现低成本的用例实施
  • 采用独立于系统的通信技术,打造从数据采集到目标的统一解决方案
  • 研发从操作技术层 (OT) 到信息技术层 (IT) 的现场连接,以便在物联网平台上使用增值服务
  • 行业经验丰富并参与制定面向未来的标准,如NAMUR开放式架构 (NOA),打造满足未来应用需求的系统

OT和IT间的现场连接

为确保OT和IT无缝交互,我们将现场总线协议和I/O数据转换为IT兼容语法。该数据即可用于预测性维护、建立数字孪生或持续过程优化等其他服务。

过程行业工厂连续数据流的可视化

依托操作技术层 (OT) 与信息技术层 (IT) 之间的无缝交互,提高生产系统的生产力和可用性。

操作技术层 (OT) 与信息技术层 (IT) 之间的连续数据流

由于生产设备的运行时间、自动化水平和电气化程度各不相同,需要通过个性化方案进行数据采集和数据传输。

我们可与您携手定制支持HART、PROFIBUS、Modbus、PROFINET或OPC UA协议的多种有线和无线通信解决方案,轻松读取、传输和提供必要的现场数据。

提升效率和安全性

提升效率和安全性

NAMUR开放式架构和专业OT-IT集成等现代架构理念为工业4.0项目的跨部门实施提供了共同基础,同时也对数据安全性提出了更高要求。OT-IT集成是炼油厂实现高效数字化转型的基础。面临国际竞争时,该技术可提升行业竞争力。

采用来自KROHNE、Software AG和菲尼克斯电气的OT-IT Bridge解决方案,即可将数据从现场侧安全传输至信息技术层 (IT),过程控制亦不受影响。

过程行业的用例

了解菲尼克斯电气的监控解决方案示例,例如用于提高人员和工厂安全、避免故障以及实现环境和能源效率要求等。

数字化开创全新监控方式

炼油厂装配有大量支持现场总线和HART功能的智能测量设备,这些设备生成的数据日益增多。在经典自动化系统金字塔结构下,用户实际上无法访问此类数据。NAMUR开放式架构可提供上述数据,进而通过数字化为过程行业创造附加值。

NAMUR开放式架构(NOA) 使用NOA集成全新监控方案

通过NAMUR开放式架构 (NOA) 拓展自动化系统金字塔结构
通过NAMUR开放式架构 (NOA) 拓展自动化系统金字塔结构
实施NOA方案的拓扑结构
通过NAMUR开放式架构 (NOA) 拓展自动化系统金字塔结构

整合预防性维护等新型监控理念需要提高性能。 诸多控制系统往往已运行数年甚至数十年,因此并不具备所需的性能水平。要实现对资产和设备(例如各种泵)的充分监控,就需要对自动化系统的经典金字塔结构进行大量的工程工作。

为此,NAMUR研发了NAMUR开放式架构数字化解决方案(简称NOA)。借助第二个通信通道,即可实现更简便的新型监控方案。

通过NAMUR开放式架构 (NOA) 拓展自动化系统金字塔结构

依托连接云端的第二通道,来源于自动化系统金字塔结构的过程数据就可以轻松、安全地应用于工厂和设备监控以及工厂优化。同时不会干扰正在进行的生产过程。

这样就能访问从设备和基础设施采集到的所有数据, 以进一步了解设备与设施的状况并提高工厂的开放性。

实施NOA方案的拓扑结构

通过NAMUR开放式架构 (NOA) 侧通道,我们的PLCnext Technology生态系统可通过先进、安全的OPC UA接口实现简单、标准化的数据连接,无需大量工程工作。

在菲尼克斯电气的 Proficloud、Microsoft的Azure或其他云系统中,可将数据用于大数据、资产监控、现场设备监控、预防性维护和过程优化。

访问PLCnext Community

关于NAMUR开放式架构的专家研讨会

在菲尼克斯电气Dialog Days线上展会过程自动化专场的专家研讨会上,我们以法兰克福-赫希斯特的IDEA工厂为例,谈论附加价值、现状以及对NAMUR开放式架构技术的展望。

参与会议的有NAMUR协会副总裁Michael Pelz、NAMUR工作组2.8“自动化架构”负责人Timo Himmelsbach、Bilfinger Engineering & Maintenance公司的Ronny Becker以及来自菲尼克斯电气的Wilfried Grote。讲座将由来自TAUTOMATION.CONSULTING公司的Thomas Tauchnitz负责主持。

原型到可扩展解决方案的高效转换

用户可示范性地实施监控解决方案,证明其在运行中的有效性。随后,该方案可扩展推广至整个运行操作中,甚至可跨地点实施。

过程行业工厂中的电机

定制解决方案理念

扩展性可实现高灵活性,降低初始阶段项目的复杂度和项目预算。借助试验阶段获得的经验,我们可调整方案以适应项目的下一阶段。

从原型概念开发和构建、概念验证到应用案例的逐步扩展,我们愿全程提供帮助。

应用案例

了解菲尼克斯电气在过程行业上的突出优势。

个人联系方式
我们很乐意到您的项目现场进行实地考察!

您目前是否希望针对您的现代化改造或扩建项目进行相关咨询?

立即联系我们
两名手持平板电脑的男子正在交谈